Amplificateurs
Un amplificateur de puissance, parfois appelé amplificateur hi-fi, est un dispositif électronique qui prend en charge un signal audio de faible puissance et le reproduit avec une puissance beaucoup plus élevée. Le signal d'un microphone ou d'un instrument, par exemple, est amplifié à un niveau suffisamment important pour être diffusé par des haut-parleurs, un système audio ou un casque. Ils peuvent également fournir de la puissance à des haut-parleurs passifs.
En d'autres termes, les amplificateurs de puissance augmentent la puissance du signal et le rendent plus puissant que le signal d'entrée original. Les amplificateurs de puissance peuvent également fournir de la puissance à des haut-parleurs passifs.
Classes d'amplificateurs de puissance :
Les amplificateurs de puissance de classe A sont conducteurs durant le cycle complet ou ont un angle de conduction de 360 degrés. Ces amplificateurs sont le dispositif le plus simple et le plus courant en raison du faible niveau de distorsion du signal.
Les amplificateurs de puissance de classe B, contrairement aux amplificateurs de puissance de classe A, fonctionnent sur seulement la moitié de chaque cycle d'entrée, ce qui signifie qu'ils sont dotés d'un angle de conduction de 180 degrés. En d'autres termes, ces amplificateurs n'amplifient que la moitié du cycle d'entrée. Sur le papier, cela peut paraître inutilisable, mais la réalité est très différente. Un amplificateur de classe B se compose d'un transistor positif et d'un transistor négatif, qui fonctionnent alternativement, amplifiant le cycle positif et négatif respectivement. Les sorties de ces deux transistors sont combinées afin de former un cycle de sortie.
La classe AB constitue une combinaison des deux classes, de telle sorte que l'angle de conduction se situe entre 180 et 360 degrés, généralement indiqué comme étant de 270 degrés.
Les amplificateurs de puissance de classe C sont les plus efficaces, mais offrent le cycle de fonctionnement et la linéarité les plus faibles. Ils sont fortement polarisés et ne restent conducteurs que pour moins de la moitié d'un cycle d'entrée. Ils possèdent donc un angle de conduction situé autour de 90 degrés. Ce dernier autorise le haut rendement mentionné ci-dessus, mais peut également causer une distorsion importante dans le signal de sortie. Les amplificateurs de classe C ne sont généralement pas utilisés comme amplificateurs audio. Ils peuvent être utilisés dans certaines applications de radiofréquence dans lesquelles l'efficacité constitue un facteur clé.
Les amplificateurs de puissance de classe D sont parfois considérés comme distincts des quatre amplificateurs mentionnés ci-dessus. Ce sont des amplificateurs de commutation non linéaires dans lesquels deux transistors fonctionnent en tant que commutateurs et non comme dispositifs de gain linéaire. Les amplificateurs de puissance de classe D convertissent le signal analogique en un signal numérique par le biais d'une modulation d'impulsions temporelles, d'une modulation de densité d'impulsion ou un processus similaire, avant d'être amplifiés. Le résultat final est une sortie cyclée à rendement et gain élevé avec une distorsion minimale. Bien que ce type d'amplificateurs de puissance ait été initialement conçu pour le contrôle des moteurs, ils sont maintenant également utilisés en tant qu'amplificateurs de puissance audio.
En d'autres termes, les amplificateurs de puissance augmentent la puissance du signal et le rendent plus puissant que le signal d'entrée original. Les amplificateurs de puissance peuvent également fournir de la puissance à des haut-parleurs passifs.
Classes d'amplificateurs de puissance :
Les amplificateurs de puissance de classe A sont conducteurs durant le cycle complet ou ont un angle de conduction de 360 degrés. Ces amplificateurs sont le dispositif le plus simple et le plus courant en raison du faible niveau de distorsion du signal.
Les amplificateurs de puissance de classe B, contrairement aux amplificateurs de puissance de classe A, fonctionnent sur seulement la moitié de chaque cycle d'entrée, ce qui signifie qu'ils sont dotés d'un angle de conduction de 180 degrés. En d'autres termes, ces amplificateurs n'amplifient que la moitié du cycle d'entrée. Sur le papier, cela peut paraître inutilisable, mais la réalité est très différente. Un amplificateur de classe B se compose d'un transistor positif et d'un transistor négatif, qui fonctionnent alternativement, amplifiant le cycle positif et négatif respectivement. Les sorties de ces deux transistors sont combinées afin de former un cycle de sortie.
La classe AB constitue une combinaison des deux classes, de telle sorte que l'angle de conduction se situe entre 180 et 360 degrés, généralement indiqué comme étant de 270 degrés.
Les amplificateurs de puissance de classe C sont les plus efficaces, mais offrent le cycle de fonctionnement et la linéarité les plus faibles. Ils sont fortement polarisés et ne restent conducteurs que pour moins de la moitié d'un cycle d'entrée. Ils possèdent donc un angle de conduction situé autour de 90 degrés. Ce dernier autorise le haut rendement mentionné ci-dessus, mais peut également causer une distorsion importante dans le signal de sortie. Les amplificateurs de classe C ne sont généralement pas utilisés comme amplificateurs audio. Ils peuvent être utilisés dans certaines applications de radiofréquence dans lesquelles l'efficacité constitue un facteur clé.
Les amplificateurs de puissance de classe D sont parfois considérés comme distincts des quatre amplificateurs mentionnés ci-dessus. Ce sont des amplificateurs de commutation non linéaires dans lesquels deux transistors fonctionnent en tant que commutateurs et non comme dispositifs de gain linéaire. Les amplificateurs de puissance de classe D convertissent le signal analogique en un signal numérique par le biais d'une modulation d'impulsions temporelles, d'une modulation de densité d'impulsion ou un processus similaire, avant d'être amplifiés. Le résultat final est une sortie cyclée à rendement et gain élevé avec une distorsion minimale. Bien que ce type d'amplificateurs de puissance ait été initialement conçu pour le contrôle des moteurs, ils sont maintenant également utilisés en tant qu'amplificateurs de puissance audio.