Communiqué de presse


RS Components ajoute à son offre des solutions de développement Internet des objets grâce aux nouvelles cartes SmartEverything d’Arrow

Les cartes SmartEverything fournissent une prise en charge sans fil pour l’Internet des objets, notamment par le biais de la connectivité LoRa

Beauvais, France, 11 Juillet 2017:

RS Components (RS), la marque d’Electrocomponents plc (LSE:ECM), leader mondial de la distribution de composants électroniques et de maintenance, étend son portefeuille de cartes de développement avec le  lancement de deux nouvelles solutions SmartEverything élaborées par Arrow. La carte System-on-Module (SoM) SmartEverything LION et la carte SmartEverything ARIS, offrent toutes deux, la prise en charge du développement des applications Internet des objets.

 

La carte SoM SmartEverything LION repose sur un facteur de forme Arduino comprenant un module Microchip LoRa, qui permet une communication à faible débit des données sur de longues distances. Le module LoRa assure la connexion au cloud des données issues de dispositifs tels que les capteurs et actionneurs embarqués, afin de mettre à jour les données et informations de commande pour les applications machine à machine et Internet des objets. Cette carte comprend les fonctions suivantes : un processeur reposant sur la technologie Microchip à cœur ARM Cortex-M0+ à faible consommation et l’authentification cryptée des puces; une antenne 868 MHz ; un module GPS Telit doté d’une antenne intégrée; et un accéléromètre MEMS ainsi que des capteurs gyroscopiques qui fournissent une fonctionnalité supplémentaire pour garantir les performances de suivi et de surveillance.

 

La carte Internet des objets SmartEverything ARIS est une plateforme matérielle/logicielle complète reposant sur la technologie hautes performances des microcontrôleurs Renesas Synergy série S7. Cette carte comprend un processeur à cœur ARM Cortex-M4 s’exécutant à 240 MHz avec une mémoire flash de 4 Mo et une mémoire vive statique de 640 ko. La carte ARIS est un outil polyvalent doté d’une empreinte et de connexions compatibles avec Arduino R3, ainsi que de cartes d’extension Arduino qui peuvent être utilisées pour mettre en œuvre des fonctions matérielles supplémentaires.

 

La carte ARIS communique avec les autres dispositifs et le cloud via Ethernet 10/100 ou USB, et offre une connectivité sans fil via le Wi-Fi, ainsi que les protocoles Bluetooth Smart (BLE) et NFC. Ses fonctions de détection comprennent des dispositifs de température et d’humidité et la détection des mouvements est assurée par un accéléromètre et un gyroscope à deux axes connectés via le bus SPI. Parmi les autres dispositifs embarqués, on compte une mémoire flash série de 512 Mo, une mémoire synchronisée de 32 Mo, une balise NFC à récupération d’énergie munie d’une broche de détection de champ et d’une interface I²C, ainsi qu’un contrôleur à écran tactile multipoint résistif doté de capteurs de proximité. Cette carte donne également accès aux broches GPIO, LED et boutons poussoirs avec lesquels on peut interagir.

 

En matière de processus de développement de carte, on recourt aux fonctions suivantes : un débogueur J-Link embarqué, la prise en charge des crypto-bootloaders et les mises à jour du firmware Over-the-Air (OTA). Les ingénieurs sont en mesure de se concentrer sur le développement d’applications grâce aux précieuses fonctions disponibles sur la plate-forme ARIS, notamment Renesas Eclipse Embedded Studio (e² Studio), qui est l’environnement de développement intégré implémenté.

 

Les cartes Arrow SmartEverything LION SoM et Arrow SmartEverything ARIS IoD sont désormais disponibles chez RS pour les zones Europe, Moyen Orient et Afrique et Asie-Pacifique.

A propos de RS Components

RS Components et Allied Electronics sont les marques commerciales d’Electrocomponents plc, distributeur mondial de produits pour tous les ingénieurs et responsables de maintenance. Avec une présence dans 32 pays, nous proposons environ 600 000 produits à plus d’un million de clients, avec l’expédition de plus de 44.000 colis par jour. Notre offre complète provient de 2.500 principaux fournisseurs et comprend différentes gammes : semiconducteurs, interconnexion, composants passifs et électro-mécaniques, automatisme et controle, électrique, test et mesure, outillage et consommables.

Electrocomponents est cotée à la bourse de Londres, the London Stock Exchange, et a réalisé un chiffre d’affaire de £1,29 milliard pour son exercice achevé le 31 mars 2016.

Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site web fr.rs-online.com

A propos de RS en France

Implanté à Beauvais depuis 1986, RS s’est positionné comme le leader de la VPC en BtoB en France sous les marques Verospeed puis Radiospares, en lançant sur le marché une nouvelle formule de distribution industrielle. A partir d’une offre complète de plus de 600 000 produits constituée autour de 2500 fabricants, livrée sous 24/48H, RS permet à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de réduire leurs coûts d’acquisitions et de rationaliser le nombre de leurs fournisseurs, et de gagner ainsi du temps et de l’argent au quotidien pour renforcer leur compétitivité sur leur marché.

RS propose également des outils de conception gratuits (logiciels de création de PCB, de modélisation 3D ou de CAO électrique,...) et des solutions d’achat en ligne (vente en ligne, système de délégation des achats et d’e-procurement) pour accompagner ses 60 000 clients actifs en France.

Enfin RS a mis en place un accompagnement humain à l’écoute de ses clients pour comprendre leurs besoins au quotidien et proposer les solutions adaptées : RS France regroupe aujourd’hui plus de 500 collaborateurs (dont une équipe commerciale de 250 personnes et une équipe logistique de 130 personnes) et propose une multitude de services complémentaires : pas de minimum de commande, réception et traitement des commandes jusqu’à 19h00, services spécifiques comme par exemple les services métrologie, cotations, encodage ou SAV.


Pour en savoir plus : fr.rs-online.com.

 

Contact RS France

Contact Quadrants Communication

PR & Media Relations Manager – Southern Europe
Olivier KWACZALA

T : 03 44 10 15 85
olivier.kwaczala@rs-components.com

Relations Presse
Naima Chbali-Pinguet

T : 06 66 21 91 59
naima.pinguet@lesquadrants.com

Des informations complémentaires sont disponibles en suivant ces liens :

Twitter : @rsonline_Fr

Facebook : RS Components France

LinkedIn : RS Components

Youtube: RS Components


Liens associés :

Electrocomponents plc –
www.electrocomponents.com

RS Components
www.rs-components.com

DesignSpark
http://www.designspark.com