Communiqué de presse


RS Components distribue la toute dernière caméra thermique haut de gamme de chez Fluke pour aider les ingénieurs de maintenance à détecter les anomalies

Petit bijou de technologie, cette caméra robuste de Fluke fournit des informations précises et fiables pour les ingénieurs et techniciens des secteurs industriels de l’électricité, du traitement et de la fabrication

Beauvais, France, 30 Août 2017:

RS Components, la marque d’Electrocomponents plc (LSE:ECM), leader mondial de la distribution de composants électroniques et de maintenance,  annonce la disponibilité de la toute dernière caméra à imagerie thermique de la gamme Ti de chez Fluke, un leader mondial de la fabrication, de la distribution et du service dans les outils de test électroniques et logiciels. La nouvelle Ti480 de Fluke est une caméra à imagerie thermique robuste, de résolution 640 x 480 pixels. Elle fournit des informations précises et fiables aux ingénieurs pour identifier et diagnostiquer rapidement et facilement des problèmes potentiels, avant qu’ils ne produisent des dommages plus conséquents.

 

Affichant des spécifications haut de gamme basées sur les technologies dernier-cri de Fluke, la caméra thermique Ti480 a été conçue pour les ingénieurs et techniciens de maintenance, ainsi que pour les ingénieurs de divers secteur de l’industrie comme le traitement chimique, la fabrication, le traitement minéral et métallurgique, et le secteur du pétrole et du gaz. Les applications potentielles principales sont : la maintenance dans le contrôle du mouvement, comme la vérification de la température des moteurs par exemple; la maintenance électrique, pour détecter les points chauds dans les composants ou le câblage des panneaux de contrôle ; ou dans la maintenance des fluides, pour localiser des fuites dans les sols ou les murs.

 

Les caractéristiques principales de la caméra Ti480 incluent : LaserSharp, qui utilise un télémètre laser intégré pour calculer la distance avec le point d’intérêt à une précision de l’ordre d’une tête d’épingle ; MultiSharp, qui produit automatiquement des images focalisées à travers le champ de vision, éliminant ainsi considérablement les erreurs potentielles de diagnostique ; IR Fusion, qui permet un ajustement aisé lors du croisement d’images de spectres visible et infrarouge ; et IR-PhotoNotes, un système d’annotation qui capture des images numériques de la zone environnante pour référencer la position réelle ou les conditions locales, et qui permet en même temps d’ajouter des annotations vocales et les enregistrer dans un fichier.

 

Elle offre aussi les spécificités suivantes : utilisable à une main avec une prise en pistolet pour une détection rapide des problèmes ; SuperResolution, qui peut capturer plusieurs images et les combiner en une image de résolution 1280 x 960 pixels ; et la possibilité de mettre en évidence les températures dépassant les seuils prédéfinis avec des alarmes de couleur.

 

La Ti480 fonctionne également très bien avec le système Fluke Connect, en envoyant les images via le réseau Fluke vers des appareils de test et de mesure sans fil, elle permet ainsi la synchronisation en temps réel des images, et le partage instantané des informations avec les autres membres de l’équipe. La caméra est livrée avec le logiciel de bureau Fluke Connect SmartView, qui permet à ses utilisateurs d’optimiser les images thermiques, de lancer des analyses, de générer des rapports personnalisés, et d’exporter les images sous de nombreux formats.

 

Des lentilles pré-calibrées pour la caméra Ti480 sont également disponibles, en particulier une lentille à champ large et deux lentilles téléphoto permettant la capture d’images sur de très courtes, ou de très longues, distances. La Ti480 de Fluke est dès à présent disponible chez RS pour les régions EMEA et Asie Pacifique.

A propos de RS Components

RS Components et Allied Electronics sont les marques commerciales d’Electrocomponents plc, distributeur mondial de produits pour tous les ingénieurs et responsables de maintenance. Avec une présence dans 32 pays, nous proposons environ 600 000 produits à plus d’un million de clients, avec l’expédition de plus de 44.000 colis par jour. Notre offre complète provient de 2.500 principaux fournisseurs et comprend différentes gammes : semiconducteurs, interconnexion, composants passifs et électro-mécaniques, automatisme et controle, électrique, test et mesure, outillage et consommables.

Electrocomponents est cotée à la bourse de Londres, the London Stock Exchange, et a réalisé un chiffre d’affaire de £1,29 milliard pour son exercice achevé le 31 mars 2016.

Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site web fr.rs-online.com

A propos de RS en France

Implanté à Beauvais depuis 1986, RS s’est positionné comme le leader de la VPC en BtoB en France sous les marques Verospeed puis Radiospares, en lançant sur le marché une nouvelle formule de distribution industrielle. A partir d’une offre complète de plus de 600 000 produits constituée autour de 2500 fabricants, livrée sous 24/48H, RS permet à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de réduire leurs coûts d’acquisitions et de rationaliser le nombre de leurs fournisseurs, et de gagner ainsi du temps et de l’argent au quotidien pour renforcer leur compétitivité sur leur marché.

RS propose également des outils de conception gratuits (logiciels de création de PCB, de modélisation 3D ou de CAO électrique,...) et des solutions d’achat en ligne (vente en ligne, système de délégation des achats et d’e-procurement) pour accompagner ses 60 000 clients actifs en France.

Enfin RS a mis en place un accompagnement humain à l’écoute de ses clients pour comprendre leurs besoins au quotidien et proposer les solutions adaptées : RS France regroupe aujourd’hui plus de 500 collaborateurs (dont une équipe commerciale de 250 personnes et une équipe logistique de 130 personnes) et propose une multitude de services complémentaires : pas de minimum de commande, réception et traitement des commandes jusqu’à 19h00, services spécifiques comme par exemple les services métrologie, cotations, encodage ou SAV.


Pour en savoir plus : fr.rs-online.com.

 

Contact RS France

Contact Quadrants Communication

PR & Media Relations Manager – Southern Europe
Olivier KWACZALA

T : 03 44 10 15 85
olivier.kwaczala@rs-components.com

Relations Presse
Naima Chbali-Pinguet

T : 06 66 21 91 59
naima.pinguet@lesquadrants.com

Des informations complémentaires sont disponibles en suivant ces liens :

Twitter : @rsonline_Fr

Facebook : RS Components France

LinkedIn : RS Components

Youtube: RS Components


Liens associés :

Electrocomponents plc –
www.electrocomponents.com

RS Components
www.rs-components.com

DesignSpark
http://www.designspark.com