Comment les interrupteurs antimicrobiens

L'intégration de la technologie d'ions d'argent BioCote® sur les interrupteurs Arcolectric prévient l'accumulation de micro-organismes dans les environnements sensibles.

 

Très souvent, certains composants, tels que les interrupteurs, sont le premier point d'interaction d’un utilisateur avec un équipement.  Cela signifie que les interrupteurs font partie des surfaces de transfert les plus fréquentes pour les microbes ou autres micro-organismes transportés malgré eux par leurs utilisateurs.

Comme les microbes sont naturellement présents dans tous les espaces, ils sont extrêmement difficiles à éliminer et peuvent poser des problèmes, même dans les environnements les plus propres. Si on n’y prend pas garde, ils peuvent se multiplier très rapidement sur une multitude de surface et peuvent atteindre des niveaux dangereux. Un seul microbe peut produire plus de quatre millions de microbes en seulement huit heures.

Lorsque des composants sont utilisés dans des environnements où l'hygiène est une exigence professionnelle, par exemple dans les hôpitaux, les cuisines des collectivités ou les écoles, le contrôle des microbes devient un enjeu critique.  De tels environnements se caractérisent souvent par un trafic intense, une multitude de personnes entrant et sortant à différents moments de la journée, tous étant potentiellement porteurs de microbes. Quelles sont les mesures disponibles pour empêcher l'accumulation de micro-organismes sur les composants de contact des équipements ?

L'industrie évolue rapidement pour surmonter ce défi. L'innovation technologique offre désormais des solutions pour empêcher l'accumulation des microbes dans des environnements sensibles et pour protéger les composants électriques. Prenons par exemple le travail de BioCote, un fournisseur de solutions technologiques antibactériennes en collaboration avec Arcolectric d'Elektron Technology. Ces deux entreprises ont développé la première gamme mondiale d'interrupteurs antimicrobiens.

Les clients d'Arcolectric peuvent maintenant choisir des interrupteurs à bascule standard et miniatures, des boutons-poussoirs, des interrupteurs double pôles résistants aux projections, des capots anti-ruissellement et anti-poussière, qui intègrent la technologie innovante aux ions d'argent de BioCote.  Cette technologie offre une protection antimicrobienne intégrée et permanente pendant la durée de vie du produit, assurant des taux de réduction du volume des microbes, incluant bactéries, champignons et moisissures, allant jusqu'à 99,9 %.

Vous savez probablement que l'argent est un métal non-toxique, dont les propriétés de conservation sont reconnues et utilisées depuis plusieurs siècles.  Mais savez-vous aussi que l'argent est une barrière antimicrobienne naturelle ? Intégrée au processus de fabrication, la technologie des ions d'argent BioCote apporte aux interrupteurs Arcolectric une finition qui bloque la multiplication des microbes sur leur surface, 24 heures sur 24.

L'argent est un matériau naturel, écologique et durable. Il ne se décompose pas, ne s'use pas, ne se transfère pas et ne perd aucune de ses propriétés à long terme. L'argent constitue donc une option idéale pour remplacer les produits organiques ou synthétiques intégrés à des composants électriques.

Arcolectric assure que ses processus de recherche et de développement, ainsi que ses tests, ont été extrêmement rigoureux lors de la conception des interrupteurs antimicrobiens.  Arcolectric indique que tous les produits protégés par BioCote® font l'objet de tests de contrôle et de qualité ISO 22196 réalisés par un laboratoire indépendant, selon les besoins. Le fabricant indique que seuls les produits démontrant une réduction des niveaux bactériens égale ou supérieure à 95 % ont le droit d'utiliser la marque BioCote® comme garantie de performance antimicrobienne. Cette technologie est conçue pour se conformer aux normes d'hygiène les plus exigeantes.

« Les interrupteurs Arcolectric sont déjà utilisés dans une gamme très variée de dispositifs industriels et produits de grande consommation, et dans des environnements caractérisés par un trafic intensif », explique Stuart Hutchings, Directeur du marketing chez Arcolectric. Il affirme que le partenariat entre Arcolectric et BioCote permet de créer des surfaces d'interrupteurs qui bloquent l'accumulation et la propagation des virus, moisissures et bactéries. M. Hutchings est certain que les entreprises et les organisations souhaiteront rapidement bénéficier des avantages de cette technologie. « Nous prévoyons que nos clients réagiront de manière extrêmement favorable à ces améliorations cruciales de nos produits les plus vendus », a-t-il affirmé.

« Un nombre toujours croissant de nos composants est utilisé dans des espaces de circulation intensive, où le contrôle bactérien devient un véritable enjeu.  La technologie innovante de BioCote permet de résoudre ce problème et offre des interrupteurs de pointe à nos clients », ajoute M. Hutchings.

Pour Graham Harvey, qui travaille pour BioCote, le partenariat avec Arcolectric apporte des avantages à toutes les parties prenantes et aux utilisateurs de composants électriques en particulier.  Ce projet a non seulement permis à BioCote d’être un pionnier dans l’utilisation de sa technologie à base d'ions d'argent pour cette nouvelle application, mais les interrupteurs Arcolectric se différencient en outre par un argument de vente unique : les utilisateurs bénéficient d'une meilleure solution pour garantir l'hygiène de leur environnement. « En association avec de bonnes pratiques hygiéniques, comme par exemple des nettoyages et des lavages de mains réguliers, les composants antimicrobiens Arcolectric assurent une protection extrêmement efficace, sûre et durable », déclare M. Harvey.

Bien qu'il ne soit pas possible d'éliminer entièrement les microbes dans les espaces à forte circulation, l'intégration d'innovations technologiques permet de bénéficier d'améliorations très importantes.  Empêcher l'accumulation des micro-organismes sur les surfaces de contact communes est une stratégie efficace pour limiter la propagation des bactéries et réduire les risques sanitaires dans les environnements sensibles.