Présentation – Câbles électriques et industriels

Que sont les câbles électriques et industriels ? En quoi sont-ils différents des câbles domestiques ?

Les câbles électriques contiennent au moins deux conducteurs. Le plus souvent, ils sont séparés et protégés par une gaine isolante de haute qualité.  Les câbles industriels de haute qualité, porteurs de hautes tensions, comme c'est le plus souvent le cas pour ce type de câble, sont protégés par une gaine supplémentaire. Les câbles électriques et industriels sont fabriqués dans divers matériaux. Normalement, les conducteurs sont en cuivre. La gaine est généralement fabriquée dans un polymère synthétique. Les câbles à usage domestique ne sont pas aussi résistants que les câbles industriels, parce qu'ils transportent des niveaux de tension plus faibles.

Quels sont les différents types de câbles ? À quoi servent-ils ? Comment fonctionnent-t-ils ? Quelles sont les applications de chaque type ?

Un grand nombre de types de câbles  existent actuellement et sont conçus pour répondre à des besoins très variés.  Cette présentation couvre les types les plus communs dans différents secteurs d'activités professionnels.

 

Câble pour capteur/actionneur

Un câble d'actionneur, aussi appelé câble de capteur, est un type de câble spécial qui sert à la fois à alimenter un dispositif et à transporter des signaux d'actionneur/capteur dans les deux sens.  Ce type de câble fournit donc le courant et les signaux de commande. Dans cette catégorie, un sous-groupe réunit les câbles d'actionneurs mécaniques qui servent à transférer les commandes manuelles des opérateurs aux mécanismes.

Un câble d'actionneur contient habituellement trois ou quatre conducteurs à haute résistance.  Ils fournissent le courant à l’actionneur mentionné ci-dessus. Les câbles à trois conducteurs sont le plus souvent utilisés pour les systèmes d'alimentation monophasés. Les câbles à quatre conducteurs sont réservés aux alimentations triphasées.

Les actionneurs mécaniques incluent une tresse en fil d'acier sous la gaine de protection.  L'utilisateur agit sur le levier de commande et ce mouvement est transféré mécaniquement au mécanisme connecté. Ces types de câbles d'actionneurs sont généralement dotés d'attaches à chaque extrémité qui permettent de les fixer sur le mécanisme et le dispositif de commande.

 

Câbles blindés

Un câble blindé est protégé par une gaine externe en métal.  Les conducteurs sont individuellement isolés par une gaine en plastique, l'ensemble étant recouvert par une gaine en métal qui apporte un blindage ou protection supplémentaire. Le blindage sert à éviter les risques de détérioration et d'usure des conducteurs. La gaine en métal est tressée ou enroulée autour du câble et peut ressembler à un ressort très serré.

Plusieurs types de câbles blindés sont disponibles, tels que le BX qui existe depuis la Seconde Guerre mondiale.  Les câbles armés forment une autre catégorie et incluent une isolation interne plus épaisse et résistante. Le métal intégré à cette protection assure l'étanchéité du câble. Enfin, nous avons les câbles à revêtement métallique ou MC. Ce type de câble est maintenant utilisé dans les structures commerciales et industrielles.

 

Câbles spiralés

Les câbles spiralés sont utilisés dans un grand nombre de secteurs industriels, tels que les télécommunications, la médecine et même l'aéronautique/aérospatiale.  Leur extensibilité est la caractéristique la plus visible et la plus importante des câbles spiralés. En général, leur longueur en extension est trois à cinq fois supérieure à leur longueur contractée. Ces dimensions varient évidemment selon le câble et l'application.

Ils servent principalement à connecter des dispositifs qui peuvent être déplacés.  Cette extensibilité augmente la facilité d'utilisation et réduit l'encombrement. Ils fonctionnent sur le principe du ressort. Les gaines des câbles spiralés sont fabriquées dans des matériaux souples, extensibles.

Pour créer un effet ressort, les conducteurs sont enroulés sur un mandrin.  Cette technique leur donne leur apparence de ressort et leur permet de s'étirer et de se contracter dans le sens de la longueur. Le câble spiralé qui relie le combiné à la base des téléphones fixes en est un excellent exemple.

 

Câbles pour conduits et goulottes

Un conduit est une  protection indépendante qui permet de regrouper plusieurs conducteurs isolés.  Il peut s'agir d'un tuyau rigide ou souple. Les conduits peuvent remplacer les gaines externes normales des câbles. Ils facilitent et accélèrent les modifications et les changements de câbles. Ils sont très utilisés dans les installations industrielles et commerciales. Leurs types sont variés et incluent divers matériaux, tels que l'acier, l'inox, le plastique souple et le PVC.

La goulotte est une enceinte protectrice qui contient plusieurs câbles.  Elle est souvent rectangulaire ou carré, avec un couvercle amovible. En combinaison avec les conduits, les goulottes offrent une grande souplesse d'installation. Les conduits relient les goulottes jusqu'aux connecteurs ou borniers. Différents types de goulottes existent, incluant les goulottes d'éclairage et de barres omnibus. Les goulottes sont généralement en acier inoxydables, en zinc avec un émail gris ou argent ou un revêtement galvanisé.

 

Câbles CY

Le câble CY est un type de câble spécifique pour les commandes, comme les types YY et SY. Ces câbles sont conçus pour des utilisations spécialisées. Ils sont également désignés par les termes : câbles moteur, flexibles, câbles de robotique. Les câbles CY sont particulièrement utiles pour les applications exigeant des transmissions sans interférences. Ils intègrent des tresses en fil de cuivre et d'étain avec un isolant PETP qui protège le câble contre divers risques, tels que les tensions mécaniques et les interférences électromagnétiques. Les gaines des câbles CY sont grises et ressemblent donc aux câbles YY. Bien que contenant plusieurs conducteurs en cuivre, ils sont très souples et supportent des tensions de 300/500 V.

 

Câbles électriques pour éclairage

Les câbles pour systèmes et appareils d'éclairage domestiques supportent généralement des tensions peu élevées et répondent à différents besoins domestiques.  Dans la plupart des bâtiments résidentiels, les câbles ont un calibre de 14, 12 ou 10. Le 14 est le plus couramment utilisé pour les éclairages et les appareils électriques. Plus le calibre est élevé, plus le câble est petit. Pour les appareils puissants, on utilise de préférence un calibre de câble plus élevé, comme le 6, 7, ou 8.

 

Câbles d'alimentation

Les câbles d'alimentation, ou cordons d'alimentation, servent à alimenter des appareils électriques en les reliant à une prise secteur.  Normalement, ils se branchent à une prise murale, avec ou sans extension ou rallonge, qui est elle-même connectée à une prise secteur. Le câble d'alimentation peut être fixé dans l'appareil, comme c'est souvent le cas pour les appareils de cuisine. Mais ils peuvent aussi être amovibles. Dans ce cas, l'extrémité à brancher dans l'appareil porte un connecteur femelle. Ces câbles sont dotés d'un revêtement protecteur qui évite les détériorations et les accidents.

 

Câbles industriels multiconducteurs

Ce type de câble électrique contient plus d'un conducteur en fil de cuivre.  Le terme « câbles industriels multiconducteurs » est généralement utilisé lorsqu'un câble contient un nombre inhabituel de conducteurs. Mais ils sont très répandus dans divers secteurs comme le bâtiment, l'audio et la vidéo.

En général, un câble industriel multiconducteur est enrobé dans une gaine qui protège tous les conducteurs isolés.  Dans certains cas, cette gaine est absente pour limiter le poids du câble.

 

Câbles d'alarme et sécurité

Les câbles d'alarme et sécurité combinent différents types et répondent à des applications variées.  Certains systèmes incluent des câbles de capteur encastrés dans le haut des murs ou dans le sol pour détecter des intrusions. Ils offrent un taux remarquablement bas de fausses alarmes. Les câbles en fibre optique sont également utilisés dans les systèmes de sécurité et d'alarme parce qu'ils peuvent mesurer des variations de la lumière transmise dans le conducteur. Cette caractéristique est très utile pour la détection des intrusions et des mouvements.

 

Câbles pour énergie solaire

Un câble solaire est un type de câble spécialement conçu pour interconnecter des systèmes d'alimentation en énergie solaire utilisant des panneaux photovoltaïques.  Ils servent à relier les panneaux solaires entre eux et tous les composants d'un même système photovoltaïque. Ils sont robustes et conçus pour les utilisations en extérieur. Ils résistent au rayonnement solaire, aux intempéries et à d'importantes variations thermiques. Leur isolation leur permet de résister à des charges mécaniques et thermiques importantes. Le type CA à trois conducteurs est le plus courant, servant à la connexion au réseau public mais uniquement avec un convertisseur monophasé. Lorsque le système est triphasé, un câble à cinq conducteurs doit être utilisé.

 

Câbles SY

Comme les types CY et YY, les câbles SY font partie des câbles de commande très souples qui servent à transporter le courant et les signaux.  Ils sont communément utilisés dans les processus d'automatisation, le bâtiment et la construction. Les câbles SY sont aussi appelés flexibles blindés. Les câbles SY les câbles de commande les plus durables. Ils sont fiables et peuvent assurer la protection exigée par de nombreuses applications, grâce à leur tresse en fil d'acier galvanisé. Comme les autres câbles de commande, ils fonctionnent avec des tensions de 300/500 V.

Leur gaine les différencie des câbles CY et YY. La gaine SY est transparente et permet de voir le tressage pour vérifier qu'elle est physiquement intacte.

 

Câbles chauffants

Incluant un élément chauffant, les câbles chauffants sont conçus pour être installés le long des canalisations.  La canalisation et le câble sont thermiquement isolés pour éviter les pertes de chaleur. En chauffant la canalisation, le câble  apporte plusieurs avantages. Il stabilise la température des systèmes de chauffage de l'eau et protège les canalisations pendant l'hiver. D'autres utilisations incluent le chauffage au sol, le réchauffage des cultures, le désembuage des vitres.

 

Câbles industriels multipaires et torsadés

Les câbles industriels multipaires ou torsadés contiennent deux conducteurs torsadés ensemble et destinés à un seul circuit. Cette technique permet d'éliminer les interférences électromagnétiques émises par des sources extérieures. Ils offrent d'autres avantages, tels que la possibilité d'ajouter d'autres fils dans un même conduit et la prévention de bruit électrique.

 

Câbles YY

Le câble YY est conçu pour les commandes, comme les câbles CY et SY déjà mentionnés. Comme les autres câbles, ils sont utilisés dans le bâtiment, le transport et l'automatisation. Ce type de câble est également désigné par le terme câble de commande non blindé. Le câble YY est un bon choix pour différents types d'environnement et lorsque les applications impliquent des contraintes mécaniques légères. S'ils sont protégés contre les intempéries, ils peuvent être utilisés à l'extérieur. Ils sont calibrés pour des tensions de 300/500 V, sont dotés d'un gainage gris, comme les câbles CY, mais n'ont pas de tresse métallique galvanisée, comme les autres câbles de cette catégorie.

 

Que sont les cordons industriels et d'automation ?

Conçus pour les applications industrielles modernes, ces cordons combinent les éléments et les caractéristiques d'automatisation requis dans de nombreux secteurs, comme la construction automobile.  Répondant aux exigences de l'automatisation industrielle, leurs caractéristiques de tension varient considérablement, comme leurs utilisations. Certains cordons à haute tension sont utilisés pour des plateformes d'éclairage ou des systèmes de ventilation automobile.

 

Que sont les cordons électriques ?

Les cordons électriques regroupent tous les câbles utilisés pour transporter du courant électrique.  Ils réunissent une multitude de types et de configurations pour répondre aux exigences d'un grand nombre d'applications et de secteurs d'activité. Bien que combinant un nombre variable de conducteurs et de fils, ces cordons restent relativement souples et peuvent donc être utilisés dans des situations très variées, pour des outils ou des systèmes robotiques.

 

Ressources : http://www.ehow.com/facts_6011936_electrical-cable-definition.html

http://www.wisegeek.com/what-is-actuator-cable.htm

http://www.wisegeek.com/what-is-armored-cable.htm

http://www.meridiancable.com/coiled-cable-life-testing/

http://www.controlcable.co.uk/

http://www.formplusfunction.com/pages/whatiscablelighting

http://wiki.answers.com/Q/What_gauge_wire_is_used_for_residential_housing