Présentation des mastics

On utilise les mastics pour fournir une barrière entre des espaces de tailles différentes. On peut les appliquer sur une surface poreuse pour empêcher qu'elle s'imprègne d'eau ou d'autres contaminants environnementaux. On peut les appliquer à la jonction entre une installation et la structure d'une maison, pour créer une barrière contre l'écoulement d'eau dans les zones non étanches de la maison, comme quand on réalise le calfatage d'une salle de bains. On peut les utiliser pour réaliser l'étanchéité de grandes cavités, par exemple lorsqu'on injecte des mastics expansibles dans une cavité, qui la remplissent alors complètement ou presque complètement.

Les mastics jouent un rôle important pour la protection mais aussi pour l'efficacité. L'efficacité énergétique d'un bâtiment dépend fortement du degré de séparation entre l'environnement extérieur et intérieur. Au niveau des portes et des fenêtres et dans les zones où les tuyauteries et conduits traversent les murs, les mastics fournissent cette séparation.

Les mastics sont très similaires aux adhésifs à bien des égards, mais ne sont pas utilisés pour fixer solidement des surfaces ou objets distincts. Leurs propriétés adhésives les maintiennent en place, mais c'est la barrière qu'ils maintiennent qui les rend utiles.

Les mastics prennent généralement un certain temps pour sécher et durcir ; ils n'offrent pas la performance attendue tant qu'ils n'ont pas passé cette phase. Certains mastics sont vendus sous forme de produits chimiques binaires qui doivent être mélangés avant utilisation.

 

À quoi servent les mastics ?

Les mastics fournissent une barrière qui résiste au passage de gaz, air, liquide ou autres substances. Certains sont plus spécialisés, comme les mastics coupe-feu, conçus pour empêcher le feu de se propager d'une zone à une autre par les ouvertures des murs.

On utilise souvent les mastics pour fournir cette barrière de protection sur de nombreuses substances différentes. La maçonnerie, le bois, la céramique et les métaux, ainsi que d'autres matériaux, ont des mastics compatibles. Certains mastics tels que ceux en silicone sont utilisables avec de nombreux matériaux différents.

Les mastics peuvent avoir des propriétés plus ou moins adhésives qui influencent les utilisations qu'on peut en faire. Ils prennent aussi la forme de liquides, semi-solides, mousses et autres, pour pouvoir les utiliser dans de nombreuses situations différentes. Certains mastics sont des produits chimiques à deux composants que l'on doit mélanger avant de mettre le matériau en place.

La fonction principale d'un mastic est de remplir un vide. Il adhère aux surfaces qui créent le vide et fournit une barrière entre elles.

 

Que veut-on dire par « séchage » d'un mastic ?

Quand on met un mastic en place, il doit passer par une phase de séchage. Il s'agit simplement du temps que met le mastic pour durcir et prendre sa forme définitive. Si on ne laisse pas le mastic sécher correctement, il ne fonctionnera pas comme prévu et pourrait ne pas fournir de barrière.

La plupart des mastics vendus indiquent clairement le séchage nécessaire. Il s'agit du temps nécessaire pour que le mastic sèche à une température donnée, qui est généralement la température ambiante. Une température supérieure ou inférieure peut augmenter ou réduire le temps de séchage.

Le séchage peut être accéléré par un flux d'air —par exemple un ventilateur— ou en ajoutant d'autres matières pour certains types de mastics. Mais dans la plupart des cas on laisse simplement le mastic en place pendant le délai indiqué. On peut le tester de différentes manières. Si le mastic peut être touché sans risque, on peut généralement appliquer une légère pression. S'il ne change pas de forme, c'est qu'il est sec. Mais s'il change de forme, il n'est pas encore complètement sec.

 

Quelles sont les propriétés des mastics ?

On peut décrire un mastic comme ayant de nombreuses propriétés différentes. La plus importante est généralement son application, qui dicte sur quels matériaux et dans quelles conditions le mastic peut être utilisé avec fiabilité. Parmi les autres propriétés, citons le temps de séchage, la forme sous laquelle le matériau est fourni et la température minimale et maximale dans lesquelles il peut être employé.

On décrit aussi un mastic en termes d'adhésion. Il s'agit de la force avec laquelle il adhère aux matériaux sur lesquels il est appliqué. Une plus grande adhésion est souhaitable dans la plupart des cas, mais certains mastics sont conçus pour avoir un minimum d'adhésion.

On décrit aussi un mastic en termes de résistance. Un mastic peut avoir, par exemple, une résistance à la corrosion qui le rend particulièrement utile pour des applications spécifiques telles que la plomberie. Certains mastics conçus pour des applications spécifiques comme ceux conçus pour les douches et les baignoires peuvent avoir des propriétés antifongiques qui les rendent plus intéressants.

Un mastic ne doit pas être soluble dans les conditions dans lesquelles il est utilisé. On vend souvent les mastics en indiquant qu'ils résistent à des substances spécifiques avec lesquelles ils sont susceptibles d'entrer en contact.

Les mastics ne doivent pas se rétracter après leur application. Dans l'idéal, ils doivent remplir les cavités et vides et conserver leur forme d'origine au moment de leur application, pour pouvoir fournir une barrière totale.

Un mastic doit aussi durer pendant une période prévisible dans des circonstances attendues. Le calfatage des salles de bains, par exemple, doit durer un certain nombre d'années avant de se dégrader. Plus un mastic dure longtemps, plus il est intéressant.

 

 

Quelle est la différence entre un adhésif et un mastic ?

On utilise un mastic pour remplir un vide. On utilise un adhésif pour fixer deux objets ensemble. Les mastics, comme les adhésifs, pénètrent dans de très petites cavités, mais ne sont pas particulièrement résistants. Ils s'allongent également plus que les adhésifs, et offrent donc un lien moins robuste.

Certains mastics ont des propriétés adhésives plus fortes que d'autres. Certains adhésifs sont également utilisés dans des conditions spécifiques pour leurs propriétés d'étanchéité, ce qui les rend intéressants dans les applications où deux surfaces doivent être fixées ensemble mais où une barrière entre elles est tout aussi importante.

 

Quels sont les types de mastics ?

Différents types de mastics offrent différents degrés de résistance chimique et environnementale, de flexibilité, de tolérance thermique et d'autres qualités.

 

Mastics acryliques

Les mastics sont l'une des formes les plus courantes des matériaux acryliques. Les matériaux acryliques sont très durables et résistent à de nombreuses agressions environnementales courantes. Ce sont des substances thermoplastiques. L'industrie du bâtiment est un utilisateur intensif de ces types de mastics.

 

Sprays anti-projection

On utilise des sprays anti-projection dans le soudage. Ce matériau évite que les projections créées pendant le soudage n'adhèrent aux surfaces exposées. Ceci peut aider le soudeur à éviter un nettoyage très difficile et l'endommagement des surfaces proches de la zone soudée.

 

Étanchéité de ciment

Les produits d'étanchéité du ciment sont utilisés pour les raccords et les joints. Ils sont conçus pour prendre rapidement et utilisés pour réaliser la réparation des surfaces en ciment. On peut les utiliser pour réparer des fissures dans le ciment ou bien les appliquer pour éviter que l'environnement d'une pièce ne se propage dans une autre lorsqu'une tuyauterie doit traverser du béton.

 

Décapants chimiques de ciment

Les mastics sont conçus pour être robustes et sont donc difficiles à retirer. Ces décapants facilitent le processus. Il existe sur le marché des formules conçues pour décaper les mastics secs et non secs et des formules conçues pour des applications spécifiques, comme le décapage des joints d'étanchéité.

 

Mastics et adhésifs combinés

Les adhésifs et les mastics sont des produits similaires. On peut les utiliser pour réparer des zones et les rendre étanches. On peut les acheter dans différentes couleurs pour qu'ils ne soient pas visibles dans la zone réparée. Ils ne sont pas aussi spécialisés que les mastics ou les adhésifs mais offrent un bon mélange des deux propriétés.

 

Mastics époxy

Les mastics époxy sont généralement vendus en pot. Ils comportent deux composants qui doivent être mélangés pour produire le mastic. Les mastics époxy sont généralement conçus pour être utilisés sur un matériau spécifique comme la céramique ou le métal.

On utilise généralement ces mastics uniquement pour remplir des vides et non pas pour leurs propriétés adhésives. La texture du mastic permet de l'appliquer facilement sur une grande zone pour faire l'étanchéité de vides plus importants, par exemple aux endroits où des tuyauteries pénètrent dans des murs.

 

Mastics coupe-feu

On utilise les mastics coupe-feu dans les endroits où on doit améliorer le classement de résistance au feu. Ils empêchent le feu de se propager d'un lieu à un autre. On peut ainsi obtenir un bien meilleur contrôle sur la propagation du feu par les conduits électriques, les joints et les jonctions, ainsi que par d'autres zones où le feu pourrait se propager librement. Ces mastics peuvent être nécessaires pour respecter les codes du bâtiment dans certaines situations.

 

Antifuites

On utilise les antifuites pour effectuer des réparations mineures sur les équipements. Ce sont généralement des substances à deux composants que l'on mélange et applique à l'endroit de la fuite pour la réparer. Ces produits peuvent généralement résister à toutes les fonctions dans un large éventail de températures. On peut les utiliser en conjonction avec des détecteurs de fuites. Ils sont parfois présentés sous une forme permettant de les appliquer dans des zones humides, ce qui signifie qu'on peut les utiliser sur les conduites en train de fuir et exigeant une réparation rapide. Ils sont aussi vendus comme moyen de boucher les fuites des fenêtres ou autres zones où l'on souhaite contrôler un flux d'air.

 

Étanchéité des tuyaux et filetages

Les mastics d'étanchéité des tuyaux et filetages fournissent une barrière contre les fuites au niveau des raccords filetés des tuyaux. Ce sont des types de mastics très courants utilisés dans pratiquement tous les raccords filetés entre deux tuyaux. Ces produits existent sous forme solide, de pâte, de liquide, de gel et de bande, pour une application très facile.

Ils peuvent éviter de grandes pertes en arrêtant les fuites d'eau par les filetages des tuyaux. Ils peuvent aussi éviter les dégâts des eaux derrière les murs et dans les sols, qui détruisent le bois et d'autres matériaux.

 

Cordons d'étanchéité de tuyau

Il s'agit d'un matériau d'étanchéité de tuyau fourni sous forme de cordon, qui offre une méthode d'application différente. On peut l'utiliser à la place du ruban PTFE, souvent appelé ruban de plomberie.

 

Mastics de plomberie

Les mastics de plomberie sont généralement constitués de deux matériaux que l'on combine pour former une substance. On peut les appliquer de manière contrôlable, et ils offrent une protection contre la corrosion et le vieillissement. Certains de ces matériaux sont non-toxiques. Ils ne sont généralement pas utilisés pour leurs propriétés adhésives mais uniquement pour remplir un vide.

 

Mastics et mousses polyuréthane

Les mastics et mousses polyuréthane peuvent être pulvérisés dans les zones difficiles d'accès. Ils sont expansibles, pour remplir les fissures et autres zones, ce qui en fait une solution efficace pour l'étanchéité des fenêtres, portes et autres zones. On peut aussi les utiliser sur les véhicules.

Cette mousse peut présenter une très grande expansion après sa pulvérisation, ce qui la rend idéale pour remplir certaines cavités plus grandes. Elle est également peu coûteuse et facile à appliquer. On peut l'acheter en bombe jetable et facile d'entretien.

 

Pâtes à joints

On utilise les pâtes à joints pour l'adhésion des paliers et joints et à d'autres fins. Ces pâtes luttent aussi contre la corrosion en protégeant les pièces des fuites. Ces matériaux sont parfois fabriqués pour que les pièces qu'ils retiennent puissent être facilement libérées lorsqu'on doit les nettoyer et les remplacer.

 

Kits d'étanchéité

Les kits d'étanchéité sont conçus pour fournir suffisamment de mastic pour effectuer un travail sans déchet. Ils peuvent contenir plusieurs types de mastics, comme des mastics silicone ou acryliques.

 

Mastics silicone

On utilise les mastics silicone dans de nombreuses applications. Ils servent à réaliser l'étanchéité des pièces électriques, des portes et fenêtres, des réfrigérateurs, de la maçonnerie et de bien d'autres choses encore.

On peut injecter des mastics silicone dans des espaces très petits. Leur expansion remplit alors les espaces pendant le séchage. On doit attendre qu'ils sèchent ; ce processus est parfois effectué en les exposant à des substances spécifiques après leur mise en place.

Le silicone résiste à des températures extrêmes et à différentes agressions environnementales sans se dégrader. Il a de nombreuses propriétés intéressantes pour l'étanchéité. Il résiste aux rayons UV, à l'ozone et à d'autres agressions qui détruiraient d'autres matériaux.

 

Mastics et liquides uréthane

Les mastics uréthane sont disponibles sous des formes semi-solides ou liquides à température ambiante. On peut les utiliser pour encapsuler des pièces et les protéger entièrement. On utilise d'autres types de mastics uréthane dans les salles de bains et les cuisines. Ces mastics ont parfois des délais de séchage rapide qui en font des produits très pratiques pour les réparations.

Les mastics uréthane ont également l'avantage d'être très souples dans de nombreux cas. Ceci en fait des produits parfaits dans les applications où le vide qu'ils bouchent peut changer de forme, par exemple lorsqu'un tuyau se dilate quand il est chaud ou se contracte quand il est froid. On utilise souvent le polyuréthane pour l'étanchéité du bois et dans d'autres applications.

/web/c/adhesifs-et-etancheite/adhesifs/