Présentation des interrupteurs

Qu'est-ce qu'un interrupteur ?

Un interrupteur est un dispositif conçu pour ouvrir ou fermer un circuit électrique. Ils peuvent fermer totalement un circuit électrique ou passer le courant sur un autre sous-circuit. Ils peuvent être commandés manuellement ou automatiquement et sont disponibles dans différentes conceptions.

 

Quel est le rôle d'un interrupteur dans un circuit électrique ?

Dans un circuit, le rôle le plus courant d'un interrupteur consiste à contrôler son ouverture et sa fermeture. C'est l'interrupteur marche/arrêt que tout le monde connaît. Ils peuvent être utilisés dans des applications nécessitant divers sous-circuits connectés à un même circuit, chacun des sous-circuits pouvant être activé ou désactivé séparément du circuit principal. Par exemple, un interrupteur peut servir à allumer une ou deux lumières sur un circuit, ou les éteindre toutes les deux.

Dans de nombreux systèmes électriques, les interrupteurs ont un rôle de sécurité. Par exemple, un interrupteur automatique peut être activé par un capteur qui détecte qu'une voiture est trop proche d'un mur, allumant un voyant pour signaler au conducteur qu'il doit s'arrêter. Un interrupteur peut aussi être utilisé lorsqu'une machine ne peut pas fonctionner, en cas de problème mécanique. L'interrupteur ouvre instantanément le circuit et met la machine hors tension.

La taille des interrupteurs varie du minuscule à l'énorme. Les très grands interrupteurs peuvent être actionnés par des dispositifs mécaniques. Lorsqu'un interrupteur n'est pas opéré manuellement, mais par un circuit électrique, cette forme d'interrupteur spécialisé est appelé un relais.

 

Quels sont les différents types d'interrupteurs ? Comment fonctionnent-ils et à quoi servent-ils ?

L'immense variété des interrupteurs indique à quel point ils sont devenus des composants universels. Les différentes conceptions intègrent des technologies qui permettent aux interrupteurs de s'ouvrir ou de se fermer dans des conditions spécifiques, permettant de les utiliser pour des applications de sécurité ou de contrôle sans intervention humaine.

 

Qu'est-ce qu'un interrupteur DIP ?

Les interrupteurs DIP sont utilisés sur les cartes de circuit imprimé. Ce sont de petites rangées d'interrupteurs qui peuvent être mis sur la position Activé ou Désactivé. Ils servent à modifier l'état des circuits d'une carte, et offrent donc une solution de contrôle facile. L'acronyme DIP signifie « Dual Inline Package » ou double module en ligne Un interrupteur DIP peut être un interrupteur spécifique monté sur un composant complet ou un terme utilisé pour désigner le composant entier comme étant un seul dispositif.

 

Qu'est-ce qu'un interrupteur SIP ?

Les interrupteurs SIP ressemblent aux interrupteurs DIP et sont utilisés dans un grand nombre d'applications identiques. Ce sont des dispositifs compacts qui sont installés sur des cartes de circuit imprimé, dans la plupart des cas.

 

Qu'est-ce qu'un interrupteur au pied ?

Les interrupteurs au pied sont conçus pour être opérés avec le pied pour garder les mains libres. Ils continuent d'être utilisés dans des applications très spécifiques, ayant été généralement remplacés par de meilleures options. Par exemple, dans les automobiles, ils ont longtemps servi à sélectionner les pleins phares/codes, alors qu'aujourd'hui cette commande est généralement montée sur la colonne de direction.

Les interrupteurs au pied sont souvent utilisés pour régler les caractéristiques acoustiques de divers instruments. Par exemple, des musiciens utilisent une « pédale » pour modifier la qualité de la musique amplifiée. L'interrupteur à pédale permet d'effectuer ces changements tout en continuant à jouer avec les deux mains, sans interruption.

 

Qu'est-ce qu'un interrupteur à effet Hall ?

Un interrupteur à effet Hall utilise un transducteur qui réagit en présence d'un champ magnétique. Ces dispositifs servent à contrôler passivement le courant. Ils peuvent être utilisés comme interrupteurs (entre autres usages), et ils ont donc de très nombreuses applications dans le secteur de l'ingénierie électrique.

 

Qu'est-ce qu'un interrupteur à manette ?

Un interrupteur à manette ou joystick est monté sur une colonne de commande. Sa position sur la colonne détermine s'il est activé ou désactivé. Ce type d'interrupteur est utilisé dans une multitude d'applications, depuis les commandes d'avion aux commandes d'équipements industriels en passant par les jeux vidéo.

Ils incluent des commutateurs qui indiquent la position de la colonne de commande à tout moment. Par conséquent, un pilote peut déplacer la manette vers l'avant et ainsi déclencher l'interrupteur qui active le circuit qui contrôle la position des volets de l'avion. En tirant sur la manette, il donne une autre configuration aux volets. Ces interrupteurs peuvent être numériques ou analogiques. Les modèles numériques activent des changements incrémentiels sur la manette. Les modèles analogiques donnent un flux continu de données sur la position de la manette.

 

Qu'est-ce qu'un interrupteur à clé ?

Les interrupteurs à clé sont utilisés dans des applications où les changements d'état des interrupteurs doivent être physiquement contrôlés. Une clé physique doit être tournée pour changer la position de l'interrupteur. Les interrupteurs à clé sont fréquemment utilisés dans les ascenseurs, permettant aux pompiers de réactiver un ascenseur qui a été automatiquement bloqué.

Les interrupteurs à clé sont souvent utilisés pour contrôler le démarrage de machines dangereuses.

 

Qu'est-ce qu'un interrupteur de clavier ?

Les interrupteurs de clavier varient avec la conception de chaque clavier. Les claviers les plus durables sont dotés d'un interrupteur séparé pour chaque lettre du clavier, chacun d'eux pouvant être utilisés des milliers de fois avant d'être usé. Sur les claviers plus économiques, le fonctionnement des interrupteurs est basé sur des membranes ou des dômes, qui sont généralement moins précis et durables que les claviers à interrupteurs, aussi appelés claviers mécaniques.

 

Qu'est-ce qu'un pavé ?

Un pavé est un clavier de plus petites dimensions, dont les touches peuvent ne porter aucun signe, ou seulement certains caractères ou symboles. Il peut supporter différentes fonctions, ou être intégralement numérique. Certains pavés sont intégrés à des claviers, tels que les pavés numériques intégrés aux claviers alphabétiques standard des ordinateurs.

Les pavés, et en particulier les pavés numériques, utilisent des dispositions standard. Cette standardisation permet aux opérateurs de les utiliser au toucher sans avoir à les regarder. Les applications des pavés numériques incluent les distributeurs de billets, les verrous électroniques, les calculatrices, les téléphones, etc.

 

Qu'est-ce qu'un microrupteur ?

Les microrupteurs peuvent être activés par une force ou un mouvement faible. Ils sont utilisés dans de nombreuses applications, et fréquemment dans des dispositifs inviolables qui permettent à un opérateur de déterminer si la condition du dispositif a été modifiée, par exemple pour détecter si le boîtier d'un ordinateur a été ouvert, ce qui pourrait invalider sa garantie.

Les microrupteurs sont très compacts et répondent aux besoins d'une gamme étendue d'applications. Habituellement, ils contiennent un mécanisme à ressort, alors que certains modèles utilisent un dispositif à action instantanée. La fabrication des microrupteurs est conforme à des normes de haute durabilité, pouvant résister à plusieurs millions de cycles.

 

Qu'est-ce qu'un interrupteur modulaire ?

Un interrupteur modulaire est un dispositif qui peut être installé et retiré très aisément sur une console, ou autre système. Ils sont conçus pour être interchangeables, pour faciliter le remplacement des interrupteurs cassés, pour modifier la configuration du clavier et autres tâches. Ils permettent à l'opérateur d'ajouter un nouvel interrupteur à une console avec un minimum de câblage et autres tâches électriques.

 

Qu'est-ce qu'un interrupteur piézo ?

Un interrupteur piézo utilise un phénomène électrique appelé effet piézoélectrique. Ce type d'interrupteur contient un semi-conducteur qui répond à la charge du composant piézoélectrique de l'interrupteur. Ces interrupteurs se différencient de la plupart des autres par le fait qu'ils ne contiennent aucune pièce mobile, et peuvent donc répondre à des utilisations très exigeantes. Ils sont en outre très rapides et produisent une impulsion contrôlée par un état spécifique. Grâce à l'addition d'autres composants, ils peuvent être modifiés pour produire un état activé ou désactivé fixe pour l'opérateur.

 

Qu'est-ce qu'un interrupteur à bouton-poussoir ?

Les interrupteurs à bouton-poussoir fonctionnent par dépression mécanique d'un élément. Ils peuvent être conçus pour rester dans le nouvel état obtenu par une seule pression ou pour ouvrir ou fermer le circuit uniquement pendant la durée de la pression.

Les boutons-poussoirs font partie des interrupteurs les plus couramment utilisés dans le monde. Ils peuvent être extrêmement durables et sont adaptés à des utilisations industrielles. Leur coût faible permet de les intégrer dans des produits de grande consommation. Un ordinateur réunit plusieurs exemples des différentes configurations d’interrupteurs possibles. L'interrupteur marche/arrêt bascule l'état de l'ordinateur entre allumé et éteint à chaque pression. L'ordinateur reste allumé jusqu'à la prochaine pression ou à la prochaine commande de fermeture du système d'exploitation. Par contre, une pression sur le bouton de réinitialisation (Reset) coupe l'alimentation de la carte mère et la rétablit lorsque la pression cesse.

 

Qu'est-ce qu'un interrupteur Reed ?

Un interrupteur Reed est un dispositif hérité de l'industrie des télécommunications. Son état est contrôlé par un champ magnétique. Il se compose d'un tube de verre contenant des lames en métal ferreux. On rencontre aussi le terme interrupteur à lames. Le tube de verre est totalement étanche.

Comme d'autres interrupteurs, ils peuvent être conçus pour être normalement ouvert ou normalement fermé. L'état de ce type d'interrupteur est modifié par un champ magnétique. Conçus pour répondre aux besoins des télécommunications, les interrupteurs Reed ont prouvé leur utilité dans de nombreux domaines. Par exemple, ils sont intégrés dans des systèmes d'alarme contre le vol ou les intrusions.

 

Qu'est-ce qu'un interrupteur à bascule ?

Un interrupteur à bascule est doté d'un actionneur qui bascule d'avant en arrière pour modifier son état. Ils sont fréquemment utilisés dans le secteur automobile, mais aussi dans une multitude d'applications différentes. Ils sont faciles à utiliser et très durables. Ils sont souvent organisés en rangées, permettant de contrôler séparément différents parties d'un système.

 

Qu'est-ce qu'un interrupteur rotatif ?

Dans un interrupteur rotatif, l'actionneur est un élément qui doit être pivoté par l'utilisateur. Le nombre d'états sélectionnables est très variable selon la complexité du système. Certains se souviendront des interrupteurs rotatifs montés sur les anciens téléviseurs. Un gros bouton rotatif permettait de sélectionner jusqu'à 14 positions, et la dernière activait un autre bouton rotatif qui offrait encore d'autres positions.

Selon les applications, l'état d'un interrupteur peut être temporaire, lorsqu'un mécanisme à ressort le force à revenir à sa position initiale lorsque l'utilisateur le lâche.

 

Qu'est-ce qu'un interrupteur à glissière ?

Avec ce type d'interrupteur, l'actionneur est un bouton qui se déplace dans une glissière pour sélectionner la position Marche ou Arrêt. Il n'y a pas de ressort et l'interrupteur reste constamment dans la dernière position sélectionnée. Selon la longueur de la glissière, un tel interrupteur peut aussi sélectionner consécutivement des options différentes pour contrôler un circuit.

 

Qu'est-ce qu'un interrupteur tactile ?

Un interrupteur tactile produit un retour d'information qui confirme son état. Ce sont le plus souvent des boutons-poussoirs qui émettent un clic d'enclenchement.

 

Qu'est-ce qu'un interrupteur à molette ?

Un interrupteur à molette est doté d'un actionneur en forme de disque qui permet à l'utilisateur de sélectionner différents états par une simple rotation. Ils sont habituellement équipés d'un affichage numérique.

 

Qu'est-ce qu'un interrupteur à levier ?

Sur un interrupteur à levier, l'actionneur est une tige qui se dresse au-dessus de la base de l'interrupteur. En général, ce type d'interrupteur offre deux positions seulement, marche ou arrêt. Faciles à utiliser, économiques et très durables, ils sont donc très utilisés et répondent à une multitude de besoins industriels. Les interrupteurs muraux sont des types d'interrupteurs à levier, dotés d'éléments décoratifs et de fixations adaptées aux besoins des systèmes d'alimentation encastrés dans les murs.

 

Qu'est-ce qu'un commutateur tactile ?

Un commutateur tactile n'a pas besoin d'un actionneur. Ce type d'interrupteur fonctionne uniquement par le toucher. Ils équipent souvent des lampes, permettant de les éteindre, de les allumer ou de régler leur intensité, simplement en touchant le pied ou une autre partie de la lampe. Leur fonctionnement est basé sur divers principes, incluant la capacitance et la résistance. Ce sont en fait des capteurs tactiles parmi les moins sophistiqués.