Les véhicules électriques continuent leur progression

Pourquoi les entreprises et les automobilistes font-ils le choix de la motorisation électrique ?

Comme les capacités des véhicules électriques (VE) gagnent la confiance d'un nombre croissant d'automobilistes, les niveau x d'adoption progressent au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Les ventes ont bénéficié d'une forte croissance en 2013, et l'Electric Drive Transportation Association a pu confirmer l'intérêt croissant du public pour les véhicules hybrides, alimentés par batterie ou par branchement.

D'après l'analyste industriel IHS Automotive, la production globale devrait augmenter de 67 % cette année et atteindre 403 000 unités, après une croissance de 44 % au cours des 12 derniers mois.

Les ventes ont atteint des niveaux records au troisième trimestre 2013, indiquant un changement d'attitude motivé par la reconnaissance d'importants critères tels que l'économie d'énergie et la rentabilité.

 

Croissance du marché britannique

Chaque année, les VE représentent une part plus importante du marché automobile britannique.

Les dépenses VE pour 2014 sont estimées à 7 millions de livres sterling. En 2015, trois millions de VE et hybrides circuleront sur les routes britanniques.

Schneider Electric prévoit des ventes à hauteur de 57 000 VE au R.-U. en 2014, un chiffre qui devrait passer à 133 000 en 2016 puis à 285 000.

Ces niveaux de vente représenteront 15 % de tous les nouveaux véhicules vendus à la fin de la décennie.

Mais pourquoi les entreprises, les organisations publiques et les automobilistes font-ils le choix du véhicule électrique ?

 

Quelles sont les avantages des véhicules électriques ?

Dans une grande diversité d'industries, dont la distribution, les services aux entreprises, la logistique, la construction, la vente en gros, la fabrication et les services de santé, les organisations investissent dans des véhicules électriques.

Cette évolution vient s'ajouter au remplacement des motorisations traditionnelles par des modèles électriques sur le marché des véhicules privés.

Ne nécessitant ni essence ni gazole, les véhicules électriques permettent de réaliser des économies dès le premier jour d'utilisation, parcourant plus de kilomètres à coût égal.

La réduction des émissions polluantes minimise l'empreinte carbone des véhicules. Une entreprise peut ainsi mieux répondre à ses responsabilités sociales et satisfaire les exigences de ses actionnaires et des parties prenantes.

En outre, les véhicules électriques offrent des accélérations satisfaisantes et sont plus silencieux que les moteurs à combustion.

Parallèlement, l'innovation continue facilite leur utilisation, en particulier grâce à la réduction des durées de chargement.

L'extension du réseau des stations de recharge et une meilleure accessibilité des prix pour les automobilistes qui souhaitent installer leur propre infrastructure font également partie des critères qui facilitent l'utilisation des VE au quotidien.

 

Le gouvernement favorise l'adoption

Dans le cadre d'une stratégie visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance au pétrole, l'Union européenne a pris des mesures pour encourager l'utilisation des véhicules électriques.

Par conséquent, ils seront de plus en plus présents sur les routes du continent.

Suivant la direction prise par l'UE, le gouvernement britannique prend également des mesures pour promouvoir les VE comme forme de transport plus efficace et rentable. Des subventions sont offertes aux nouveaux conducteurs, afin d'accélérer l'adoption de cette technologie.

Près de 84 % des consommateurs interrogés considèrent que cette utilisation des fonds publics est utile, confirmant que le soutien gouvernemental peut faire progresser les niveaux d'adoption.

Les Britanniques reconnaissent la valeur offerte par les véhicules électriques, aussi bien en termes de coûts que d'impact sur l'environnement. Ils semblent donc être prêts à adopter cette technologie s'ils ont les fonds nécessaires.

Environ deux personnes sur cinq ont affirmé qu'elles préfèreraient conduire un véhicule électrique plutôt qu'un véhicule à essence ou diesel, si elles avaient le choix.

En réduisant la charge financière associée aux véhicules électriques, le gouvernement peut éliminer une des barrières importantes à leur adoption.

L'an passé, le ministre des Transports Patrick McLoughlin a annoncé que le gouvernement pourrait subventionner jusqu'à 75 % des coûts des stations de recharge, dans un effort visant à faire du Royaume-Uni « un leader mondial de l'industrie des véhicules électriques ».

Alors que le coût d'installation d'un point de recharge privé est estimé entre 1 000 et 1 500 Livres, cette initiative a le potentiel de favoriser une forte adoption des véhicules électriques au cours des prochains mois et des prochaines années.