- Home
- >
- InfoZone
- >
- electroniques
- >
- Cinq des meilleurs au salon Electronica 2014
Cinq des meilleurs au salon Electronica 2014
Une fois de plus, nous serons à Munich pour vivre le phénomène gigantesque qu'est Electronica. Et une fois de plus, nous avons réuni un choix de technologies innovantes, incluant des outils de prototypage rapide, telles que les imprimantes 3D, les dernières et les meilleures plate-formes de développement open-source, les plus récentes versions de nos outils de conception gratuits et primés DesignSpark PCB et DesignSpark Mechanical. Et une liste impressionnante d'experts industriels qui interviendront sur le stand RS. Alors pour vous mettre en appétit, voici notre programme à ne pas manquer sur le stand RS Components 2014, qui combine « cinq des meilleurs.
- Premièrement, l'accès à des technologies autorisant la création rapide de prototypes est évidemment l'une des plus importantes tendances de notre industrie. En conjonction avec notre outil de conception gratuit DesignSpark Mechanical (bien sûr !) l'impression 3D occupe une place particulièrement importante. Ces machines extrêmement économiques mettent le prototypage rapide de concepts mécaniques à la portée de tous les ingénieurs. Dans ce domaine, la gamme RepRap d'imprimantes 3D autoreproductibles open-source est une des plus importantes nouveautés des dernières années. Notre stand en présentera les dernières versions, incluant : l'imprimante 3D RepRapPro Ormerod 2 de deuxième génération. Combinant des fonctionnalités et une polyvalence très étendues dans une solution en kit facile à assembler, cette machine permet aux ingénieurs de la mécanique et de l'électronique de créer rapidement des prototypes et de gagner plusieurs mois sur le cycle de conception de leurs produits. Adrian Bowyer, directeur de RepRapPro et inventeur de l'imprimante RepRap, fera une présentation sur le stand RS le mardi 11 novembre à 11 h 00 et à 15 h 00.
- Autre nouveauté d'importance, la Raspberry Pi et plus spécifiquement le nouveau Modèle A+ Raspberry Pi. Le nouveau module combine la valeur augmentée, la facilité d'utilisation, une meilleure compacité et une consommation d'énergie réduite, répondant aux attentes d'une multitude d'applications, telles que le contrôle industriel, la surveillance à distance et les dispositifs multimédia. Grâce à ses dimensions réduites (65 mm x 56 mm) par rapport au Modèle B+, ce module répond encore mieux aux besoins des applications mobiles ou alimentées par batterie, puisque l'architecture du Modèle B+ permet de consommer moins d'énergie que le Modèle A. Le module inclut aussi le connecteur E/S UG à 40 broches, déjà disponible sur le Modèle B+, qui permet d'ajouter rapidement et facilement des fonctions supplémentaires. À l'occasion du lancement de cette importante nouveauté Raspberry Pi, Eben Upton, fondateur de la Raspberry Pi Foundation et créateur de cette carte, donnera une présentation au stand RS le mercredi 12 novembre à 11 h 00 et 15 h 00.
- Troisième joyau de notre stand, la carte Adapteva Parallella dont le rendement énergétique la classe parmi les meilleures plate-formes informatiques open-source du marché actuel. Non seulement, ce module de la taille d'une carte de crédit peut être utilisé comme une plate-forme de développement ou un moteur intégré, mais il constitue une plate-forme d'enseignement ou un outil de recherche idéal. L'ordinateur mono-carte open-source inclut le coprocesseur Epiphany III 16 cœurs et le processeur Xilinx Zynq Z7000 double cœur ARM. Et si cela ne suffit, un des avantages clés de cette plate-forme innovante est d'offrir une extrême évolutivité : la carte peut être configurée en grappe pour créer un mini-superordinateur et répondre aux exigences d'applications informatiques parallèles de haut niveau. Notre troisième invité sera Andreas Olofsson, fondateur d'Adapteva. Il a participé à la création du « supercomputer » Parallella, qui offre un accès économique au monde de l'informatique parallèle. Andreas sera présent sur le stand le jeudi 13 novembre à 11 h 00 et 15 h 00.
- Nous proposons aussi une démonstration d'Electric Paint de Bare Conductive. Extrêmement innovante, cette peinture conductrice est non-toxique, sans solvant et soluble dans l'eau. Elle peut être utilisée comme fil liquide, soudure à froid et même comme adhésif conducteur. Compatible avec les unités d'alimentation CC basse tension, elle peut servir de potentiomètre et pour réparer des circuits imprimés, peindre des circuits et des capteurs sur n'importe quelle surface. Le stand présentera des démonstrations de la carte microcontrôleur Touch Board basée sur Arduino qui intègre (entre autres éléments) une puce tactile capacitive, un lecteur MP3 et 12 électrodes. Ces électrodes peuvent être directement connectées à des conducteurs, tels que des zones peintes avec Electric Paint pour déclencher des sons sur le lecteur MP3 par exemple, ou un grand nombre de fonctions grâce à un shield d'expansion Arduino. Notre quatrième expert, Matt Johnson de Bare Conductive, sera sur le stand le jeudi 13 novembre à 13 h 00 pour parler des innovations liées à la peinture conductrice.
- Finalement, et sûrement pas la moins importante, une démonstration de Red Pitaya l'instrument de mesure et de test open-source programmable, une exclusivité totale RS Components. Pour faire court, disons que la plate-forme Red Pitaya permet de transformer un smartphone, une tablette ou un PC en de nombreux instruments de tests. Solution de mesure et de test basée sur la mono-carte Xilinx Zynq, l'écosystème Red Pitaya offre un accès à un référentiel en ligne d'applications open-source de test et de mesure et exploite la bibliothèque open-access d'une communauté d'utilisateurs. Notre cinquième expert, Rok Mesar, cofondateur de Red Pitaya, sera sur le stand le vendredi 14, à 11 h 00 et 13 h 00 pour discuter des capacités et de la polyvalence de la plate-forme.
Voici donc le programme complet des interventions sur le stand (également disponible ici, avec des informations supplémentaires sur les démonstrations prévues sur le stand) :
- Adrian Bowyer, RepRapPro – Mardi 11 à 11 h 00 et 15 h 00
- Eben Upton, Raspberry Pi Foundation – Mercredi 12 à 11 h 00 et 15 h 00
- Andreas Olofsson, Adapteva – Jeudi 13 à 11 h 00 et 15 h 00
- Matt Johnson, Bare Conductive – Jeudi 13 à 13 h 00
- Rok Mesar, Red Pitaya – Vendredi 14 à 11 h 00 et 13 h 00
Ne manquez pas de venir nous voir dans le Hall A4, Stand 246.