Santé et sécurité – Journée nationale de l'inspection – 22 octobre 2014

La Journée nationale de l'inspection est un événement majeur qui a lieu chaque année pour renforcer la sensibilisation à la santé et à la sécurité.  Cette journée est traditionnellement organisée pendant le mercredi de la Semaine européenne de la santé et de la sécurité, qui a lieu chaque mois d'octobre. Cette année la Semaine débute le 20 octobre 2014. Sous l'égide de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA), tous les représentants de la santé et de la sécurité sont invités à inspecter leur environnement de travail pendant la Journée nationale de l'inspection.

Au Royaume-Uni, le TUC (Trade Union Congress) a publié quelques guides conçus pour aider les représentants de la santé et de la sécurité à préparer des inspections. Deux de ces guides sont : Inspections de santé et de sécurité qui contient une liste de contrôles pour faciliter les inspections. Spécifiquement conçu pour le secteur de la maintenance, le guide intitulé Maintenance des environnements professionnels – Un guide pour les représentants de la santé et de la sécurité inclut une liste très utile de tout ce que les représentants de la santé et de la sécurité doivent examiner pendant les inspections. Par exemple :

  • Existe-t-il un programme de maintenance pour tous les bâtiments et équipements ?
  • Les risques associés aux tâches de maintenance standard ou routinières ont-ils été évalués et les risques sont-ils actualisés ?
  • Toutes les mesures de contrôle justifiées par l'évaluation des risques ont-elles été mises en place et sont-elles opérationnelles ?
  • Quelles sont les procédures mises en place pour garantir l'évaluation des risques des travaux de maintenance non routiniers ?
  • Les activités de maintenance sont-elles enregistrées et contrôlées ?
  • Les travailleurs de la maintenance sont-ils intégralement formés et disposent-ils des moyens et des équipements de protection individuelle (EPI) au travail ?
  • Les travailleurs sont-ils formés pour comprendre l'impact que les travaux de maintenance peuvent avoir sur eux ?
  • Est-ce que tous les dangers potentiels (par exemple, l'amiante) sont identifiés et clairement marqués, pour que les travailleurs de la maintenance puissent les reconnaître ?
  • Quels sont les arrangements mis en place pour garantir que les sous-traitants externes sont compétents et connaissent tous les dangers potentiels dans l'environnement de travail ?
  • Est-ce que des accidents, des maladies ou des accidents évités de justesse ont été signalés en relation avec des activités de maintenance, ou un manque de maintenance, depuis la dernière inspection ?

 

Le TUC accorde une attention spéciale aux travaux de maintenance.  En effet, si on estime que seulement 6 % de la population active est impliquée dans des travaux de maintenance (même à temps partiel), les statistiques indiquent qu'en Europe entre 15 % et 20 % des accidents du travail ont lieu pendant des travaux de maintenance et cela pour trois raisons principales. Premièrement, les travaux de maintenance peuvent souvent nécessiter les activités les plus dangereuses, telles que travaux en hauteur, travaux électriques, utilisation d'équipements dangereux. Deuxièmement, il est fréquent que les risques de la maintenance ne soient pas évalués. Troisièmement, ce type de travail est souvent confié à des sous-traitants qui n'ont pas toujours une bonne connaissance de l'environnement professionnel où ils doivent opérer.

Des activités de maintenance doivent toujours avoir lieu sur tous les sites professionnels. Elles concernent toutes sortes d'équipement, de bâtiments, et de moyens de transport.  Bien sûr, si les opérations de maintenance peuvent exposer des travailleurs à des risques, leur omission peut même exposer un plus grand nombre de travailleurs à des risques, puisque l'utilisation d'équipements dangereux peut être nécessaire.

D'après l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA), les cinq principes de la sécurité de la maintenance sont : planifier ; sécuriser la zone de travail ; utiliser des équipements appropriés ; travailler conformément aux plans ; effectuer des vérifications finales. Un programme de maintenance planifié fait donc partie d'une bonne culture de la sécurité, et il doit être exécuté conformément aux normes de sécurité.