Connectez-vous / Enregistrez-vous pour accéder aux avantages de votre compte
Récemment recherché

    Lampes loupes

    Les lampes loupes sont des instruments utilisés en laboratoire comme en atelier pour améliorer la visibilité de tâches de précision. Les lampes à loupe sont utilisées pour des inspections, des conceptions ou des assemblages de petites pièces. Elles fonctionnent avec un éclairage supplémentaire pour une visibilité optimale. Une lampe à loupe permet aux utilisateurs de voir sans effort exactement ce qu'ils font en détail grâce à la combinaison du grossissement et de la lumière. Ce produit réduit ainsi le risque de fatigue oculaire. Il facilite la lecture et le travail de précision.

    Types de lampes loupes

    Il existe différents types de lampes loupes : lampes au sol ou lampadaires, lampes de bureau, lampes de table, lunettes loupes. Certaines de ces lampes sont pivotantes et peuvent se fixer ou se clipser sur un bureau ou une table à l'aide de la pince intégrée et éventuellement d'un pied flexible. Dans ce dernier cas, on peut aussi les appeler loupes sur pied. Ces articles peuvent ensuite facilement être ajustées à la bonne hauteur. D'autres lampes à loupe sont plus compactes avec une base intégrée et sont portables. La plupart des loupes avec lampes LED sont alimentées par un câble secteur. D'autres produits sont alimentés par des piles ou par une batterie interne rechargeable avec un cordon USB par exemple.

    Qu'est-ce que la dioptrie ?

    La dioptrie se réfère à la courbure d'une lentille. Avec une dioptrie plus élevée, la lentille aura une courbe plus prononcée et une plus grande épaisseur. Différentes longueurs de focale sont disponibles. La longueur focale se réfère à la distance entre la lentille et l'objet à laquelle l'objet doit être placé pour la mise au point. Différentes tailles de lentilles sont disponibles, toutefois, une augmentation de la taille de la lentille ne signifie pas une augmentation du grossissement. De nombreuses lampes loupes sont dotées d'un bras entièrement ajustable, ce qui signifie que la tête de la lampe avec la loupe peut être placée à la position requise.

    Quels sont les avantages d'une lampe loupe ?

    Un bon éclairage est essentiel dans n'importe quelle tâche, que vous travailliez à la lumière du jour, dans un espace fermé sans lumière naturelle ou lorsqu'il fait sombre à l'extérieur (temps gris, nuit, etc). En plus de réduire la fatigue oculaire, un bon éclairage combiné à une loupe garantit une vision optimale. Une lampe à loupe avec lumière est généralement dotée d'une ampoule fluorescente, ou halogène ou à LED et offre une lumière constante, sans ombre, avec une faible émission de chaleur pour un travail confortable.

    Applications

    Les lampes loupe sont généralement utilisées dans une grande variété d'applications qui nécessitent un travail complexe et détaillé et un agrandissement, telles que :

    • L'électronique, y compris l'installation des composants sur les circuits imprimés
    • Les domaines médicaux et dentaires
    • Les bijoutiers et les horlogers
    • L'art et l'artisanat, y compris la coupe de papier, le travail sur métal et le design complexe
    Filtres
    Trier par
    2 de 2
    Résultats par page
    Recherches populaires