Connectez-vous / Enregistrez-vous pour accéder aux avantages de votre compte
Récemment recherché

    Batteries 18650

    Les batteries 18650 sont présentes dans notre vie quotidienne. Que ce soit dans nos téléphones, nos ordinateurs portables, nos voitures électriques ou même nos cigarettes électroniques. Les batteries ion-lithium, également connues sous le nom de batterie li-ion ou batterie lithium, sont devenues très populaires ces dernières années en raison de leur haute capacité, leur taille compacte, leur faible poids et de leur longue durée de vie.

    Les batteries li-ion sont rechargeables (accumulateurs ou batteries) lithium-ion, avec une tension de sortie de 3,7V qui utilisent des ions de lithium comme chargeurs.

    La taille des batteries lithium peut varier de quelques millimètres à plusieurs centimètres en fonction de la capacité requise. Les batteries li-ion peuvent également être employées dans des circuits électroniques pour alimenter des appareils nécessitant une faible tension ou un faible courant.

    Les batteries li-ion sont également utilisés dans les batteries de secours, comme les batteries d'accumulateurs ou accu, qui fournissent une alimentation de secours pour les applications critiques en cas de coupure d'électricité.

    Quelle pile 18650 choisir ?

    Il existe une grande variété d'accus 18650 sur le marché, chacune ayant ses propres spécifications techniques et ses avantages. Voici quelques éléments importants à prendre en compte :

    • Capacité : elle est mesurée en milliampères-heures (mAh) et représente la quantité d'énergie qu'elle peut stocker. Plus la capacité est élevée, plus la pile durera longtemps.
    • Courant de décharge: il représente ce que la pile peut alimenter en une seule fois. Si vous utilisez la pile dans un appareil qui nécessite une décharge élevée, vous devrez opter une pile capable de fournir ce courant sans se surchauffer.
    • Marque et qualité : Il est important de choisir un accu d'une marque réputée pour éviter les risques de sécurité tels que les fuites, les surchauffes, etc.
    • La tension nominale d'un accu 18650 est généralement de 3,6 ou 3,7 volts, mais cela peut varier selon les fabricants.

    Comment savoir si une batterie 18650 est morte ?

    Il y a plusieurs signes qui peuvent indiquer qu'une batterie lithium ion est défectueuse :

    • Capacité réduite : si la batterie ne tient plus la charge aussi longtemps qu'avant, cela peut indiquer que sa capacité a diminué et qu'il est peut-être temps de la changer.
    • Chaleur excessive : si l'accu devient très chaud pendant son utilisation, cela peut être un signe qu'il est en fin de vie ou qu'il est fautif.
    • Fuite : cela peut indiquer que la batterie est endommagée et qu'elle doit être remplacée.
    Filtres
    Trier par
    1 de 1
    Résultats par page