Récemment recherché

    Drones

    Que sont les drones ?
    Un drone est un véhicule aérien télécommandé (VAR) électronique. Le type le plus courant de drone grand public est le quadrirotor. Les quadrirotors sont équipés de quatre hélices pour fournir une portance. Deux hélices tournent dans un sens tandis que les deux autres hélices tournent dans le sens opposé. Cela en fait un drone très équilibré qui est plus facile à faire voler et à commander. Les drones ne sont pas limités à seulement quatre rotors ; des options multirotors sont disponibles avec un plus grand nombre d'hélices.

    Drones sous-marins
    L'utilisation du mot drone a récemment été étendue au-delà des drones aériens télécommandés. Le mot drone peut également se référer à un véhicule sous-marin télécommandé.

    Les drones sont-ils légaux ?
    Les lois, réglementations et restrictions qui couvrent les drones varient selon les pays. Certains pays exigent l'enregistrement d'un drone auprès des autorités de l'aviation. Il existe également des problèmes de vie privée lors de l'utilisation d'une caméra drone. Il est nécessaire de vérifier les lois et les restrictions dans votre pays avant d'utiliser votre appareil.

    Dans quelles situations utiliser un drone ?
    Les modèles de base peuvent être utilisés pour les loisirs et peuvent même être utilisés par les enfants. Les modèles de pointe peuvent être utilisés par des amateurs et au-delà pour la photographie et la cinématographie aériennes et sous-marines professionnelles. Certains drones ont été conçus spécifiquement pour la course.

    Drones RC avec caméras
    Les drones sont un moyen très populaire de prendre des photos aériennes et de filmer. Certains drones permettent de monter un appareil photo, mais de plus en plus de drones en intègrent un. Certaines caméras drones sont équipées de systèmes de suspension de caméras pour stabiliser l'image. La qualité de la caméra et des images varie en fonction du modèle.

    Considérations importantes
    • Les drones sont télécommandés (RC), ce qui offre une grande liberté en matière de lieu d'utilisation. Toutefois, la distance et l'altitude auxquelles le drone peut aller sont limitées.
    • La durée de vol peut varier de façon spectaculaire entre les modèles, ce qui affecte la durée pendant laquelle le drone peut voler entre les charges. Les modèles de pointe ne volent généralement pas plus de 30 minutes sur une charge complète. Le temps de chargement peut également être long.
    • Si vous êtes inquiet à l'idée de faire voler un drone, certains modèles offrent un mode d'esquive d'obstacle automatique qui apporte un niveau de protection supplémentaire

    De quoi ai-je besoin pour faire voler un drone ?
    Bien que cela varie selon le modèle, les drones télécommandés sont généralement commandés à l'aide d'une télécommande ou d'une application ou un logiciel installé sur un smartphone ou une tablette. Certains drones sont Plug and play, et vous pouvez les utiliser immédiatement en les sortant de la boîte.
    Filtres
    Trier par
    Page
    1
    sur
    0
    par page
    Page
    1
    sur
    0
    par page