Appareils photos numériques
Les appareils photo numériques sont les appareils électroniques portables qui permettent de capturer et de stocker des images et parfois des vidéos. La majorité des appareils photo compacts disponibles aujourd'hui sont numériques, ce qui signifie qu'ils stockent les fichiers d'image dans un format numérique. Les appareils photo numériques possèdent généralement un écran afin d'offrir un aperçu de la photographie.
Les différents types d'appareils photo numériques sont les suivants :
Compact
Compact automatique
Reflex
DSLR
Passerelle
Compact thermique
Comment les appareils photo numériques fonctionnent-ils ?
Une fois que vous appuyez sur le déclencheur d'un appareil photo numérique, la lumière passe au travers d'un diaphragme ouvert, puis à travers l'objectif de l'appareil photo. Ces rayons de lumière sont convertis en signaux électriques grâce à un dispositif à transfert de charge (CCD) ou un capteur d'image CMOS. Ces capteurs détectent la lumière qui passe et stockent les données sous forme de chaîne de nombres, qui contiennent les informations de pixels.
Qu'arrive-t-il à l'image une fois qu'elle est capturée ?
Une fois les images capturées, elles peuvent être récupérées en connectant l'appareil photo numérique à un PC. Ils sont connectés par câble, ou pour les dernières versions, par le biais d'une connexion Wi-Fi intégrée, afin de transmettre l'image. L'appareil photo peut également être connecté directement à un disque dur pour le stockage, ou à une imprimante.
Qu'est-ce qu'un reflex numérique (DSLR) ?
L'acronyme DSLR signifie Digital Single Lens Reflex (reflex numérique à objectif unique). Dans un reflex numérique, la lumière traversant l'objectif est dirigée vers un miroir, qui à son tour envoie l'image vers le viseur, ou se relève afin de découvrir le capteur d'image. Les appareils photo reflex numériques sont généralement plus onéreux que les appareils photo compacts traditionnels et sont plus appréciés pour la photographie professionnelle.
Qu'est-ce qu'un appareil photo bridge ?
Les appareils photo bridge se situent entre les appareils compacts et le reflex numérique. Ils ressemblent souvent à un appareil photo reflex, mais ne disposent pas d'objectifs interchangeables. Toutefois, ils possèdent des commandes manuelles permettant de régler la vitesse d'obturation et l'ouverture.
Les différents types d'appareils photo numériques sont les suivants :
Compact
Compact automatique
Reflex
DSLR
Passerelle
Compact thermique
Comment les appareils photo numériques fonctionnent-ils ?
Une fois que vous appuyez sur le déclencheur d'un appareil photo numérique, la lumière passe au travers d'un diaphragme ouvert, puis à travers l'objectif de l'appareil photo. Ces rayons de lumière sont convertis en signaux électriques grâce à un dispositif à transfert de charge (CCD) ou un capteur d'image CMOS. Ces capteurs détectent la lumière qui passe et stockent les données sous forme de chaîne de nombres, qui contiennent les informations de pixels.
Qu'arrive-t-il à l'image une fois qu'elle est capturée ?
Une fois les images capturées, elles peuvent être récupérées en connectant l'appareil photo numérique à un PC. Ils sont connectés par câble, ou pour les dernières versions, par le biais d'une connexion Wi-Fi intégrée, afin de transmettre l'image. L'appareil photo peut également être connecté directement à un disque dur pour le stockage, ou à une imprimante.
Qu'est-ce qu'un reflex numérique (DSLR) ?
L'acronyme DSLR signifie Digital Single Lens Reflex (reflex numérique à objectif unique). Dans un reflex numérique, la lumière traversant l'objectif est dirigée vers un miroir, qui à son tour envoie l'image vers le viseur, ou se relève afin de découvrir le capteur d'image. Les appareils photo reflex numériques sont généralement plus onéreux que les appareils photo compacts traditionnels et sont plus appréciés pour la photographie professionnelle.
Qu'est-ce qu'un appareil photo bridge ?
Les appareils photo bridge se situent entre les appareils compacts et le reflex numérique. Ils ressemblent souvent à un appareil photo reflex, mais ne disposent pas d'objectifs interchangeables. Toutefois, ils possèdent des commandes manuelles permettant de régler la vitesse d'obturation et l'ouverture.