Connectez-vous / Enregistrez-vous pour accéder aux avantages de votre compte
Récemment recherché

    Courroies en V et courroies trapézoïdales

    Une courroie d'entraînement est une longueur de matériau synthétique flexible ou de caoutchouc, jointe pour former une boucle. Les courroies d'entraînement ou les courroies en V servent à relier au moins deux poulies entre elles. Les courroies sont conçues pour être montées sur le bord extérieur de la poulie. Lorsqu'une tension est appliquée sur la courroie, cela crée une friction, puis la friction se transforme en mouvement.

    Comment identifier la bonne courroie ?

    Il est essentiel d'identifier la taille de courroie adaptée à votre application. Comme les courroies peuvent s'étirer au fil du temps, il est très facile d'être induit en erreur. Pour vous assurer que vous faites le bon choix, vous pouvez vérifier si la référence du fabricant est encore imprimée sur la courroie d'entraînement. Si cela n'est pas possible en raison de l'usure, il faut alors mesurer la courroie de deux manières très spécifiques. La taille d'une courroie d'entraînement est déterminée par deux facteurs : la longueur et la largeur.

    Mesure de la longueur

    La longueur de la courroie d'entraînement ou de la courroie en V est calculée en mesurant la circonférence intérieure de la courroie. Cette mesure peut être prise à l'aide d'un outil de mesure de courroie en V spécialisé ou d'un ruban en tissu. N'essayez pas de prendre cette mesure avec un ruban ou une règle en acier. Lorsque vous disposez de la circonférence de la courroie, faites en sorte que le ruban soit droit pour connaître la longueur.

    Mesure de la largeur

    Si vous observez la section transversale d'une courroie, une courroie en V ou trapézoïdale est dotée de dents trapézoïdales le long du côté intérieur de la courroie. Pour mesurer la largeur, il suffit de mesurer le haut du V et la hauteur du V. Ces deux mesures se rapportent à la taille de la "section". Types de courroies

    Une fois les deux mesures effectuées, les valeurs peuvent être utilisées pour identifier le "type" de courroie. La mesure de la largeur apparaît généralement sous la forme d'une seule lettre ou de trois lettres x la longueur. Les courroies types apparaissent comme suit :

    • Section A x longueur
    • Section B x longueur
    • Section Z x longueur
    • Section XPZ x longueur
    • Section SPZ x longueur
    • Section SPB x longueur

    Applications et utilisations

    Les courroies d'entraînement, les courroies en V et les courroies trapézoïdales servent dans une large gamme d'applications industrielles de transmission de puissance qui utilisent des poulies, des tendeurs, des pignons et des engrenages. Les applications les plus courantes incluent les éléments suivants :

    • Rouleaux de convoyeur
    • Générateurs
    • Climatisation
    • Compresseurs
    • Pompes à eau
    • Alimentation des alternateurs
    • Pompes de direction
    • Moteurs automobiles
    • Tondeuses à gazon
    Filtres
    Trier par
    2 de 2
    Résultats par page
    Recherches populaires