- Publié le 21 févr. 2023
- Mis à jour le 19 sept. 2024
- 8 min
Comment installer et entretenir les systèmes de panneaux solaires dans l’industrie et dans son entreprise ?

Parler d’économies d’énergie et de performances énergétiques, c’est bien ; c’est même un bon début pour s’engager dans la réduction de l’empreinte carbone d’une entreprise industrielle, notamment par le biais de l'installation de panneaux solaires industriels. Mais se lancer dans la décarbonation, c’est mieux. Pour ce faire, l’une des solutions les plus efficaces pour décarboner un bâtiment industriel est d’installer des panneaux solaires, une forme d’énergie renouvelable. Mais comment s’y prendre pour réduire la facture énergétique ? Comment utiliser et entretenir ses installations à base de cellules photovoltaïques pour une meilleure autoconsommation ? Et surtout, par où commencer dans cette transition énergétique ?
Afin de se lancer dans la décarbonation de son – ou de ses bâtiments, l’une des étapes clés est d’installer des panneaux photovoltaïques pour une meilleure transition énergétique. Mais croire qu’il s’agit simplement de commander auprès de n’importe quel fabricant des panneaux que l’on fixera soi-même sur le toit est évidemment un leurre lorsqu’on parle d’installation de panneaux photovoltaïques. Non seulement, il est fortement déconseillé de se lancer dans l’aventure sans l’accompagnement d’un « expert » du domaine solaire, mais il est aussi interdit d’installer soi-même des panneaux solaires si l’on n’est pas habilité à le faire (et rares sont en entreprises disposant d’une ressource qualifiée QualiPV, ainsi que l’ensemble des habilitations électriques nécessaires).
Mais avant même de se lancer dans une telle démarche, il convient déjà de savoir si, légalement, un site a le droit d’installer des panneaux solaires industriels. Prendre en compte l’environnement de l’entreprise est évidemment primordial (sites sensibles tels que les zones ATEX…) tout comme l’avis de son assureur qui peut refuser de prendre en charge tout accident sur les toitures si elles comportent des panneaux solaires. Autre disposition légale, en fonction de la réponse de la mairie de la ville où est implanté le bâtiment concerné, une autorisation est obligatoire ; celle-ci peut aussi prendre la forme d’un permis de construire. Enfin, il faut solliciter Enedis afin de faire une demande de raccordement.
Autre élément à avoir à l’esprit, la durée d’un projet d’installation de panneaux photovoltaïques. Penser qu’en trois mois, tout est réglé et que l’on peut commencer à produire de l’électricité n’est pas sérieux… d’autant qu’a minima, il faut compter entre six et huit mois rien que pour résoudre les problèmes administratifs ! Il vaut mieux voir large et tabler sur un an entre le début du projet et la mise en fonctionnement de l’installation solaire, qu'il s'agisse d'un bâtiment photovoltaïque ou d'une centrale solaire.
Identifier les besoins et calculer la rentabilité de l’installation photovoltaïque
Avant de se lancer dans un calcul, une donnée importante de l’équation de départ réside dans la possibilité – ou non – d’obtenir des subventions pour une installation solaire. Dans ce cas, la réponse est rapidement établie : il n’existe pas à ce jour de subventions octroyées par l’État pour les projets de panneaux solaires industriels. En revanche, dans certains cas parfois alambiquées, il est possible d’obtenir de l’aide de manière un peu indirecte ; de même, au niveau des régions, il existe d’autres dispositifs pour soutenir l'installation de panneaux solaires sur les bâtiments industriels. Pour cela, il est important de se faire accompagner par un spécialiste indépendant qui se tient à jour des multiples évolutions en matière d’aides, à la fois au niveau national et au niveau local, pour favoriser la transition énergétique. L’Ademe et son réseau régional peuvent également aider et orienter l’entreprise, notamment pour des projets impliquant des panneaux solaires sur les bâtiments industriels.
Pour la question de savoir si l'installation de panneaux solaires au sein d'un bâtiment industriel va être économiquement intéressante, tout part des besoins de l’entreprise, de la connaissance fine et précise de ses consommations puis d’identifier le ou les endroits où il est possible d’installer des panneaux solaires, et ce que cela engendrera comme coûts. Ainsi il sera possible de calculer les grandes métriques visant à l'autoconsommation et l’auto-production d’énergie solaire.
Vers quelles technologies se tourner? Et comment entretenir ses panneaux solaires ?
En matière de panneaux solaires, il existe plusieurs technologies mais en réalité, celles que l’on trouve essentiellement, en raison de son coût plus faible, de son rendement ainsi que de la maturité de la technologie est celle des panneaux monocristallins. Mais de multiples acteurs existent sur le marché de l'énergie renouvelable. Pour bien orienter son choix, il est très fortement conseillé de s’adresser à une entreprise (fabricant – essentiellement chinois – ou assembleurs européens…) figurant dans le « Tier 1 bloomberg », sorte de liste restreinte des fournisseurs les plus fiables du marché.
Enfin, comment les entretenir et les surveiller ? Il s’agit en effet d’une étape majeure de l’exploitation des installations solaires, en particulier pour les panneaux solaires sur les bâtiments industriels. Cependant, les moyens de monitoring de l’installation associés à du préventif (annuel voire tous les deux ans) grâce notamment à la thermographie infrarouge (pour la détection de points de chauffe) permettent une surveillance du comportement du panneau et de la cellule (en cas de salissure impromptue du module par exemple, connue grâce à un capteur qui aura détecté une réduction de la production d’énergie). Ainsi, ce suivi permet d’effectuer de la maintenance prévisionnelle avec la détection de pannes matérielles et des dérives de performances des centrales de solaire photovoltaïque. Enfin, des opérations de maintenance curative sont également à prévoir en cas d’impact sur le panneau par exemple ou de problème portant sur l’onduleur d’une installation solaire photovoltaïque, notamment dans les bâtiments industriels équipés de panneaux solaires industriels.
Les panneaux solaires pour l'industrie : vers une industrie verte et autonome
Opter pour des panneaux solaires dans l'industrie est une décision stratégique pour les professionnels souhaitant s'engager dans une démarche d'industrie verte, en particulier en installant des panneaux solaires sur les bâtiments industriels. L'installation de panneaux solaires pour les professionnels permet non seulement de réduire l'empreinte carbone de l'entreprise, mais aussi d'assurer une production d'énergie renouvelable sur site. Pour financer ce type de projet, les industriels peuvent explorer diverses options, telles que l'autofinancement, les prêts verts, ou encore les partenariats public-privé, en particulier pour l'installation de panneaux solaires industriels. Bien que l'investissement initial puisse sembler conséquent, la rentabilité à long terme est indéniable, avec une réduction significative des coûts énergétiques et une plus grande indépendance vis-à-vis du réseau électrique traditionnel. En optant pour cette solution, les entreprises industrielles font un pas décisif vers la transition énergétique, tout en améliorant leur image de marque et en se conformant aux réglementations environnementales de plus en plus strictes.
Une installation photovoltaïque : un choix stratégique pour l'industrie
Investir dans une installation photovoltaïque représente une décision judicieuse pour les industriels soucieux de leur impact environnemental et de leur facture énergétique, notamment en optant pour des panneaux solaires industriels. L'énergie verte produite est majoritairement consommée au sein du bâtiment, réduisant ainsi la dépendance au réseau électrique traditionnel, ce qui est souvent le cas dans un bâtiment photovoltaïque ou une centrale solaire. Ce passage à l'énergie verte n'est pas seulement écologique, mais aussi économique : à long terme, il s'agit d'un projet rentable qui permet de maîtriser et de réduire considérablement les factures d'électricité. De plus, une telle initiative s'inscrit parfaitement dans le cadre réglementaire actuel, qui encourage les entreprises à adopter des pratiques plus durables, comme l'installation de panneaux solaires industriels. Cependant, avant de se lancer, il est crucial de bien évaluer les besoins énergétiques de l'entreprise et de s'assurer de la conformité du projet avec les normes en vigueur. Une étude approfondie permettra de dimensionner correctement l'installation et de maximiser son efficacité, garantissant ainsi un retour sur investissement optimal pour l'industriel, en particulier pour les installations de panneaux solaires industriels.
Revente et autoconsommation : les avantages du solaire pour l'industrie et le tertiaire
Le solaire permet aux entreprises du secteur industriel et tertiaire d'optimiser leur consommation énergétique tout en offrant la possibilité de revendre le surplus d'électricité produit. Cette flexibilité peut contribuer à rentabiliser plus rapidement l'investissement initial. Pour le secteur tertiaire en particulier, dédier une partie de la toiture aux panneaux solaires peut transformer un espace inutilisé en source potentielle de revenus. De plus, opter pour l'énergie solaire peut contribuer à l'obtention de certifications environnementales, renforçant ainsi l'image de marque de l'entreprise.
Les bénéfices économiques de l'installation de panneaux solaires pour les entreprises peuvent être significatifs, bien qu'ils varient selon plusieurs facteurs. La réduction des factures d'électricité, la possibilité de revente du surplus, et l'amélioration de l'indépendance énergétique sont parmi les avantages les plus courants. Cependant, le retour sur investissement et les économies réalisées dépendent grandement de la taille de l'installation, de l'ensoleillement de la région, des tarifs de l'électricité, et des politiques énergétiques en vigueur.
Produits associés
Magalogue économies d'énergies
Toutes les solutions produits pour vous permettre de réduire votre facture énergétique sont ici. Découvrez également des conseils et astuces ainsi que des articles sur cette thématique.