• Publié le 1 sept. 2025
    • Mis à jour le 15 oct. 2025
  • 10 min

Maintenance prédictive dans les installations d'énergie renouvelable

Maintenance prédictive dans les installations d'énergie renouvelable

La nécessité pour le monde d'effectuer une transition vers des sources d'énergie plus durables accélère le développement de l'industrie des énergies renouvelables. Le maintien de l'efficacité de fonctionnement et de la fiabilité des systèmes éoliens, des systèmes solaires et des autres systèmes d'énergie renouvelable devient crucial à mesure qu'ils se multiplient. Dans ce contexte, la maintenance prédictive (PdM) est prometteuse en tant que stratégie révolutionnaire pour le maintien de systèmes d'énergie renouvelable, car elle met en œuvre des technologies de pointe pour anticiper et prévenir les pannes des équipements avant même leur apparition.

Cet article explore le rôle, l'importance, les avantages et les défis de la mise en œuvre de la maintenance prédictive dans les installations d'énergie renouvelable. Il présente aussi comment les technologies de maintenance prédictive, telles que l'analyse des vibrations, l'imagerie thermique et les diagnostics pilotés par IA, sont utilisés pour optimiser les performances et la durée de vie des éoliennes, des panneaux solaires et des autres actifs d'énergie renouvelable.

L'importance de la maintenance prédictive dans les installations d'énergie renouvelable

La taille du marché de la maintenance prédictive dans le secteur de l'énergie devrait atteindre 1,79 milliard de dollars en 2024, et il se développe à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 25,77 %, pour atteindre 5,62 milliards de dollars d'ici 2029. La PdM a récemment gagné en popularité dans l'industrie. Par conséquent, que vous soyez un technicien de maintenance, un ingénieur, un électricien ou un directeur des opérations, il est possible que vous ayez déjà recours à la maintenance préventive dans les installations d'énergie renouvelable.

Contrairement aux stratégies de maintenance traditionnelles, comme par exemple la maintenance réactive (réparation des équipements après défaillance) et la maintenance préventive (entretien planifié indépendamment de l'état de l'équipement), la PdM utilise des données en temps réel, une analytique avancée et l'apprentissage machine pour prédire quand les défaillances des équipements sont susceptibles de se produire. La maintenance peut ainsi être réalisée juste à temps pour éviter les défaillances. Ceci est particulièrement bénéfique pour les installations d'énergie renouvelable, dans lesquelles les indisponibilités inattendues peuvent avoir un impact considérable sur le rendement énergétique et la rentabilité économique.

Rôle clé de la maintenance dans les installations d'énergie renouvelable

énergie solaire

Assurer que les équipements fonctionnent de façon fiable et efficace pendant toute leur durée de vie est une fonction cruciale de la maintenance dans les projets d'énergie renouvelable. Pour la maximisation du rendement énergétique et l'optimisation du retour sur investissement, les activités de maintenance sont essentielles, de façon à éviter les pannes imprévues et minimiser les indisponibilités.

Les spécialistes de la maintenance aident à identifier les problèmes de façon précoce et à les atténuer via la réalisation d'inspections routinières et d'une maintenance préventive et la résolution immédiate de tout problème émergent. Ils le font via une surveillance de la santé et des performances de l'équipement. Par exemple, via l'utilisation de capteurs sophistiqués et d'une analytique de données, la PdM vérifie en permanence la fonctionnalité et la santé de l'équipement. L'identification précoce des problèmes éventuels avec des composants tels que les convertisseurs, les panneaux solaires et les pales d'éoliennes dépend de cette surveillance en temps réel.

En outre, les tâches de maintenance aident à prolonger la durée de vie des actifs d'énergie renouvelable, à limiter le nombre de remplacements requis et à avoir un impact inférieur sur l'environnement. En général, la maintenance est essentielle pour la garantie des performances et de la durabilité des projets d'énergie renouvelable à long terme.

Avantages de la maintenance prédictive dans l'énergie renouvelable

L'importance de la maintenance prédictive peut être soulignée par plusieurs facteurs clés, depuis l'efficacité opérationnelle jusqu'aux impacts économiques et environnementaux. Vous trouverez ci-après une liste de certains des principaux avantages de la maintenance prédictive avec les énergies renouvelables :

  • Réduction des coûts: Il est possible de gérer proactivement la maintenance, de minimiser les indisponibilités et d'éviter des réparations d'urgence coûteuses en anticipant des défaillances potentielles avant qu'elles ne surviennent.
  • Fiabilité accrue: En activant le diagnostic précoce de dégradation des équipements, la maintenance prédictive assure la poursuite du fonctionnement optimal des systèmes d'énergie renouvelable pendant des périodes prolongées.
  • Performances optimisées: La maintenance prédictive maximise le rendement et l'efficacité énergétiques en permettant la réalisation proactive de modifications via une surveillance continue de l'état des équipements.
  • Amélioration de la sécurité: L'identification précoce de tout dysfonctionnement des équipements réduit les inquiétudes relatives à la sécurité associées aux sources d'énergie renouvelable, en protégeant les personnes et la propriété.
  • Durée de vie étendue des actifs: Les actifs d'énergie renouvelable peuvent avoir une plus longue durée de vie et un retour sur investissement supérieur avec une surveillance régulière et une maintenance appropriée basée sur l'analytique prédictive.

Défis associés à la mise en œuvre de la maintenance prédictive

Maintenance prédictive dans les installations d'énergie renouvelable

La mise en œuvre de la maintenance prédictive dans les systèmes d'énergie renouvelable n'est pas exempte de difficultés. Pour commencer, il peut être difficile et onéreux d'acquérir et d'intégrer les technologies de détection et l'infrastructure d'analytique de données. Pour traiter l'énorme quantité de données générées et garantir une connexion parfaite avec les systèmes de commande présents, une grande expertise et de nombreuses ressources sont nécessaires. Il peut en outre s'avérer difficile de prédire les défaillances en raison de la nature imprévisible des sources d'énergie renouvelable, telles que le solaire ou l'éolien, ainsi que des interactions complexes entre les différents composants du système.

Et il est également possible que les entreprises ne soient pas enclines au changement ; les experts habitués aux pratiques de maintenance réactive auraient donc besoin de s'adapter aux pratiques prédictives. Le recours à des solutions en nuage pour l'analyse des données et le maintien de la confidentialité et de la sécurité des données ajoute un niveau supplémentaire de complexité. Surmonter tous ces défis peut malgré tout apporter d'importants avantages en termes d'économies financières, de fiabilité et de performances améliorées dans les opérations basées sur l'énergie renouvelable.

Comment optimiser les actifs d'énergie renouvelable avec les technologies de maintenance prédictive

Comme vous connaissez les avantages et les défis liés à la mise en œuvre de la maintenance prédictive dans le secteur de l'énergie renouvelable, il est maintenant temps de voir comment vous pouvez optimiser vos actifs. Le recours à des technologies innovantes améliore les performances et prolonge la durée de vie des installations basées sur l'énergie renouvelable. Vous trouverez ci-après une liste de technologies susceptibles de vous aider à maintenir les performances de vos installations basées sur l'énergie renouvelable :

Analyse des vibrations, pour assurer la fiabilité des éoliennes

En raison de leur complexité et du grand nombre de pièces en mouvement, les éoliennes sont sujettes à l'usure. L'analyseur de vibrations est un outil PdM essentiel pour la surveillance de l'état de ces composants.

Principe de fonctionnement de l'analyse des vibrations :

  • La boîte de vitesses, le générateur et les pales de rotor d'une éolienne font partie des composants importants dotés d'accéléromètres et d'autres capteurs de vibrations.
  • Ces capteurs recueillent en permanence des données sur les vibrations et les transfèrent en temps réel vers un système de surveillance centralisé.
  • Les schémas vibratoires sont analysés à l'aide d'algorithmes sophistiqués en vue de la détection d'anomalies mettant en évidence des problèmes potentiels, comme un mauvais alignement, un déséquilibre ou une usure de palier.

Avantages :

  • Détection précoce des erreurs : L'analyse des vibrations permet d'identifier les problèmes avant qu'ils ne dégénèrent.
  • Indisponibilités minimisées : Une maintenance en temps opportun peut être planifiée pendant les périodes de vent faible, ce qui réduit l'impact sur le rendement énergétique.
  • Durée de vie accrue des composants : Les interventions préventives réalisées suite à l'analyse des vibrations prolongent la durée de vie des composants critiques et réduisent les coûts de remplacement.

Imagerie thermique : amélioration de l'efficacité des panneaux solaires

Les panneaux solaires sont hautement efficaces, mais peuvent être sujets à des problèmes tels que des points chauds et des cellules défectueuses, ce qui réduit leur rendement énergétique. L'imagerie thermique est une puissante technique PdM utilisée pour surveiller l'état des panneaux solaires.

Imagerie thermique

Principe de fonctionnement de l'imagerie thermique :

  • Des drones ou des appareils portables équipés de caméras thermiques capturent des images thermiques des panneaux solaires.
  • Les variations de température au niveau de la surface du panneau sont visibles sur ces photos, qui mettent en évidence les points chauds et autres irrégularités.
  • Les images thermiques sont analysées par un logiciel spécialisé en vue de la détection de cellules défectueuses, de défauts de connectivité et d'autres problèmes.

Avantages :

  • Diagnostics rapides et précis : diagnostics rapides et précis avec caméras thermiques.
  • Rendement énergétique accru : une résolution rapide des problèmes permet de maintenir des performances optimales.
  • Maintenance économique : une génération d'énergie continue pendant l'imagerie réduit les coûts. Diagnostics pilotés par l'IA : gestion des actifs L'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage machine transforment la maintenance prédictive en offrant des diagnostics sophistiqués et des capacités prédictives pour une grande variété d'actifs d'énergie renouvelable.

Diagnostics pilotés par l'IA : gestion des actifs

L'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage machine transforment la maintenance prédictive en offrant des diagnostics sophistiqués et des capacités prédictives pour une grande variété d'actifs d'énergie renouvelable.

Principe de fonctionnement des diagnostics pilotés par l'IA :

  • Les systèmes IA intègrent des données en provenance de diverses sources, notamment les capteurs de vibrations, les caméras thermiques, les prévisions météorologiques et les enregistrements historiques de maintenance.
  • Ces systèmes utilisent des algorithmes d'apprentissage machine pour analyser les données, identifier des schémas et prédire les défaillances potentielles.
  • Des plateformes pilotées par IA surveillent en permanence l'état des actifs d'énergie renouvelable, en envoyant des alertes en temps réel et des recommandations de maintenance.

Avantages :

  • Précision accrue : l'IA détecte des schémas nuancés pour des prédictions précises, en surpassant les méthodes traditionnelles.
  • Planification optimale de la maintenance : l'IA anticipe les défaillances, ce qui permet une planification économique de la maintenance et des perturbations minimales.
  • Prise de décision éclairée : les informations obtenues par l'IA guident les opérateurs pour l'optimisation des performances et l'augmentation de la durée de vie des équipements

Exemples concrets de maintenance prédictive pilotée par IA

« La maintenance prédictive reposant sur l'IA a révolutionné le paysage des énergies renouvelables en prédisant et en évitant les défaillances des équipements avant même qu'elles ne se produisent. Via l'utilisation d'algorithmes d'apprentissage machine, l'IA analyse de grandes quantités de données en provenance des capteurs et des performances historiques pour identifier des schémas indiquant des défauts potentiels. »

Intelligence artificielle (IA) au cœur de l'énergie renouvelable : examen de la maintenance prédictive et de l'optimisation énergétique), World Journal of Advanced Research and Reviews

Intelligence artificielle (IA) au cœur de l'énergie renouvelable

Logiciel ABB de maintenance prédictive

Les solutions de maintenance prédictive offerts par ABB, innovateur mondial dans le domaine des technologies de l'énergie et de l'automatisation, aident les entreprises à surveiller les actifs cruciaux et à maintenir leur performances optimales. Des algorithmes IA sont utilisés par le logiciel de maintenance prédictive AbilityTM d'ABB pour évaluer les données en temps réel, détecter les anomalies et anticiper les pannes. ABB aide les entreprises à réduire les coûts de maintenance, à augmenter la productivité et à réduire les indisponibilités via l'utilisation d'une analytique prédictive

Plateforme IBM de prévision des énergies renouvelables

La plateforme IBM de prévision des énergies renouvelables reposant sur la technologie IA aide à prédire les phénomènes climatiques et à optimiser la production d'énergie dans les parcs éoliens et solaires, en utilisant une analytique avancée, des capteurs IoT et des données météorologiques de première qualité pour produire des prévisions de production d'énergie hautement précises pour les parcs éoliens et solaires. Elle maximise la génération d'énergie renouvelable, facilite l'intégration au réseau et encourage l'utilisation d'énergie durable.

Maintenance prédictive Siemens intégrant l'IA générative

Pour transformer la maintenance prédictive en maintenance prescriptive et la rendre plus conversationnelle, Siemens a intégré une fonctionnalité IA générative à son système de maintenance prédictive Senseye. Avec ce développement, la maintenance prédictive devient plus naturelle et plus conversationnelle. Siemens vise à améliorer les compétences de l'apprentissage machine à l'aide de l'IA générative, de façon à accélérer la maintenance prédictive et les interactions homme-machine et à en améliorer l'efficacité.

Dans le domaine de l'énergie renouvelable, la maintenance prédictive est une stratégie révolutionnaire qui offre d'importants avantages en termes de fiabilité, d'efficacité et d'économies financières. Les opérateurs d'installations d'énergie renouvelables peuvent optimiser les performances de leurs installations en anticipant et en évitant les défaillances des équipements via l'utilisation de technologies sophistiquées, telles que Big Data, l'IA, l'apprentissage machine et l'Internet des Objets. La maintenance prédictive gagnera en importance à mesure du développement de l'industrie, de façon à garantir une production fiable et durable d'énergie renouvelable.

Pour aller plus loin

Liens connexes

Soyez informé.e de nos dernières nouveautés et actualités

Votre adresse e-mail

En m'inscrivant à la newsletter, j'accepte la politique de protection des données de RS France. Je pourrai me désinscrire à tout moment.