- Publié le 18 sept. 2026
- Mis à jour le 18 sept. 2026
- 7 min
Pince ampèremétrique, c'est quoi et quels sont les cas d'utilisation ?
Une pince ampèremétrique et multimètre est un outil de mesure qui offre différentes fonctionnalités telles que la mesure d’un conducteur ne nécessitant pas de contact direct ou d’interruption du circuit.

La pince ampèremétrique est un outil polyvalent dans le monde de l’électricité. Elle permet de mesurer le courant électrique sans aucune interruption du flux, alors que la pince multimètre permet de mesurer la tension, la résistance, le courant, etc. Ces outils sont essentiels dans la maintenance, l'entretien et la réparation des circuits électriques.
Qu’est-ce qu’une pince ampèremétrique?
La pince ampèremétrique permet de mesurer le courant électrique traversant un conducteur sans aucun contact. Elle permet de mesurer le courant en toute sécurité, grâce à sa mâchoire isolante. Le courant qui traverse un conducteur est mesuré grâce au champ magnétique créé. Les données des mesures sont affichées sur l’écran électronique de la pince. Les mesures de courant alternatif et de courant continu sont faites sans risque d’un court-circuit.
Quelle est la différence entre une pince ampèremétrique et un multimètre?
La pince ampèremétrique permet:
- Une mesure de courant sans contact en entourant grâce à sa mâchoire le conducteur. Cela permet de déterminer le champ magnétique converti en courant.
- Une sécurité accrue car la mesure du courant n’interrompt pas le fonctionnement du circuit.
- Un usage spécifique car elle est principalement utilisée pour la mesure des courants alternatifs et des courants continus.
Comparé à la pince ampèremétrique, le multimètre permet :
- Des mesures diverses car il peut déterminer la tension, le courant, la résistance, et même la température dans certains cas.
- Une mesure par un contact direct qui est nécessaire pour connaître la valeur des éléments mesurés.
- Un usage polyvalent pour des diagnostics dans le domaine de l’électricité et de l’électronique
Ces différences entre ces deux outils permettent de mieux comprendre le choix à faire pour chaque usage et de disposer de l’outil le plus adapté.
Pince à effet Hall
Une pince à effet Hall utilise le principe nommé l’effet Hall pour mesurer le courant électrique qui passe à travers un conducteur. Elle est équipée d’un capteur qui réagit à l’existence d’un champ magnétique. Théoriquement, lorsqu’elle détecte le courant électrique traversant un élément conducteur, il produit un champ magnétique perpendiculaire à la direction du courant. Le champ magnétique passe à travers la sonde Hall intégrée dans la mâchoire de la pince. Une pince à effet Hall est utilisée pour mesurer des courants de grande intensité. Cet outil est utile principalement dans le domaine de la maintenance industrielle ou de l’automatisation. La pince à effet Hall permet d’obtenir un diagnostic rapide et exact.
Pince multimètre flexible
Une pince multimètre flexible est un outil de mesure équipée d’une sonde de courant flexible. Elle possède aussi les fonctionnalités d’un multimètre. La sonde flexible permet d’enrouler la pince autour de conducteurs ayant des tailles et des confusions différentes. Cette action est même possible dans des espaces serrés, ou des tableaux de distribution encombrés. La sonde permet un accès aux câbles difficiles d’accès. Une pince multimètre flexible aide, en toute sécurité, à la mesure de courants électriques élevés. Ces courants peuvent atteindre des milliers d’ampères. L’interface utilisateur inclut généralement un écran numérique pour afficher les mesures et des boutons pour le choix des fonctions. Il y a un affichage des fonctionnalités comme la mise en veille automatique, ou la détection de tension sans contact.
Transformateur de courant
Un transformateur de courant électrique est utilisé pour changer les niveaux de courant alternatif dans un circuit électrique. Il est essentiel pour le transport et la distribution d’électricité sur de longues distances. Il fonctionne sur le principe de l’induction électromagnétique. Nous avons différents types de transformateurs:
- Les transformateurs de puissance intégrés dans les réseaux électriques pour élever ou abaisser la tension.
- Les transformateurs de mesure utilisés pour prélever les courants et les tensions dans les circuits électriques.
Un transformateur de courant peut être utilisé dans le cadre d’une transmission d’énergie, d’une distribution d’énergie, d’une adaptation d’impédance ou d’une isolation électrique.
Les transformateurs fonctionnent sous des normes très strictes. Ils sont fabriqués à partir de matériaux isolants protégeant des courts-circuits et des surcharges. Très importants pour les systèmes de distribution, ils aident de manière efficace et sûre à modifier les niveaux de courant électrique.
Comment fonctionne une pince ampèremétrique?
La pince ampèremétrique a un fonctionnement basé sur l’induction magnétique. Cela permet de mesurer le courant alternatif, et dans certains cas le courant continu.
La pince est équipée d’une mâchoire contenant un noyau de fer magnétique. Ce noyau s’ouvre pour englober le conducteur faisant l’objet d’une mesure. Il sert alors de transformateur de courant. Dans le cadre d’une induction électromagnétique, le champ magnétique induit un courant électrique dans le noyau de fer. Ce courant est ensuite détecté par une deuxième bobine intégrée dans la pince. Le courant induit est égal au courant traversant le conducteur principal. La conséquence est que le courant induit est ensuite converti en une valeur qui s’affiche sur l’écran de la pince.
Il faut retenir que la pince est facile d’utilisation, sûre, polyvalente et non-intrusive. Elle mesure le courant électrique sans interrompre le fonctionnement.
Comment fonctionne un multimètre?
Pour mesurer la tension, les sondes dont est équipé le multimètre sont placées de manière parallèle avec le composant à mesurer. Il faut noter qu’un multimètre possède une impédance élevée pour la protection du circuit électrique mesuré. Les données de tension prélevées sont affichées en valeur numérique sur l’écran de l’outil. Pour la mesure de résistance, le multimètre envoie un courant connu à travers la résistance et mesure les données de tension qui en découlent. Il faut noter que la résistance doit être isolée du circuit électrique. Le fonctionnement du multimètre inclut ce qu’on appelle une mesure de continuité, le test de diode, la mesure de capacité, ou la mesure de fréquence.
Comme nous l’avons vu précédemment, la pince ampèremétrique et le multimètre sont des outils essentiels dans la mesure de tension d’un circuit électrique. Consultez notre site web afin de voir les différents modèles disponibles.
FAQ - Questions Fréquentes sur les multimètres
Produits associés
Pince multimètre 323 Fluke
Les pinces-mètres Fluke 323, 324 et 325 sont conçus pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles et fournir des résultats fiables et sans bruit pour diagnostiquer les problèmes.
Pince multimètre RS380 RS PRO
Une pince ampèremétrique est un outil de test électrique qui combine un multimètre numérique classique avec un capteur de courant.
Pince ampèremétrique Mini 05 AC
Petite et compacte, la pince MINI 05 est le complément idéal pour tout multimètre pour mesurer les courants c.a. dans les applications industrielles ou tertiaires à faible consommation.