• Publié le 18 sept. 2026
    • Mis à jour le 18 sept. 2026
  • 6 min

Les tendances émergentes en GTB : ce que les gestionnaires de bâtiments doivent savoir

Les tendances émergentes en GTB : ce que les gestionnaires de bâtiments doivent savoir

La gestion technique des bâtiments (GTB) évolue rapidement grâce aux nouvelles technologies et les gestionnaires de bâtiments doivent se tenir informés des innovations pour optimiser la performance de leurs installations. Aujourd’hui, l’automatisation avancée, l’intelligence artificielle et les technologies de capteurs transforment en profondeur la gestion technique. Quelles sont les tendances à surveiller pour anticiper les défis de demain et rester compétitif ? Voici un tour d’horizon des avancées qui façonnent l'avenir de la GTB.

Automatisation avancée : vers des bâtiments plus autonomes et performants

Automatiser les tâches répétitives

Les dernières innovations en matière de GTB misent sur l’automatisation des processus pour rendre les bâtiments plus autonomes. Aujourd’hui, des systèmes intelligents prennent en charge des tâches répétitives comme le contrôle de l’éclairage, la régulation de la température ou encore la gestion des accès aux bâtiments. Cette automatisation permet de gagner du temps et d’éviter des erreurs humaines, tout en assurant une gestion plus fluide et précise des installations.

Dans plusieurs grandes entreprises, comme Siemens ou Schneider Electric, des systèmes GTB sophistiqués ajustent automatiquement la température des bureaux en fonction de l'occupation des pièces. Le HIVE, siège de Schneider Electric, a réduit de moitié en 5 ans sa consommation pour le chauffage, l’éclairage, le refroidissement, la ventilation et l’eau chaude sanitaire, tout en maintenant un confort optimal pour les employés (source).

Des systèmes prédictifs pour réduire les coûts énergétiques

Les systèmes prédictifs constituent une avancée majeure dans la GTB. Grâce aux données collectées par des capteurs et leur analyse en temps réel, les logiciels de GTB peuvent anticiper certaines actions en fonction des habitudes d’utilisation des bâtiments. Par exemple, la température est régulée en fonction des prévisions météo afin d’optimiser l’énergie et diminuer les coûts en améliorant l'efficacité globale du bâtiment.

Cette technologie a été appliquée à la construction de l’immeuble Niwa à Toulouse, qui abrite le siège social de GA Smart Building : plus de 300 capteurs multifonctions surveillent température, luminosité ou qualité de l’air pour ajuster le chauffage et la climatisation en temps réel. Un système prédictif associé à la gestion énergétique autopilotée de la géothermie, du réseau de chaleur urbain et des panneaux photovoltaïques optimisent la gestion des ressources (source).

L’intelligence artificielle au service de la gestion technique des bâtiments

L’IA pour gérer plus finement l’analyse de données

L’intelligence artificielle (IA) est en train de révolutionner la GTB en permettant de traiter d’énormes volumes de données pour optimiser la gestion des installations. Grâce à des algorithmes d’analyse prédictive, les systèmes d’IA détectent des anomalies de fonctionnement, anticipent des pannes potentielles et ajustent les plannings de maintenance lorsqu’ils sont associés à une GMAO (gestion de la maintenance assistée par ordinateur). Cette approche offre aux gestionnaires de bâtiments un contrôle plus précis et réactif. Par exemple, Daikin assure la supervision, la surveillance en temps réel et la maintenance en temps réel de ses équipements avec le GTB et l’IA (source).

Réduire les pannes avec la maintenance prédictive

L'un des atouts majeurs de l'IA en GTB est la capacité à anticiper les défaillances grâce à la maintenance prédictive. En se basant sur des modèles d’usure et des données historiques, l'IA permet d’identifier les équipements susceptibles de tomber en panne et de déclencher des interventions préventives. Cette approche réduit les coûts de maintenance et évite les interruptions imprévues, garantissant ainsi une meilleure continuité des opérations.

La maintenance prédictive associée à l’IA est susceptible de faire économiser plus de 630 milliards de dollars d’ici 2025, selon le cabinet McKinsey. Alstom, par exemple, a réduit ses coûts de matériel de l’ordre de 15 %, alors que la division marine de Caterpillar a économisé plus de 3 millions de dollars en identifiant le lien entre consommation de carburant et quantité d’électricité nécessaire pour réfrigérer ses conteneurs. L’entreprise a ainsi pu optimiser la puissance de ses générateurs (source).

Automatiser les processus d’apprentissage pour aller vers une GTB intelligente

Les systèmes GTB intégrant l'IA ne se contentent pas de suivre des modèles fixes, ils sont capables d’apprendre et de s’adapter aux habitudes des occupants. Grâce à des processus d’apprentissage automatique, ces systèmes améliorent constamment leurs réglages pour offrir un confort optimal et une gestion toujours plus efficace des ressources. Cette capacité à s’auto-ajuster fait de l’IA un allié indispensable pour les gestionnaires de bâtiments modernes.

Les systèmes GTB intégrant l'IA ne se contentent pas de suivre des modèles fixes, ils sont capables d’apprendre et de s’adapter aux habitudes des occupants. Grâce à des processus d’apprentissage automatique, ces systèmes améliorent constamment leurs réglages pour offrir un confort optimal et une gestion toujours plus efficace des ressources. Cette capacité à s’auto-ajuster fait de l’IA un allié indispensable pour les gestionnaires de bâtiments modernes.

Des capteurs de nouvelle génération : la clé d’une surveillance précise et connectée

Des capteurs de nouvelle génération : la clé d’une surveillance précise et connectée

Les capteurs nouvelle génération sont au cœur de l’innovation en GTB. Connectés en réseau via l’Internet des Objets (IoT), ils fournissent des données en temps réel sur divers paramètres tels que la température, l’humidité, la consommation énergétique ou la qualité de l’air. Cette surveillance constante permet aux gestionnaires de bâtiments de réagir rapidement en cas d’anomalie et d’optimiser l'utilisation des ressources.

L'utilisation de capteurs connectés en GTB permet aux bâtiments industriels de réduire leur consommation énergétique de 15 à 20 % tout en respectant les exigences réglementaires du décret BACS. Par exemple, Qualiservice a repris en main sa consommation énergétique en pilotant 22 aérothermes répartis sur ses 15 000 m² de bâtiments chauffés. Elle a réalisé 30 % d’économies tout en augmentant le confort de ses salariés (source).

Par ailleurs, l'adoption des technologies sans fil facilite l’installation et la maintenance des systèmes GTB. Les capteurs sans fil offrent une flexibilité accrue en réduisant les coûts d'infrastructure et en permettant des mises à jour rapides et sans interruption. Cela permet aux gestionnaires d’adapter les équipements en fonction des besoins spécifiques de chaque bâtiment, tout en réduisant les coûts de main-d'œuvre.

La GTB évolue à un rythme effréné, portée par des technologies toujours plus performantes et connectées. Les tendances actuelles, qu'il s'agisse de l'automatisation avancée, de l'intelligence artificielle ou des capteurs de nouvelle génération, permettent aux gestionnaires de bâtiments d’améliorer la maintenance, d’optimiser la consommation énergétique et d'assurer un meilleur confort aux occupants. Ces innovations offrent un potentiel considérable pour une gestion plus efficace, durable et rentable des infrastructures. Suivre de près ces évolutions et adapter les stratégie de gestion technique en conséquence est essentiel pour rester compétitif et profiter de ces avantages.

Solution associée

Soyez informé.e de nos dernières nouveautés et actualités

Votre adresse e-mail

En m'inscrivant à la newsletter, j'accepte la politique de protection des données de RS France. Je pourrai me désinscrire à tout moment.