La Norvège montre la voie en matière de solutions de mobilité intelligente

La Norvège, "le pays du soleil de minuit", est surtout connue pour la beauté de ses paysages, son patrimoine Viking et, aujourd'hui, pour sa mobilité intelligente. Il est bien connu qu'en Norvège, 8 voitures sur 10 vendues aujourd'hui sont électriques ou hybrides et que ce pays est l'un des premiers à atteindre le zéro carbone net.

Les récentes mesures d'incitation gouvernementales, telles que les réductions d'impôts et les subventions, ainsi que la diminution des frais d'utilisation des routes, expliquent la croissance rapide du marché de la voiture électrique en Norvège, où près de 80 % des ventes de voitures neuves sont désormais électriques.

La Norvège a notamment lancé le programme Smart Mobility, qui vise à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Avec des événements récents tels que la COP26, il est plus important que jamais que les transports jouent un rôle significatif en devenant plus durables. Le transport électrique ne peut à lui seul résoudre ces problèmes. Les transports doivent devenir plus intelligents et plus flexibles en utilisant moins de ressources.

C'est pourquoi la Norvège a lancé le programme de financement Pilot-T par l'intermédiaire du Conseil norvégien de la recherche, qui vise à accélérer le programme et les solutions de mobilité.

"Pour être éligibles au financement du programme Pilot-T, les projets doivent faire appel à des technologies intelligentes et à des TIC, et il doit y avoir un plan d'affaires et de mise à l'échelle. Le projet doit également impliquer un partenariat ou une autre forme de coopération." Tor Mühlbradt, Innovation Norway

Les objectifs du programme sont simples :

  • Réaliser l'objectif de la politique des transports, à savoir un système de transport efficace, respectueux de l'environnement et sûr.
  • Générer un développement industriel et de nouvelles connaissances en Norvège et permettre aux entreprises et à l'industrie norvégiennes de tirer parti du potentiel de création de valeur inhérent à la restructuration du secteur des transports.
  • Incorporer de multiples acteurs dans un effort de collaboration.
  • Acquérir de nouvelles connaissances.
  • Créer une solution pilote ou une solution en grandeur réelle qui est appliquée.

Qu'est-ce que la mobilité intelligente ?

La mobilité intelligente désigne les nombreuses méthodes de transport utilisées dans plusieurs secteurs. Elle fait souvent référence aux transports publics et aux programmes de transport urbain. Ces programmes comprennent des éléments tels que le covoiturage, les systèmes de transport autonomes, le transport électrique, les véhicules et la mobilité urbaine comme les vélos et les trottinettes électriques.

La mobilité intelligente relève généralement de la catégorie des villes intelligentes et implique l'optimisation et l'amélioration des transports et des communications dans un souci de durabilité, d'efficacité, de sécurité et d'amélioration de la qualité de l'air. De nombreuses villes européennes adoptent des solutions de mobilité intelligente pour offrir à leurs citoyens un mode de vie meilleur, plus écologique et plus intelligent.

Quels sont les principaux domaines d'intervention ?

La mobilité en tant que service (covoiturage, micro-mobilité partagée, trottinettes électriques, taxis, transports publics) - L'idée de partager les routes existe depuis plusieurs années pour tenter de réduire le trafic routier global, le coût du transport pour les citoyens et les émissions. De nombreux services ont vu le jour pour offrir ces services, généralement en utilisant le SaaS (Logiciel en tant que Service), comme Turo. Une start-up norvégienne, Sammevei, a lancé une application de covoiturage qui vise à éviter les embouteillages, à économiser de l'argent tout en prenant soin de l'environnement.

Selon la NAF, un Norvégien moyen reste dans les embouteillages pendant 20 minutes en moyenne lors d'un trajet en voiture. Aux heures de pointe, 6 voitures sur 7 n'ont qu'un seul passager. "Il en résulte de longues files d'attente qui entraînent des pertes de temps et d'argent, ainsi que des émissions de CO2 superflues." (Samkjøring | SammeVei)

En réduisant le trafic automobile d'environ 10 % aux heures de pointe, la circulation sera fluide. La solution est le covoiturage ou on partage son trajet avec d'autres personnes. Pour y parvenir, Sammevei a développé une application de covoiturage afin que les gens puissent effecteur le même trajet dans la même voiture. (Samkjøring | SammeVei)

Grâce à Innovation Norway, Sammevei a pu obtenir une subvention de 4 millions de couronnes norvégiennes en 2019, contribuant à développer son application pour un usage public et privé. L'application est actuellement testée par plus de 10 000 utilisateurs en Norvège.

L'électrification (chargeurs SW et HW, véhicules légers et batteries) - Nous savons déjà que la demande de véhicules électriques a augmenté de façon spectaculaire en Norvège au cours des dernières années. Bien que la demande soit incroyablement positive, les conducteurs peuvent avoir du mal à trouver des chargeurs disponibles. Cela est dû à plusieurs facteurs variables, mais l'un de ces facteurs est l'accès à des données en temps réel sur les stations de recharge disponibles, leur état et leur prix.

L'application SmartCharge apporte une solution à ce problème. Il s'agit d'une application basée sur le cloud qui permet le contrôle et l'automatisation totale de l'infrastructure VE en Norvège, y compris la maintenance à distance. Il permet aux propriétaires de bornes de recharge de véhicules électriques de vendre l'électricité qu'ils produisent. (Smart charging solutions for e-mobility - The Explorer )

Le tableau de bord SmartCharge, permet aux opérateurs d'accéder à ses données historiques et de gérer ses opérations, l'optimisation énergétique et les paiements. Ils pourraient également inclure une tarification dynamique basée sur l'utilisateur, le propriétaire et le temps.

L'application aide les conducteurs à localiser la bonne borne de charge en fonction de leurs besoins individuels. Il peut calculer l'itinéraire optimal, en tenant compte des données relatives au trafic. L'application permet également de faciliter les paiements.

La logistique (plates-formes, logiciels, livraison d'applications en tant que service (ADaaS), maisons intelligentes et stockage) - La résolution de problèmes complexes nécessite des algorithmes complexes. La plateforme d'apprentissage automatique Epigram AI développe un système d'intelligence artificielle pour analyser le comportement de recharge et améliorer la planification liée à la recharge des VE.

Cela s'avérera extrêmement utile pour les grandes villes afin de garantir une disponibilité suffisante de la recharge aux heures de pointe, là où elle est le plus nécessaire. Ce type d'approche de l'infrastructure VE pourrait réellement s'avérer inestimable à l'avenir et pourrait dans certains cas réduire les coûts.

L'autonomie (véhicules, capteurs, tests) - L'atomisation des aspects du système de transport, notamment des véhicules, permettra d'améliorer l'efficacité et de réduire les émissions. La société néerlandaise Samskip met au point des systèmes autonomes à zéro émission pour le transfert de marchandises de la mer à la route.

La durabilité est au cœur de notre activité, et notre objectif est de continuer à relier efficacement nos systèmes de transport logistique et à réduire les émissions de CO2. La logistique multimodale est une méthode de transport écologique qui permet de réduire les coûts de transport, de raccourcir le temps de transport, d'améliorer la qualité du transport, de réduire la congestion routière et de respecter l'environnement. Elle peut réduire les émissions de carbone et la pollution sonore tout en améliorant l'efficacité énergétique. (Samskip et le développement durable - Samskip)

Samskip est depuis longtemps au service de la Norvège et a acquis une expérience précieuse, une forte présence locale ainsi qu'une vaste base de clients. Des services multimodaux conteneurisés fréquents relient la Norvège au reste de l'Europe.

Image

La connectivité et l'analyse (analyse de la mobilité, technologie de proximité, technologie de construction, systèmes de transport intelligents) - Les données jouent un rôle important dans l'intelligence artificielle et les systèmes automatisés. Tracsense développe un système de surveillance en temps réel de l'état des routes. L'apprentissage automatique basé sur le cloud permet à TracSense de prévoir l'état de la route au kilomètre suivant, ainsi que plus loin sur la route. Un algorithme prédictif avancé intègre les dernières prévisions météorologiques pour offrir un état précis de chaque route. Le capteur monté sur la voiture fournit des mises à jour in situ de cette estimation, ce qui augmente la précision des prévisions. Cette approche permet à TracSense de proposer des estimations hyperlocales de l'état des routes en temps réel. (TracSense - Friction Estimation beyond Real-time)

Image

La friction entre la route et les roues détermine la distance de freinage et les limites de manœuvre du véhicule. TracSense offre aux ADAS (systèmes avancés d'aide à la conduite) et aux voitures à conduite autonome l'intelligence nécessaire pour garantir des opérations sûres par tous les temps. Les capteurs embarqués et les services cloud de TracSense sont conçus pour être intégrés de manière harmonieuse dans les systèmes embarqués du véhicule.

L'augmentation de la conscience de la situation sur les conditions routières en cours accroît considérablement la sécurité routière. Des informations précises et locales pour le conducteur et les systèmes embarqués de la voiture offrent la possibilité de réduire les risques de manière préventive et efficace.

Les solutions de mobilité intelligentes font des villes à zéro émission une réalité.

Des politiques ambitieuses et un écosystème dynamique pour les solutions de mobilité intelligente ont donné à la Norvège un avantage en matière d'électrification. La Norvège est en train de devenir le centre de l'innovation en matière de solutions de mobilité intelligente grâce à ses programmes gouvernementaux et à l'adoption de cette technologie par le public.

La transition écologique dans le secteur des transports publics présente également une myriade d'avantages. Les technologies modernes permettront non seulement de réduire les émissions, mais aussi d'améliorer la liberté de mouvement et de renforcer la sûreté et la sécurité.

Soyez informé.e de nos dernières nouveautés et actualités

Votre adresse e-mail

En m'inscrivant à la newsletter, j'accepte la politique de protection des données de RS France. Je pourrai me désinscrire à tout moment.