- Publié le 17 sept. 2026
- Mis à jour le 17 sept. 2026
- 7 min
Quels sont les différents types de véhicules électriques?

Alors que le monde s'efforce de devenir plus durable, l'industrie automobile évolue avec l'essor des véhicules électriques (VE).
Les véhicules électriques constituent une alternative plus propre et plus efficace aux voitures à carburant conventionnel, et leur variété et leur accessibilité se développent rapidement. Chaque type de VE répond à un ensemble particulier de besoins et de préférences, avec différentes capacités de batterie, méthodes de recharge et styles de conduite. Les véhicules entièrement électriques n'émettent aucune émission, tandis que les hybrides combinent des technologies traditionnelles et avancées pour offrir un équilibre entre efficacité et performances .
Les véhicules électriques deviennent de plus en plus abordables et accessibles à mesure que le marché se développe, et de nombreux pays adoptent activement cette transition vers la mobilité électrique. Selon le rapport Global EV Outlook 2024 de l'AIE, les ventes de voitures électriques ont approché les 14 millions en 2023, la majorité (95 %) étant réalisée en Chine, en Europe et aux États-Unis.
4 types de véhicules électriques

Les quatre principales catégories de véhicules électriques sont les suivantes :
- Véhicules électriques à batterie (BEV)
- Véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV)
- Véhicules électriques hybrides (HEV)
- Véhicules électriques à pile à combustible (FCEV)
Leurs qualités distinctives, leurs avantages et leurs contributions au progrès de la technologie automobile sont présentés ci-dessous.
1. Véhicules électriques à batterie (BEV)
Les véhicules électriques à batterie, ou BEV, fonctionnent exclusivement grâce à l'énergie stockée dans leurs batteries, lesquelles sont rechargées par des sources d'énergie externes. Cette caractéristique signifie qu'ils sont alimentés uniquement par leur batterie électrique. En ne produisant aucune émission, les BEV sont salués pour leur efficacité et leurs avantages environnementaux. Pour les consommateurs soucieux de l'environnement et désireux de réduire leur empreinte carbone, ils représentent un choix idéal.
Exemples : Tesla Model S, Nissan Leaf, Renault Zoe
Avantages :
- Zéro émission : Entièrement électrique, le véhicule n'émet aucune émission à l'échappement.
- Rentabilité : Leur nécessité moindre en entretien et leur absence de besoin en essence font des véhicules électriques à batterie une option généralement plus économique à long terme que les voitures à moteur à essence.
- Accélération rapide : Grâce au couple instantané des moteurs électriques, les véhicules électriques offrent une expérience de conduite fluide et réactive.
- Prestations gouvernementales : Dans plusieurs pays, l'acquisition d'un véhicule électrique à batterie (BEV) est assortie d'avantages fiscaux et d'incitations gouvernementales.
Inconvénients :
- Autonomie : La limitation de l'autonomie et le manque d'infrastructures de recharge peuvent susciter des préoccupations.
- Temps de charge prolongés : Le temps nécessaire pour recharger les véhicules électriques est plus long que celui requis pour ravitailler les véhicules à carburant.
- Coût initial plus élevé : Les véhicules électriques ont souvent un prix d'achat plus élevé au départ, principalement en raison du coût des batteries.
2. Véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV)
Les véhicules hybrides rechargeables sont une fusion entre les véhicules totalement électriques et les hybrides traditionnels. Lorsque la batterie est déchargée, les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) peuvent basculer vers l'utilisation d'un moteur à combustion interne au lieu de recharger directement leurs batteries depuis une prise électrique, leur permettant ainsi de continuer à fonctionner. Cette capacité à alterner entre les deux modes de fonctionnement réduit la dépendance aux combustibles fossiles tout en offrant une plus grande autonomie de conduite. Les PHEV conviennent parfaitement aux conducteurs désireux de bénéficier de la propulsion électrique sans pour autant adopter un véhicule entièrement électrique.
Exemples : Toyota Prius Prime, Chevrolet Volt, Mitsubishi Outlander PHEV
Avantages :
- Polyvalence en matière d'alimentation : possibilité d'augmenter l'autonomie en alternant entre le mode essence et le mode électrique.
- Émissions inférieures à celles des voitures à essence : pollution réduite lors de la conduite en mode électrique.
- Aides publiques : crédits d'impôt et remises possibles.
Inconvénients :
- Systèmes complexes : davantage de pièces à entretenir qu'un véhicule classique.
- Autonomie électrique réduite : limitée à environ 20 à 40 miles (32 à 64 km) en mode électrique seul.
- Moins économe en carburant : rendement réduit en mode essence.
3. Véhicules électriques hybrides (HEV)

Les véhicules électriques hybrides combinent un système d'alimentation électrique avec un moteur à combustion interne. Contrairement aux véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV), ils ne peuvent pas être branchés sur une prise électrique ; au lieu de cela, leur moteur à combustion interne et le freinage par récupération sont utilisés pour charger les batteries. Cette technologie permet d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les émissions par rapport aux véhicules conventionnels à essence. La Toyota Prius est l'un des exemples les plus emblématiques de cette technologie hybride, jouant un rôle majeur dans sa popularité croissante.
Exemples : Toyota Prius, Mazda 2 Hybrid, Toyota Yaris Cross
Avantages :
- Amélioration du rendement énergétique : Consomme moins de carburant que les voitures traditionnelles, surtout en conduite urbaine.
- Réduction des émissions : Diminution des polluants grâce à la propulsion partiellement électrique.
- Pratique : Aucun besoin de recharge externe.
Inconvénients :
- Puissance électrique limitée : Capacité de fonctionnement électrique restreinte.
- Coût initial plus élevé que celui des voitures conventionnelles : Les économies de carburant peuvent compenser ce surcoût.
- Coût de remplacement de la batterie : Bien que généralement durables, elles peuvent être coûteuses à remplacer.
- Efficace et propre : Convertit l'hydrogène en électricité avec une grande efficacité, ne rejetant que de l'eau.
- Ravitaillement rapide : Temps de remplissage comparable à celui des véhicules à essence.
- Autonomie comparable à celle des voitures conventionnelles : Idéal pour les longs trajets
- Problèmes d'infrastructure : La disponibilité limitée des stations de ravitaillement en hydrogène.
- Coûts élevés des véhicules et des carburants : La technologie et la production d'hydrogène sont onéreuses.
- Préoccupations environnementales : La production d'hydrogène peut parfois ne pas être écologique.
4. Véhicules électriques à pile à combustible (FCEV)
Les véhicules électriques à pile à combustible fonctionnent à l'hydrogène gazeux qui alimente une pile à combustible, produisant ainsi de l'électricité pour faire fonctionner le moteur. Ces véhicules sont très propres, car ils génèrent toute leur électricité en interne et ne rejettent que de la vapeur d'eau, contrairement aux voitures à batterie. De plus, ils offrent une plus grande autonomie et des temps de ravitaillement plus courts que les véhicules conventionnels. Ils représentent une approche innovante de la technologie des véhicules électriques, particulièrement adaptée aux régions investissant dans l'infrastructure de l'hydrogène.
Exemples : Hyundai Nexo, Toyota Mirai
Avantages :
- Efficace et propre : Convertit l'hydrogène en électricité avec une grande efficacité, ne rejetant que de l'eau.
- Ravitaillement rapide : Temps de remplissage comparable à celui des véhicules à essence.
- Autonomie comparable à celle des voitures conventionnelles : Idéal pour les longs trajets
Inconvénients :
- Problèmes d'infrastructure : La disponibilité limitée des stations de ravitaillement en hydrogène.
- Coûts élevés des véhicules et des carburants : La technologie et la production d'hydrogène sont onéreuses.
- Préoccupations environnementales : La production d'hydrogène peut parfois ne pas être écologique.
Conclusion
À mesure que l'infrastructure et la technologie progressent, les voitures électriques deviennent de plus en plus attrayantes en tant que mode de transport plus respectueux de l'environnement. En plus des types de véhicules mentionnés ci-dessus, le marché comprend également les véhicules à faible émission de carbone (LCV), les véhicules à carburant alternatif (AFV), les véhicules électriques hybrides légers (MHEV) et d'autres encore. Chacun présente ses propres avantages et inconvénients. Les divers besoins des conducteurs contemporains se reflètent dans les avantages et les défis que chaque type de voiture électrique offre. Cet article constitue une introduction de base aux différents types de véhicules électriques. Pour en savoir plus, il est recommandé de consulter les spécifications fournies par le fabricant du véhicule électrique.