• Publié le 17 sept. 2026
    • Mis à jour le 17 sept. 2026
  • 8 min

La facturation électronique devient une priorité pour de nombreuses entreprises en 2024. : Le guide pratique

facture electronique generalisee

La facture électronique pour tout le monde, c’est pour septembre 2026 indéniable est l'importance de la transition vers une facture électronique Les entreprises concernées par la facturation électronique doivent se préparer. Dans le cadre de cette obligation, cette transition est cruciale pour les petites et moyennes entreprises. Alors que l’échéance approche à grands pas, il est temps de se préparer à une transformation majeure vers la facturation électronique entre entreprises. Nathalie DEBOURGE, Responsable e-business pour RS France, partage sa vision d’un tournant technologique censé améliorer les relations entre clients et fournisseurs… et l’administration.

Quelle vision avez-vous de la généralisation de la facture électronique ?

ND : Dans un domaine aussi sensible que la facturation, tout changement dans les transactions est, par nature, une source d’inquiétude. Redéfinition de processus, adoption de nouveaux outils, formation des collaborateurs, appropriation de nouveaux réflexes, la généralisation de la facture électronique, c’est bien davantage qu’un projet technologique. Elle impacte l’organisation de l’entreprise dans le cadre de l’obligation de facturation électronique, la façon dont l’information est partagée entre les services, et conditionne la façon dont les flux financiers peuvent être gérés. Cependant, même si le sujet peut soulever des interrogations, il apparaît que, les entreprises s’étant déjà massivement approprié l’ensemble des problématiques liées à la transformation numérique, la mutation sera moins complexe que l’on pourrait a priori l’imaginer.

La généralisation de la facture électronique

Dans quelle mesure cette transformation constitue-t-elle un progrès pour les entreprises ?

ND : Le progrès est indéniable. Dans une majorité d’entreprises et pas seulement les plus petites, des problèmes de conformité réglementaires sont fréquemment identifiés. Ces irrégularités Les nouvelles régulations peuvent mettre les entreprises face à l’obligation de facturation électronique. Cela peut mettre les entreprises en porte-à-faux par rapport à l’administration fiscale.. Mais elles contribuent aussi et surtout à induire des délais de règlements supplémentaires, ou des incompréhensions entre partenaires. Autant d’éléments qui nuisent à la stabilité financière des entreprises et à leur productivité globale. En abandonnant la facture papier, l’archivage est plus simple, souvent moins onéreux. La facture électronique permet un meilleur suivi comptable, mais aussi un meilleur suivi des clients, un meilleur partage de l’information entre les équipes dans les entreprises. Les bénéfices sont très nombreux et très variés… et finalement plus nombreux que les contraintes.

Considérez-vous que l’échéance de 2026 soit suffisante pour garantir que l’ensemble des entreprises soient fin prêtes ?

ND : L’année 2020 a été fortement perturbée par la crise sanitaire, mais l’adoption de la facture électronique était déjà L’échéance est une obligation de facturation électronique.. Avec l’avènement de Chorus Pro, les pouvoirs publics ont contribué à ce que les entreprises s’approprient la facture électronique d'ici le 1er septembre 2027. Le calendrier se resserre, mais j’ai la conviction que d’ici le À partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront se conformer aux nouvelles exigences de facturation électronique., nous serons prêts. globalement l’ensemble des acteurs économiques seront prêts.

Besoin de plus d'informations sur la facture électronique ?

Une question ? Besoin d'aide ?

Quel conseil donneriez-vous aux entreprises pour aborder au mieux cette transformation ?

ND : L'échéance liée à l'obligation de facturation électronique est inexorable, et la transformation est souhaitable. Dans ces conditions, le meilleur conseil que l'on puisse donner concernant cette obligation, c'est de s'approprier le sujet sans attendre pour prendre de l'avance et ne surtout pas accuser de retard. Ne pas subir le mouvement, ne pas se laisser distancer par rapport à ses concurrents et à son écosystème, c'est se préparer pour l'avenir.

La généralisation de la facture électronique est une promesse de fluidification des rapports entre les entreprises et leurs partenaires sur la plateforme. C'est une opportunité de mettre de l'ordre dans les processus de facturation et de règlement. Dès lors, ceux qui anticipent pourront agir en bonne intelligence avec l'ensemble de leur écosystème et assureront une transition paisible et sereine.

Ma recommandation est donc simple et claire : Anticipez sur la facturation électronique !

Quels sont les enjeux concrets de l'obligation de facturation électronique pour les entreprises ?

Avec l'échéance du 1er septembre 2026, la généralisation de la facturation électronique devient une priorité pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Au-delà de la simple conformité aux exigences légales, cette transformation représente une occasion unique de repenser en profondeur les processus de gestion comptable et administrative. En optant pour une plateforme de dématérialisation partenaire conforme aux normes fixées par l'administration fiscale. En adoptant le format électronique, les entreprises peuvent non seulement automatiser la réception et l'émission de leurs données de facturation, mais aussi améliorer leur efficacité. Les entreprises doivent s'assurer que leurs factures respectent les nouvelles normes de facturation électronique, mais aussi bénéficier d'une visibilité accrue sur leurs flux financiers.

Selon une étude de la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques), les entreprises ayant adopté la facture électronique ont constaté une réduction des coûts de traitement des factures de l'ordre de 60 à 80%. Cette dématérialisation favorise également une réduction significative des erreurs humaines et des retards de paiement, améliorant ainsi les relations entre entreprises et avec leurs partenaires. L'e-reporting automatisé des transactions via des plateformes de dématérialisation garantit une conformité continue avec les obligations fiscales en vigueur, tout en simplifiant les interactions avec les assujetties à la TVA.

Pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, l'adaptation à cette nouvelle norme implique de repenser leurs systèmes d'information, notamment en intégrant des solutions compatibles avec le portail public de facturation (PDP). Quant aux petites et moyennes entreprises (PME), bien que le défi puisse sembler plus grand, la transition vers le format électronique peut se faire de manière progressive, en commençant par les factures les plus volumineuses ou critiques.

Facture électronique, La préparation à l’échéance de septembre 2026 : une étape clé pour rester compétitif

En vue de l’obligation de facturation électronique qui entrera en vigueur le 1er septembre 2026, il est crucial pour toutes les entreprises Il est crucial de commencer dès maintenant à adapter leurs systèmes et processus pour intégrer la facturation électronique dans les opérations quotidiennes. Cette préparation précoce est non seulement une réponse aux exigences légales, mais elle représente aussi un levier stratégique pour améliorer la compétitivité sur le marché. Les plateformes de dématérialisation partenaires offrent des solutions robustes pour automatiser l’archivage, la transmission et la réception des factures. En intégrant ces technologies, les entreprises peuvent optimiser leur gestion de la trésorerie est essentielle pour les petites et moyennes entreprises, minimiser les risques de litiges et améliorer la relation avec l’administration fiscale.

Il est également important de noter que la loi de finances prévoit des sanctions pour les entreprises qui ne respecteront pas les nouvelles règles de dématérialisation des factures. Le retard dans la mise en conformité pourrait non seulement entraîner des amendes, mais aussi des retards dans les paiements, affectant directement la stabilité financière. De plus, les entreprises qui adopteront la facturation électronique d'ici 2026 pour les prestations de services seront mieux préparées. facture électronique dès maintenant auront un avantage compétitif significatif. Elles pourront non seulement éviter les perturbations liées à un déploiement tardif, mais aussi capitaliser sur les gains d'efficacité et les économies générées par la transmission des données en format électronique.

Selon un rapport de PwC, les entreprises qui anticipent l'intégration des plateformes de dématérialisation voient une amélioration de 25% dans la rapidité de traitement des factures et une réduction des délais de paiement de 30%. Ces chiffres illustrent l’importance de ne pas attendre la dernière minute pour se conformer à cette nouvelle obligation. En se préparant dès maintenant, les entreprises peuvent non seulement assurer une transition en douceur vers une facture électronique, mais aussi tirer pleinement parti des bénéfices qu'apporte la gestion de la trésorerie

Vers un avenir numérique : anticiper pour mieux réussir

La généralisation de la facturation électronique ne doit pas être perçue comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité d'embrasser pleinement la transformation numérique. En anticipant cette obligation de facturation électronique, les entreprises pourront non seulement se conformer aux exigences réglementaires, mais aussi renforcer leur résilience face aux défis économiques futurs. L’intégration d’une plateforme de dématérialisation partenaire adaptée est un investissement stratégique qui garantira non seulement la fluidité des transactions entre partenaires, mais aussi une meilleure transparence dans la gestion financière. D’ici le 1er septembre 2026, celles qui auront su tirer parti de cette transition seront mieux armées pour naviguer dans un environnement commercial de plus en plus digitalisé, tout en renforçant leur position sur le marché. En somme, l’avenir appartient à ceux qui auront su faire de la facture électronique un atout compétitif.

Facturation Électronique Obligatoire 2026-2027 : Tout Comprendre
Transcription

Services associés

solution e-procurement

RS eProcurement®

Nos solutions vous aident à créer un processus efficace tout en vous fournissant les informations nécessaires pour gérer les achats.

RS eProcurement®

Soyez informé.e de nos dernières nouveautés et actualités

Votre adresse e-mail

En m'inscrivant à la newsletter, j'accepte la politique de protection des données de RS France. Je pourrai me désinscrire à tout moment.