- Publié le 21 sept. 2026
- Mis à jour le 21 sept. 2026
- 9 min
Lumière pour hôpitaux et structures médicales - LED UVC
Aujourd'hui, alors que la société vit sous la menace des virus, il est devenu essentiel de réduire le risque d'entrée en contact avec des agents pathogènes nocifs. Outre l'amélioration de la qualité de l'air et de la ventilation, la lumière ultraviolette UVC a gagné en popularité. En effet, les structures médicales ont commencé à rechercher de nouvelles options de désinfection non chimiques et non jetables.
Garantir un environnement hospitalier propre et sûr est important pour la sécurité des patients et du personnel médical. Par conséquent, le secteur de la santé évolue constamment pour améliorer les structures, fournir des performances de haute qualité et réduire les coûts énergétiques et d'entretien. Parmi les solutions existantes pour atteindre ces objectifs, les diodes électroluminescentes à ultraviolets C (LED UVC) détruisent les agents pathogènes dangereux dans l'eau, sur les surfaces et dans l'air.
Chez RS, nous avons à cœur de distribuer un équipement de la plus haute qualité et de la plus haute sécurité, en particulier lorsqu'il est utilisé dans des postes de travail dangereux. Parmi nos fournisseurs partenaires, certaines marques comme OSRAM ou Intelligent LED Solutions jouent un rôle moteur dans l'innovation des secteurs utilisant les semi-conducteurs et s'efforcent de favoriser la durabilité et de «façonner l'avenir de la lumière».
Que sont les LED UVC ?
Outre l'éclairage général qui permet au personnel médical de travailler dans de bonnes conditions, nous allons nous concentrer dans cet article sur la lumière UV. Ce type de lumière aide les organisations à minimiser la propagation des bactéries résistantes, qui survivent dans les chambres des patients et entraînent de nouvelles infections.
Les LED sont des dispositifs à semi-conducteurs fabriqués à partir de nombreuses couches de substrats. Elles peuvent être créées de sorte à accepter des photons d'entrée et de sortie dans la gamme de longueurs d'onde UV-C, qui peuvent être utilisés pour empêcher la reproduction des bactéries. La désinfection par la lumière ultraviolette (UV) peut aider à lutter contre les agents pathogènes dangereux, tels que les bactéries E. Coli, SARM et C. difficile.
L'UVGI (irradiation germicide ultraviolette, de l'anglais Ultraviolet Germicidal Irradiation) vient également compléter l'UVC. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, l'UVGI est l'utilisation de l'énergie ultraviolette (UV) pour éliminer les organismes viraux, bactériens et fongiques. Les LED UVC sont petites. Elles peuvent donc être utilisées dans différents appareils, y compris les purificateurs d'air, l'équipement médical et les épurateurs d'eau.
Les avantages de la désinfection par la lumière UV
La désinfection par la lumière UV améliore à la fois l'expérience du patient et l'efficacité du personnel pour effectuer des soins spéciaux. La caractéristique fondamentale des LED UVC est la lumière UVC qui doit être émise à des longueurs d'onde très précises, car il s'agit du principal facteur contribuant à la destruction des agents pathogènes.

Caractéristiques des produits de désinfection par la lumière UV:
- Peut éliminer 99.9 % des bactéries et des virus.
- Détruit les micro-organismes en deux secondes.
- Taille compacte.
- Non toxique.
- Spectre de sortie étroit et centré sur une longueur d'onde spécifique.
- Consommation réduite.
- Faible dégagement de chaleur.
Chaque produit dédié à une application spécifique doit respecter certaines normes. Les utilisateurs ou les clients qui achètent ces produits doivent savoir comment les utiliser et s'assurer qu'ils ont été testés et évalués.
Les produits de RS sont accompagnés de fiches techniques pertinentes. Ainsi, avant d'effectuer un achat, nos clients disposent de toutes les informations nécessaires sur l'article. Comme l'affirme le UCI Beckman laser Institute & Medical Clinic, il ne faut pas oublier que pour être éliminés, les germes doivent être exposés à la lumière UV pendant un certain temps et à des longueurs d'onde déterminées.
Aspects à retenir avant d'acheter des produits de désinfection par la lumière UV:
Types
Il existe différents types de lampes à ultraviolets C avec des caractéristiques distinctes. Certaines lampes émettent une grande intensité de lumière UVC et désinfectent en peu de temps. Les quatre types de lampes UVC les plus courants sont:
- Les lampes à vapeur de mercure basse pression: elles ressemblent aux tubes fluorescents d'une longueur d'onde de 253.7 nm. Elles produisent une petite quantité de lumière visible en raison de bandes supplémentaires de rayonnement de mercure. Les lampes à vapeur de mercure basse et haute pression ont une résistance négative, un ballast externe est donc nécessaire pour contrôler l'intensité du courant.
- Les lampes à vapeur de mercure haute pression: elles ressemblent plutôt aux lampes HID qu'aux tubes fluorescents et sont largement utilisées dans le traitement de l'eau. Elles émettent un rayonnement UVC à large bande, produisant une lumière blanche bleutée intense.
- Lampes excimères: selon l'environnement, elles émettent une lumière UVC à bande étroite et une lumière ultraviolette du vide à différentes longueurs d'onde. Elles produisent moins de chaleur que les lampes à vapeur de mercure et atteignent la puissance de crête plus rapidement. L'émission des lampes excimères à 207 et 222 nm semble moins nocive que les rayonnements germicides conventionnels à 254 nm.
- Les LED: comme nous l'avons vu au début de cet article, les LED UVC statiques génèrent de la lumière à l'aide de composants semi-conducteurs. En modifiant la composition chimique du matériau semi-conducteur, il est possible d'adapter la longueur d'onde de l'émission, ce qui permet une sélectivité du profil d'émission de la LED supérieure à la bande de longueur d'onde germicide. Selon Semiconductor Today, de 2021 à 2026, le secteur de la lumière UV devrait se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17.8 %, le marché des LED UV atteignant 2.466 milliards de dollars.
Longueur d'onde
Il faut porter une grande attention à la longueur d'onde, car elle peut affecter la capacité du dispositif à éliminer les virus. Elle peut également entraîner des risques pour la santé et la sécurité. Le produit que vous achetez doit pouvoir éliminer les agents pathogènes sans présenter de risque pour la santé. Les dispositifs UVC disponibles sur le marché couvrent un spectre de longueurs d'onde allant de 200 à 280 nm. Selon l'International Ultraviolet Association, pour éliminer les agents pathogènes, il convient d'utiliser des ultraviolets germicides à longueur d'onde entre 240 et 280 nm.
Surface
Comme il peut être difficile d'atteindre tous les endroits où le virus peut se trouver, les solutions UVC fonctionnent généralement mal sur les surfaces non lisses. Elles fonctionnent mieux sur les surfaces dures et non poreuses.
Fonctions de sécurité
Il est important de s'assurer que ces lampes sont sûres et ne produisent pas de lumière exposée, par exemple, en choisissant des «produits protégés» avec fonction d'arrêt automatique.
Éviter de regarder la lumière
Les rayons UVC peuvent provoquer des blessures. Il est donc conseillé d'éviter tout contact prolongé avec la peau et de ne pas regarder directement l'éclairage, car son effet à long terme sur l'homme est encore inconnu.
Applications de la lumière UV
Les rayons UV sont fréquemment utilisés pour divers usages dans les processus industriels ainsi que dans les environnements médicaux et dentaires, notamment la photothérapie, l'élimination des bactéries, les effets fluorescents, le durcissement et le séchage des encres et résines et le bronzage.
Nous allons vous présenter certains produits utilisés dans différentes structures pour la désinfection de l'air, de l'eau et des surfaces.
Les LED UV, UV PowerStar, Intelligent LED Solutions Les LED UV sont une bonne solution pour le durcissement de la résine dans le cadre d'opérations dentaires. La durée de vie des ampoules utilisées dans les technologies de durcissement traditionnelles, telles que les lampes tungstènes-halogènes, était nettement inférieure à celle des LED. Les résines durcissent désormais en quelques secondes, un processus qui aurait pris beaucoup de temps avant le développement des systèmes LED. De plus, la quantité d'énergie utilisée est réduite.
Applications:
- Durcissement du polymère.
- Séchage de l'encre.
- Détection des contrefaçons.
- Eclairage d'aquarium.
- Milieu médical et séquençage de l'ADN.
- Equipement d'inspection.
- Eclairage horticole.

Panneaux LED UV, Oslon UV, Intelligent LED Solutions
La série UV OSLON® offre un rayonnement UV-C efficace pour une grande variété d'applications au grand public, à domicile et dans le milieu médical. Elle propose des designs polyvalents adaptés à diverses applications UV-C dans les domaines des soins médicaux ou de la détection, ainsi que pour la désinfection et la purification de l'air, de l'eau et des surfaces.
Applications:
- Eclairage d'équipement.
- Désinfection UV-C de l'air, des surfaces et de l'eau.
- Détection de fumée, de poussière et de particules.
Pour plus d'informations, consultez la fiche technique OSRAM OSLON® UV 3636 1 LEDiL Selector ici.

Lumière UV-C purificatrice, OSRAM
Les lampes UVC intelligentes sont parfaites pour une utilisation dans les laboratoires et les hôpitaux. Avec une plage de longueurs d'onde de 200 à 280 nm, les rayons UV-C produits par les lampes UV-C à haute énergie sont très polyvalents et peuvent être utilisés pour désinfecter l'eau et éliminer les micro-organismes dangereux dans d'autres liquides, sur les surfaces, sur les produits alimentaires et dans l'air. Plus de 99.9 % de tous les agents pathogènes peuvent être éliminés par la technologie UV-C en quelques secondes, sans produits chimiques entraînant des effets secondaires dangereux, ce qui en fait une solution abordable et extrêmement fiable. Lorsque des personnes sont détectées dans l'espace de rayonnement UV, le capteur IR de l'AirZing Pro arrête le système.
Caractéristiques:
- Génération d'une lumière UV de 253,7 nm (qui garantit une stérilisation et une purification extrêmement efficaces).
- Une technologie éprouvée qui élimine jusqu'à 99.9 % des micro-organismes.
- Capteur IR qui arrête le système lorsque des personnes sont détectées dans l'espace de rayonnement UV.
- Démarrage retardé de 30 secondes pour améliorer la sécurité de fonctionnement.
- Ballasts OSRAM développés spécifiquement pour augmenter les performances des ampoules UV-C HNS OSRAM.
- Emissions sans danger pour la couche d'ozone.
- Couverture à 360 degrés.
Applications:
- Hôpitaux.
- Bureaux et écoles.
- Cinémas.
- Bars et clubs.
- Evénements.
- Usines.
- Stations de bus et gares ferroviaires.
- Cinémas.
- Centres commerciaux et restaurants.
- Salles de sport et centres de remise en forme.

Satisfaire les exigences des hôpitaux pour une solution complète de désinfection UV
L'éclairage est essentiel pour assurer des services de santé efficaces. Les LED UVC permettent donc aux fabricants d'équipements et aux environnements médicaux d'intégrer cette technologie de désinfection dans de nouveaux produits exceptionnels afin de protéger les patients contre les infections nosocomiales. Les produits que nous vous avons présentés garantissent l'efficacité et la sûreté de toute opération, qu'elle soit menée dans un hôpital, un centre chirurgical, une clinique ou à domicile. Cependant, il est important de garder à l'esprit que certaines lampes UVC peuvent causer des dommages si elles ne disposent pas de spécifications claires et d'un manuel de l'utilisateur.
Related Articles
La technologie intelligente dans la fabrication des dispositifs médicaux
Découvrez comment l'automatisation et les usines intelligentes améliorent la fabrication des dispositifs médicaux.
Dispositifs d'application médicale Moxa
Dispositifs d'application médicale Moxa

Les avantages de la thermographie dans l'industrie médicale
Les avantages de la thermographie dans l'industrie médicale
Choisir la bonne alimentation médicale pour le secteur de la santé - Reconnaître les MOOP des MOPP
Choisir la bonne alimentation médicale pour le secteur de la santé - Reconnaître les MOOP des MOPP