Communiqué de presse
Le dernier ordinateur mono-carte Raspberry Pi 3 est désormais disponible auprès de RS Components et d’Allied Electronics & Automation
Le nouveau modèle B+ offre une plus grande capacité de traitement et des communications plus rapides
Beauvais, France, 15 Mars 2018:

RS Components (RS), la marque d’Electrocomponents plc (LSE:ECM), distributeur mondial de produits pour les ingénieurs, et Allied Electronics & Automation, ont annoncé aujourd’hui la disponibilité du Raspberry Pi 3 Modèle B+. Il peut être commandé désormais avec le boîtier Raspberry Pi officiel sur le site RS Components.
Reprenant la base du Raspberry Pi 3 Modèle B qui a connu un succès phénoménal et restera en production, cette nouvelle carte est le dernier produit de la gamme Raspberry Pi 3 et cible une grande variété d’utilisateurs, allant des étudiants aux mordus de l’informatique, en passant par les ingénieurs expérimentés et les professionnels qui développent des applications Internet des objets innovantes.
Carte Raspberry Pi 3 Modèle B+
La nouvelle carte Modèle B+ repose sur la dernière révision du processeur système sur puce Broadcom BCM2837 qui est cadencé à 1,4 GHz, offrant ainsi 10 % de capacité de traitement supplémentaire par rapport la version précédente. Le processeur BCM2837 est un circuit à quatre cœurs qui intègre un cluster de cœurs implémentant le jeu d’instructions de l’architecture ARMv8 64 bits. Le processeur de traitement multimédia prend en charge le décodage H.264 MPEG-4 (1080p30), le codage H.264 (1080p30) et la gestion graphique OpenGL ES 1.1 et 2.0.
La carte Modèle B+ offre également 1 Go de mémoire LPDDR2 SDRAM et le dernier sans fil de Cypress Semiconductor, qui fournit une connexion Wi-Fi double bande 2,4 GHz et 5 GHz à la norme IEEE802.11ac, ainsi que le Bluetooth 4.1 pour les communications Bluetooth à basse consommation. Cela permet donc de réduire considérablement les tests de conformité des liaisons sans fil et de réduire à la fois les coûts et le délai de mise sur le marché.
Cette carte permet également d’améliorer les performances des communications via le réseau Gigabit Ethernet avec port USB 2.0, ce qui fournit un débit maximal de 300 Mo/s grâce aux quatre ports USB 2.0 de la carte ; la carte conserve également une embase GPIO à 40 broches. Les connexions audio/vidéo comprennent des ports d’affichage/ de caméra HDMI et MIPI DSI/CSI, ainsi qu’un connecteur stéréo quatre pôles et un port vidéo composite.
Tout en offrant une gestion thermique améliorée par rapport aux déclinaisons Raspberry Pi précédentes, la carte garde de nombreuses fonctions et capacités des cartes de la génération précédente, comme son faible encombrement de 85 x 56 mm. Elle est donc parfaitement adaptée au boîtier Raspberry Pi officiel, ainsi qu’à de nombreuses autres boîtier actuellement disponibles sur le marché.
“Raspberry Pi connaît une nouvelle évolution, qui booste ses performances de traitement et de communications,” déclare Lindsley Ruth, CEO d’Electrocomponents. “RS et Allied sont fières de poursuivre leur partenariat avec la Fondation Raspberry Pi pour fournir de nouvelles fonctionnalités aux particuliers et aux entreprises qui cherchent à développer des applications Internet des objets, ainsi que d’autres concepts innovants.”
La carte Raspberry Pi 3 Modèle B+ est fabriquée au Royaume-Uni sous licence par le distributeur. Pour des ressources supplémentaires, veuillez consulter le site RS Components Raspberry Pi.
A propos de RS Components
RS Components et Allied Electronics sont les marques commerciales d’Electrocomponents plc, distributeur mondial de produits pour tous les ingénieurs et responsables de maintenance. Avec une présence dans 32 pays, nous proposons environ 600 000 produits à plus d’un million de clients, avec l’expédition de plus de 50.000 colis par jour. Notre offre complète provient de 2.500 principaux fournisseurs et comprend différentes gammes : semiconducteurs, interconnexion, composants passifs et électro-mécaniques, automatisme et controle, électrique, test et mesure, outillage et consommables.
Electrocomponents est cotée à la bourse de Londres, the London Stock Exchange, et a réalisé un chiffre d’affaire de £1,51 milliard pour son exercice achevé le 31 mars 2017.
Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site web fr.rs-online.com
A propos de RS en France
Implanté à Beauvais depuis 1986, RS s’est positionné comme le leader de la VPC en BtoB en France sous les marques Verospeed puis Radiospares, en lançant sur le marché une nouvelle formule de distribution industrielle. A partir d’une offre complète de plus de 600 000 produits constituée autour de 2500 fabricants, livrée sous 24/48H, RS permet à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de réduire leurs coûts d’acquisitions et de rationaliser le nombre de leurs fournisseurs, et de gagner ainsi du temps et de l’argent au quotidien pour renforcer leur compétitivité sur leur marché.
RS propose également des outils de conception gratuits (logiciels de création de PCB, de modélisation 3D ou de CAO électrique,...) et des solutions d’achat en ligne (vente en ligne, système de délégation des achats et d’e-procurement) pour accompagner ses 60 000 clients actifs en France.
Enfin RS a mis en place un accompagnement humain à l’écoute de ses clients pour comprendre leurs besoins au quotidien et proposer les solutions adaptées : RS France regroupe aujourd’hui plus de 500 collaborateurs (dont une équipe commerciale de 250 personnes et une équipe logistique de 130 personnes) et propose une multitude de services complémentaires : pas de minimum de commande, réception et traitement des commandes jusqu’à 19h00, services spécifiques comme par exemple les services métrologie, cotations, encodage ou SAV.
Pour en savoir plus : fr.rs-online.com.
Contact RS France |
Contact Quadrants Communication |
PR & Media Relations Manager – Southern Europe |
Relations Presse |
Des informations complémentaires sont disponibles en suivant ces liens :
Twitter : @rsonline_Fr
Facebook : RS Components France
LinkedIn : RS Components
Youtube: RS Components
Liens associés :
Electrocomponents plc –
www.electrocomponents.com
RS Components
fr.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.fr