Communiqué de presse


RS Components distribue des LED CoB hautes performances

La plus petite surface d’émission du marché et de hautes performances thermiques simplifient la conception des luminaires pour un éclairage nécessitant une haute qualité

Beauvais, France, 21 Mai 2018:

RS Components (RS), la marque d’Electrocomponents plc (LSE:ECM), distributeur mondial de produits pour les ingénieurs, distribue les LED COB Gen-4 Luxeon nouvellement lancées par Lumileds, qui permettent de créer des luminaires plus petits et plus simples, donnant un éclairage lumineux et éclatant.

 

Avec une efficacité de référence atteignant 170 LPW, une surface d’émission la plus faible du marché, et une résistance thermique de boîtier 4 fois inférieure aux autres LED COB, les concepteurs d’éclairage qui utilisent les LED Gen-4 Luxeon peuvent créer de nouveaux styles présentant des faisceaux plus denses, des composants optiques plus petits et un assemblage simplifié. En outre, la cohérence des couleurs au sein d’une ellipse de MacAdam à trois gammes de tons apporte une liberté grâce au binning, ce qui simplifie l’achat des composants et la production des luminaires tout en assurant l’uniformité d’apparence d’un appareil à l’autre.

 

La grande fidélité des couleurs est un autre point fort des dernières LED COB Gen-4 Luxeon qui présentent un IRC atteignant 90. Le rendu cohérent de toutes les longueurs d’onde en font les composants idéals des éclairages où les jeux de couleurs sont essentiels, comme les devantures de magasins, les salles d’exposition, les centres médicaux, les laboratoires et les zones d’inspection industrielle. Des applications telles que l’éclairage haut et bas de rayonnage, les plafonniers, les spots, l’éclairage architectural ou l’éclairage extérieur en général peuvent également profiter de la luminosité, de la clarté et de l’efficacité supérieures des LED Gen-4 Luxeon.

 

Tous les appareils sont testés à chaud à 85°C, ce qui donne une indication précise des performances et de la fiabilité dans des conditions de fonctionnement réelles et évite aux fabricants d’éclairage de devoir procéder à des tests fastidieux supplémentaires.

 

Les LED COB Gen-4 Luxeon de Lumileds sont désormais disponibles chez RS pour livraison dans les zones Europe, Moyen-Orient et Afrique et Asie-Pacifique.

A propos de RS Components

RS Components et Allied Electronics sont les marques commerciales d’Electrocomponents plc, distributeur mondial de produits pour tous les ingénieurs et responsables de maintenance. Avec une présence dans 32 pays, nous proposons environ 600 000 produits à plus d’un million de clients, avec l’expédition de plus de 50.000 colis par jour. Notre offre complète provient de 2.500 principaux fournisseurs et comprend différentes gammes : semiconducteurs, interconnexion, composants passifs et électro-mécaniques, automatisme et controle, électrique, test et mesure, outillage et consommables.

Electrocomponents est cotée à la bourse de Londres, the London Stock Exchange, et a réalisé un chiffre d’affaire de £1,51 milliard pour son exercice achevé le 31 mars 2017.

Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site web fr.rs-online.com

A propos de RS en France

Implanté à Beauvais depuis 1986, RS s’est positionné comme le leader de la VPC en BtoB en France sous les marques Verospeed puis Radiospares, en lançant sur le marché une nouvelle formule de distribution industrielle. A partir d’une offre complète de plus de 600 000 produits constituée autour de 2500 fabricants, livrée sous 24/48H, RS permet à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de réduire leurs coûts d’acquisitions et de rationaliser le nombre de leurs fournisseurs, et de gagner ainsi du temps et de l’argent au quotidien pour renforcer leur compétitivité sur leur marché.

RS propose également des outils de conception gratuits (logiciels de création de PCB, de modélisation 3D ou de CAO électrique,...) et des solutions d’achat en ligne (vente en ligne, système de délégation des achats et d’e-procurement) pour accompagner ses 60 000 clients actifs en France.

Enfin RS a mis en place un accompagnement humain à l’écoute de ses clients pour comprendre leurs besoins au quotidien et proposer les solutions adaptées : RS France regroupe aujourd’hui plus de 500 collaborateurs (dont une équipe commerciale de 250 personnes et une équipe logistique de 130 personnes) et propose une multitude de services complémentaires : pas de minimum de commande, réception et traitement des commandes jusqu’à 19h00, services spécifiques comme par exemple les services métrologie, cotations, encodage ou SAV.


Pour en savoir plus : fr.rs-online.com.

 

Contact RS France

 

PR & Media Relations Manager – Southern Europe
Olivier KWACZALA

T : 03 44 10 15 85
olivier.kwaczala@rs-components.com

MEPAX
Marie RESPINGUE                                                

T : 06 65 59 84 20
m.respingue@mepax.com

Des informations complémentaires sont disponibles en suivant ces liens :

Twitter : @rsonline_Fr

Facebook : RS Components France

LinkedIn : RS Components

Youtube: RS Components


Liens associés :

Electrocomponents plc –
www.electrocomponents.com

RS Components
fr.rs-online.com

DesignSpark
http://www.designspark.fr