Communiqué de presse
RS Components lance une nouvelle gamme de caméras d'imagerie de Fluke pour les applications de maintenance
Les caméras infrarouges intelligentes Fluke Professional, qui se distinguent par leur simplicité d’utilisation, offrent une gamme de fonctions avancées de visualisation pour faciliter la localisation et le diagnostic de points chauds.
Beauvais, France, 26 Juillet 2018:

Cette série de caméras infrarouges est composée des modèles Ti300 PRO, Ti400 PRO, Ti400 PRO et Ti450 PRO ainsi que du modèle haut de gamme Ti480 PRO. Ces caméras, dotées d'un écran tactile LCD haute résolution, peuvent mesurer des températures jusqu'à 1200°C. Elles proposent un grand nombre de fonctions de visualisation et peuvent se connecter à la plate-forme logicielle Fluke Connect® qui facilite la surveillance des équipements. La synchronisation sans fil des valeurs mesurées via la plate-forme Fluke Connect procure des gains de temps et améliore la fiabilité des données de maintenance. Ce qui permet aux techniciens d'optimiser les images, d'effectuer des analyses et de générer des rapports personnalisable, qui peuvent tous être exportés vers la plate-forme de sauvegarde Cloud Fluke Connect.
Pourvues d’une interface visuelle plus intuitive ainsi que d’un écran tactile amélioré, ces caméras permettent aux utilisateurs de mettre en évidence les zones se situant en dehors des plages de température "normales" par le biais de l’ajustement de seuils d’alarmes. La série PRO présente également une sensibilité accrue rendant possible la visualisation de faibles variations de température. Le modèle Ti450 PRO affiche par exemple un NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) inférieur à 0,025°C à 30°C.
Les quatre modèles de la série PRO, qui délivrent des images d’excellente qualité, intègrent la fonction autofocus LaserSharp® du fabricant, tandis que les modèles Ti400 et Ti480 sont également dotés de la fonction de mise au point MultiSharp de Fluke. Ces caméras infrarouges affichent une résolution spatiale allant de 1,75mRad à 0,93mRad, une résolution d'affichage de 240 x 180 (avec un mode 'SuperRésolution' de 1280 x 960 pour le modèle Ti480), et un champ de vision horizontal de 24° et vertical de 17° pour trois modèles de la gamme, allant jusqu'à 34° x 24° pour la caméra Ti480.
Chaque modèle de caméra est fourni avec un objectif infrarouge standard ainsi qu’une alimentation AC et un chargeur de batterie, deux batteries lithium-ion intelligentes, des câbles HDMI et USB, et une carte micro-SD de 4 Go. Plusieurs types d’objectifs (grand-angle, macro, 2x et 4x) permettent de capturer davantage de détails selon que les techniciens soient placés près ou loin de l’équipement inspecté. D'autres accessoires sont également disponibles, comme notamment un casque Bluetooth, un dispositif de montage sur trépied, ainsi qu’une batterie et un chargeur intelligents supplémentaires.
La série de caméras thermiques Fluke PRO est maintenant disponible chez RS dans les régions EMEA et Asie-Pacifique.
A propos de RS Components
RS Components et Allied Electronics & Automation sont les marques commerciales d’Electrocomponents plc, distributeur mondial de produits pour tous les ingénieurs et responsables de maintenance. Avec une présence dans 32 pays, nous proposons environ 600 000 produits à plus d’un million de clients, avec l’expédition de plus de 50.000 colis par jour. Notre offre complète provient de 2.500 principaux fournisseurs et comprend différentes gammes : semiconducteurs, interconnexion, composants passifs et électro-mécaniques, automatisme et controle, électrique, test et mesure, outillage et consommables.
Electrocomponents est cotée à la bourse de Londres, the London Stock Exchange, et a réalisé un chiffre d’affaire de £1,705 milliard pour son exercice achevé le 31 mars 2018.
Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site web fr.rs-online.com
A propos de RS en France
Implanté à Beauvais depuis 1986, RS s’est positionné comme le leader de la VPC en BtoB en France sous les marques Verospeed puis Radiospares, en lançant sur le marché une nouvelle formule de distribution industrielle. A partir d’une offre complète de plus de 600 000 produits constituée autour de 2500 fabricants, livrée sous 24/48H, RS permet à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de réduire leurs coûts d’acquisitions et de rationaliser le nombre de leurs fournisseurs, et de gagner ainsi du temps et de l’argent au quotidien pour renforcer leur compétitivité sur leur marché.
RS propose également des outils de conception gratuits (logiciels de création de PCB, de modélisation 3D ou de CAO électrique,...) et des solutions d’achat en ligne (vente en ligne, système de délégation des achats et d’e-procurement) pour accompagner ses 60 000 clients actifs en France.
Enfin RS a mis en place un accompagnement humain à l’écoute de ses clients pour comprendre leurs besoins au quotidien et proposer les solutions adaptées : RS France regroupe aujourd’hui plus de 500 collaborateurs (dont une équipe commerciale de 250 personnes et une équipe logistique de 130 personnes) et propose une multitude de services complémentaires : pas de minimum de commande, réception et traitement des commandes jusqu’à 19h00, services spécifiques comme par exemple les services métrologie, cotations, encodage ou SAV.
Pour en savoir plus : fr.rs-online.com.
Contact RS France |
|
PR & Media Relations Manager – Southern Europe |
MEPAX |
Des informations complémentaires sont disponibles en suivant ces liens :
Twitter : @rsonline_Fr
Facebook : RS Components France
LinkedIn : RS Components
Youtube: RS Components
Liens associés :
Electrocomponents plc –
www.electrocomponents.com
RS Components
fr.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.fr