Communiqué de presse
RS Components met l’écosystème SensorXplorer™ de Vishay à la portée des développeurs d’interfaces utilisateur.
Kit de démarrage de dernière génération, cartes d'évaluation modulaires et gamme de capteurs novateurs, disponibles en petite quantité, destinés à la détection de proximité, de lumière ambiante, de couleur, et biométrique.
Beauvais, France, 24 Septembre 2018:
RS Components (RS), la marque commerciale d'Electrocomponents plc (LSE:ECM), distributeur multicanal mondial, commercialise le dernier kit SensorXplorer™ de Vishay ainsi que dix cartes de démonstration adaptées aux capteurs destinés aux applications de détection de la lumière ambiante, de proximité et biométrique. Les capteurs associés sont disponibles chez RS en petite quantité pour le prototypage ou en plus grand volume (en bande et bobine) pour la production, répondant ainsi aux besoins tout au long d’un projet depuis la phase de validation du concept jusqu’à la phase d’assemblage en volume.
Le nouveau kit d'évaluation SensorXplorer repose sur une carte universelle dotée d’une interface USB vers I2C permettant de connecter les cartes propre à chaque capteur à un PC hôte. L’ensemble des logiciels et des connecteurs requis sont fournis avec le kit, qui est rétrocompatible avec les cartes SensorXplorer existantes tout en supportant les modèles de dernière génération. RS propose une gamme étendue de cartes de capteurs correspondant à l’offre de capteurs de Vishay. La carte VCNL4020-SB prend en charge le capteur VCNL4020 de détection de proximité ainsi que de détection de lumière ambiante (ALS) dont la sensibilité est proche de celle de l'œil humain. Il est ainsi parfaitement approprié aux applications de gestion d'IHM.
Une carte est également dédiée au capteur de proximité VCNL4020C de courte portée (jusqu’à des distances de 20 mm) qui peut être utilisé pour des applications biométriques telles que la surveillance du rythme cardiaque.
La carte capteur VCNL4035X01-SB est destinée à la détection de proximité sur une portée moyenne atteignant jusqu'à 500 mm. La capacité additionnelle de détection de gestes de la carte VCNL4035X01-GES-SB permet le développement d’interfaces utilisateurs encore plus intuitives pour les projets de prochaine génération.
Le module VCNL404040, supporté par la carte VCNL4040-SB, est parfaitement adapté aux applications nécessitant une réponse rapide, une grande précision et une faible puissance. ll dispose de fonctions intelligentes d’annulation de la diaphonie et de la persistance procurant vitesse et précision élevées. Le module VCNL404040 est également doté de la technologie brevetée Filtron™ de Vishay présentant une sensibilité spectrale à la lumière ambiante quasiment équivalente celle de l’oeil humain, ainsi qu’une fonction intégrée d’annulation de la lumière d’arrière-plan permettant d’affranchir le microcontrôleur hôte de cette opération.
La carte VCNL4200-SB est conçue pour le développement d’applications avec le module VCNL4200, qui réunit un capteur de proximité de haute sensibilité et d’une portée atteignant jusqu'à 1,5 mètres, ainsi qu’un capteur de lumière ambiante dont la technologie Filtron intégrée garantit une réponse réaliste.
Trois autres cartes de capteur complètent la gamme SensorXplorer. Il s'agit notamment de la carte VEML6030-SB pour le capteur numérique de lumière d’ambiance VEML6030 et de la carte VEML6040-SB, qui embarque le capteur couleur VEML6040 multi-longueur d'onde (RGBW) permettant l’optimisation du rétroéclairage d’un écran afin d’en assurer le confort visuel tant en termes de luminosité que de température de couleur.
Enfin, la carte VEML6075-SB accélère le développement d’applications avec le capteur novateur VEML6075, qui opère aussi bien dans l'UV-A (pic à 365 nm) que dans l'UV-B (pic à 330 nm) pour fournir une valeur numérique de l'intensité des UV. La carte VEML6070-SB (pic à 355 nm) peut quant à elle être utilisée pour évaluation d’applications dans le spectre des UV-A uniquement.
Outre les cartes de capteurs, RS propose deux autres options innovantes pour la détection optique de la gamme Vishay. L'interrupteur à fourche trois canaux TCUT1630X01 est doté d’un émetteur infrarouge et de deux récepteurs optiques dont l'alignement assure une détection transmissive, alors que le modèle TCUT1630X01 dispose d’un troisième récepteur dans un plan distinct afin de réaliser un codage de type "tourner et pousser", ou pour détecter un onglet d'indexation supplémentaire sur une roue codeuse. Le capteur, qui est qualifié AEC-Q101 pour les applications automobiles, peut être utilisé comme boutons poussoirs/rotatifs dans une large variété d’applications de contrôle dans le domaine de l’électronique embarquée, l’industrie, le médical ou le grand public.
Le capteur à fourche 4 canaux pour l'encodage absolu et incrémental TCTUT1800X01 vient compléter la gamme de détection optique de Vishay dès à présent disponible chez RS.
A propos de RS Components
RS Components et Allied Electronics & Automation sont les marques commerciales d’Electrocomponents plc, distributeur mondial de produits pour tous les ingénieurs et responsables de maintenance. Avec une présence dans 32 pays, nous proposons environ 600 000 produits à plus d’un million de clients, avec l’expédition de plus de 50.000 colis par jour. Notre offre complète provient de 2.500 principaux fournisseurs et comprend différentes gammes : semiconducteurs, interconnexion, composants passifs et électro-mécaniques, automatisme et controle, électrique, test et mesure, outillage et consommables.
Electrocomponents est cotée à la bourse de Londres, the London Stock Exchange, et a réalisé un chiffre d’affaire de £1,705 milliard pour son exercice achevé le 31 mars 2018.
Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site web fr.rs-online.com
A propos de RS en France
Implanté à Beauvais depuis 1986, RS s’est positionné comme le leader de la VPC en BtoB en France sous les marques Verospeed puis Radiospares, en lançant sur le marché une nouvelle formule de distribution industrielle. A partir d’une offre complète de plus de 600 000 produits constituée autour de 2500 fabricants, livrée sous 24/48H, RS permet à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de réduire leurs coûts d’acquisitions et de rationaliser le nombre de leurs fournisseurs, et de gagner ainsi du temps et de l’argent au quotidien pour renforcer leur compétitivité sur leur marché.
RS propose également des outils de conception gratuits (logiciels de création de PCB, de modélisation 3D ou de CAO électrique,...) et des solutions d’achat en ligne (vente en ligne, système de délégation des achats et d’e-procurement) pour accompagner ses 60 000 clients actifs en France.
Enfin RS a mis en place un accompagnement humain à l’écoute de ses clients pour comprendre leurs besoins au quotidien et proposer les solutions adaptées : RS France regroupe aujourd’hui plus de 500 collaborateurs (dont une équipe commerciale de 250 personnes et une équipe logistique de 130 personnes) et propose une multitude de services complémentaires : pas de minimum de commande, réception et traitement des commandes jusqu’à 19h00, services spécifiques comme par exemple les services métrologie, cotations, encodage ou SAV.
Pour en savoir plus : fr.rs-online.com.
Contact RS France |
|
PR & Media Relations Manager – Southern Europe |
MEPAX |
Des informations complémentaires sont disponibles en suivant ces liens :
Twitter : @rsonline_Fr
Facebook : RS Components France
LinkedIn : RS Components
Youtube: RS Components
Liens associés :
Electrocomponents plc –
www.electrocomponents.com
RS Components
fr.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.fr