Communiqué de presse
RS Components propose un kit de programmation et de débogage pour les microcontrôleurs de Microchip à faible coût
Cette solution polyvalente dispose de toutes les fonctions de base pour accélérer et faciliter le débogage.
Beauvais, France, 19 Octobre 2018:
RS Components (RS), la marque commerciale d'Electrocomponents plc (LSE:ECM), distributeur mondial multicanal, a lancé la solution MPLAB Snap de Microchip qui permet de programmer et de déboguer rapidement et facilement la plupart des microcontrôleurs (MCU) de Microchip (PIC, AVR et SAM), y compris les composants 32 bits, ainsi que les contrôleurs de signaux numériques (DSC) de la gamme dsPIC. MPLAB Snap est un outil très abordable offrant toutes les fonctionnalités essentielles aux concepteurs électroniques pour déboguer rapidement leurs prototypes lorsque leurs projets ne nécessitent pas de programmation haute tension ou d’opérations de débogage avancées.
MPLAB Snap exploite l'interface utilisateur graphique de l'environnement de développement intégré MPLAB X (version 5.05 ou ultérieure). La carte se connecte à un ordinateur via une interface USB 2.0 à 480 Mbps et au microcontrôleur cible via un connecteur SIL (single in-line) à 8 broches. Deux broches d'E/S ainsi que la ligne de réinitialisation sont utilisées pour mettre en œuvre le débogage sur circuit et la programmation de série in-situ (ICSP). La vitesse d'horloge du microcontrôleur SAM E70 (32 bits, 300 MHz) embarqué sur la carte MPLAB Snap, et exploitant un cœur Arm Cortex-M7, correspond à celle du circuit cible. La programmation est ainsi aussi rapide que le permet le circuit.
Le système de débogage utilise les circuits d'autotest intégrés du microcontrôleur cible plutôt qu'une puce de débogage dédiée. Les caractéristiques du circuit sont accessibles de manière interactive et peuvent être ajustées et modifiées via l'interface graphique de MPLAB X. Les applications peuvent être déboguées en temps réel à la pleine vitesse du microcontrôleur cible.
MPLAB Snap prend en charge les interfaces standards évoluées telles que JTAG 4 fils et SWD (Serial Wire Debug), tout en restant rétrocompatible avec les cartes de démonstration, embases et systèmes cibles utilisant les interfaces JTAG 2 fils et ICSP.
Le kit de programmation et de débogage MPLAB Snap, alimenté par son interface Micro USB type B, n’exige pas d’alimentation externe. La plage de tension du circuit cible s’étendant de 1,20 V à 5,5 V, lui permet de s’adresser à une grande variété de circuits.
Le firmware est continuellement mis à jour afin d’assurer la prise en charge de nouveaux circuits. Davantage de détails sont fournis dans les notes de la dernière version de l’environnement de développement intégré MPLAB X. Le support et les nouvelles fonctionnalités sont accessibles via l’installation gratuite de la dernière version de MPLAB X à l’adresse suivante : www.microchip.com/mplab/mplab-x-ide.
Le kit de programmation et de débogage MPLAB Snap de Microchip est dès à présent commercialisé par RS dans les régions EMEA et Asie-Pacifique.
A propos de RS Components
RS Components et Allied Electronics & Automation sont les marques commerciales d’Electrocomponents plc, distributeur mondial de produits pour tous les ingénieurs et responsables de maintenance. Avec une présence dans 32 pays, nous proposons environ 600 000 produits à plus d’un million de clients, avec l’expédition de plus de 50.000 colis par jour. Notre offre complète provient de 2.500 principaux fournisseurs et comprend différentes gammes : semiconducteurs, interconnexion, composants passifs et électro-mécaniques, automatisme et controle, électrique, test et mesure, outillage et consommables.
Electrocomponents est cotée à la bourse de Londres, the London Stock Exchange, et a réalisé un chiffre d’affaire de £1,705 milliard pour son exercice achevé le 31 mars 2018.
Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site web fr.rs-online.com
A propos de RS en France
Implanté à Beauvais depuis 1986, RS s’est positionné comme le leader de la VPC en BtoB en France sous les marques Verospeed puis Radiospares, en lançant sur le marché une nouvelle formule de distribution industrielle. A partir d’une offre complète de plus de 600 000 produits constituée autour de 2500 fabricants, livrée sous 24/48H, RS permet à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de réduire leurs coûts d’acquisitions et de rationaliser le nombre de leurs fournisseurs, et de gagner ainsi du temps et de l’argent au quotidien pour renforcer leur compétitivité sur leur marché.
RS propose également des outils de conception gratuits (logiciels de création de PCB, de modélisation 3D ou de CAO électrique,...) et des solutions d’achat en ligne (vente en ligne, système de délégation des achats et d’e-procurement) pour accompagner ses 60 000 clients actifs en France.
Enfin RS a mis en place un accompagnement humain à l’écoute de ses clients pour comprendre leurs besoins au quotidien et proposer les solutions adaptées : RS France regroupe aujourd’hui plus de 500 collaborateurs (dont une équipe commerciale de 250 personnes et une équipe logistique de 130 personnes) et propose une multitude de services complémentaires : pas de minimum de commande, réception et traitement des commandes jusqu’à 19h00, services spécifiques comme par exemple les services métrologie, cotations, encodage ou SAV.
Pour en savoir plus : fr.rs-online.com.
Contact RS France |
|
PR & Media Relations Manager – Southern Europe |
MEPAX |
Des informations complémentaires sont disponibles en suivant ces liens :
Twitter : @rsonline_Fr
Facebook : RS Components France
LinkedIn : RS Components
Youtube: RS Components
Liens associés :
Electrocomponents plc –
www.electrocomponents.com
RS Components
fr.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.fr