Communiqué de presse


RS Components présente la station de soudage à deux canaux haut de gamme RS Pro

Ce robuste système de brasage, procurant des capacités de soudage professionnelles à un prix très attractif, permet l’utilisation simultanée d’un fer et d’une pince à souder.

Beauvais, France, 3 Janvier 2019:

RS Components (RS), la marque commerciale d'Electrocomponents plc (LSE:ECM), distributeur multicanal mondial, a lancé la station de brasage intelligente à double canal RS Pro adaptée à un large éventail d’applications professionnelles et d’ingénierie. Dès à présent commercialisée à un prix très compétitif, il s’agit de la première solution à double canal de la gamme RS Pro présentant des spécifications haut de gamme.

"Ce système de brasage à double canal constitue un complément significatif à notre gamme d’outils RS Pro", a déclaré Simon Brown, VP chez RS Pro. "Cette station, avec sa puissance, sa flexibilité et ses fonctionnalités, n’a tout simplement pas d’équivalent sur le marché à ce niveau de prix. Ce qui offre la possibilité à un plus grand nombre d'utilisateurs d’accéder à une solution de brasage professionnelle".

 

Présentant une puissance maximale combinée de 200W, cette station de soudage se distingue par la possibilité d’utiliser simultanément un fer et une pince à souder. Ceux-ci sont fournis avec l'unité de chauffage principale ainsi que deux supports. Cette station très robuste est conçue pour un fonctionnement soutenu. Les supports pour le fer et les pinces à souder sont équipés d’inserts métalliques.

Le fer à souder fourni avec la station affiche une puissance de sortie de 130W et se distingue par la rapidité de son temps de chauffe et de récupération. La température maximale est atteinte en 10 secondes. La pince à souder de 100W possède une fonction de soudage et de dessoudage adaptée à une variété de composants montés en surface. De plus, la puissance maximale de 150 W disponible pour un fer à souder mono-canal permet de souder des pastilles de grandes dimensions et des plans de masse.

 

Autre spécificité : la station reconnaît automatiquement les outils de brasage qui y sont connectés. Les caractéristiques de soudage sont téléchargées automatiquement et affichées sur le grand écran LCD numérique de l'unité principale. De plus, pour en simplifier le fonctionnement, la station, qui offre une plage de température de 150 à 480°C, est livrée avec trois plages de températures de fonctionnement préréglées. Elle offre plusieurs modes opératoires : économie d'énergie, mise en attente et en veille automatique.

 

La station comprend une unité de chauffe principale, deux supports équipés d’éponges,  un fer et une pince à souder, des prises aux standards anglais et européen, ainsi qu’un manuel d’utilisation. Une gamme d'accessoires de rechange sera bientôt disponible chez RS, notamment des fers à souder dans des variantes de puissance de 50W, 130W et 150W, ainsi que des pinces et des pannes.

 

La station de soudage RS Pro, qui a été rigoureusement testée pour répondre aux normes industrielles les plus exigeantes, est dès à présent commercialisée avec une garantie de trois ans et un certificat attestant qu’elle répond aux standards de qualité du label RS Pro.

 

A propos de RS Components

RS Components et Allied Electronics & Automation sont les marques commerciales d’Electrocomponents plc, distributeur mondial de produits pour tous les ingénieurs et responsables de maintenance. Avec une présence dans 32 pays, nous proposons environ 600 000 produits à plus d’un million de clients, avec l’expédition de plus de 50.000 colis par jour. Notre offre complète provient de 2.500 principaux fournisseurs et comprend différentes gammes : semiconducteurs, interconnexion, composants passifs et électro-mécaniques, automatisme et controle, électrique, test et mesure, outillage et consommables.

Electrocomponents est cotée à la bourse de Londres, the London Stock Exchange, et a réalisé un chiffre d’affaire de £1,705 milliard pour son exercice achevé le 31 mars 2018.

Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site web fr.rs-online.com

A propos de RS en France

Implanté à Beauvais depuis 1986, RS s’est positionné comme le leader de la VPC en BtoB en France sous les marques Verospeed puis Radiospares, en lançant sur le marché une nouvelle formule de distribution industrielle. A partir d’une offre complète de plus de 600 000 produits constituée autour de 2500 fabricants, livrée sous 24/48H, RS permet à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de réduire leurs coûts d’acquisitions et de rationaliser le nombre de leurs fournisseurs, et de gagner ainsi du temps et de l’argent au quotidien pour renforcer leur compétitivité sur leur marché.

RS propose également des outils de conception gratuits (logiciels de création de PCB, de modélisation 3D ou de CAO électrique,...) et des solutions d’achat en ligne (vente en ligne, système de délégation des achats et d’e-procurement) pour accompagner ses 60 000 clients actifs en France.

Enfin RS a mis en place un accompagnement humain à l’écoute de ses clients pour comprendre leurs besoins au quotidien et proposer les solutions adaptées : RS France regroupe aujourd’hui plus de 450 collaborateurs (dont une équipe commerciale de 150 personnes et une équipe logistique de 130 personnes) et propose une multitude de services complémentaires : pas de minimum de commande, réception et traitement des commandes jusqu’à 19h00, services spécifiques comme par exemple les services métrologie, cotations, encodage ou SAV.


Pour en savoir plus : fr.rs-online.com.

 

Contact RS France

 

PR & Media Relations Manager – Southern Europe
Olivier KWACZALA

T : 03 44 10 15 85
olivier.kwaczala@rs-components.com


Communication Executive - Southern Europe
Julie DUQUESNE

T : 03 44 10 57 64
julie.duquesne@rs-components.com

MEPAX
Marie RESPINGUE                                                

T : 06 65 59 84 20
m.respingue@mepax.com

Des informations complémentaires sont disponibles en suivant ces liens :

Twitter : @rsonline_Fr

Facebook : RS Components France

LinkedIn : RS Components

Youtube: RS Components


Liens associés :

Electrocomponents plc –
www.electrocomponents.com

RS Components
fr.rs-online.com

DesignSpark
http://www.designspark.fr