Communiqué de presse


RS Components lance les générateurs de fonctions arbitraires de Tektronix

Ces instruments intuitifs sont dotés d’un écran tactile de 9 pouces pour la création de formes d'ondes, leur séquençage et leur surveillance en temps réel. Ils constituent une alternative moins coûteuse aux générateurs de signaux arbitraires traditionnels.

Beauvais, France, 7 Février 2019:

RS Components (RS), la marque commerciale d'Electrocomponents plc (LSE : ECM), distributeur multicanal mondial, a lancé la gamme haute performance et innovante de générateurs de fonctions arbitraires (AFG pour arbitrary function generator) de Tektronix, spécialiste mondial du test et de la mesure électroniques. Leur écran tactile, le plus grand du marché pour cette catégorie d’instruments, permet la création embarquée de formes d'onde, la programmation de leur séquençage, et leur surveillance en temps réel. Les générateurs de la série AFG31000 de Tektronix, visent ainsi à redéfinir le concept de la génération de fonctions arbitraires pour les applications du domaine de la recherche ou de la production qui nécessitent de générer facilement et rapidement des signaux de test.

 

Les générateurs de la série AFG31000 sont dotés d'un écran tactile capacitif de 9 pouces qui permet aux utilisateurs de zoomer sur des détails d'une forme d'onde avec une précision sans précédent. L’ensemble des réglages et des paramètres associés peuvent être visualisés sur un seul écran via une simple arborescence de menus. Leur interface utilisateur intuitive permet par simple pression ou glissement de doigts de parcourir, localiser, sélectionner et modifier des paramètres. Ce qui réduit le temps nécessaire à l'apprentissage et à l’utilisation de l'AFG.

La série AFG31000 intègre la nouvelle fonction brevetée InstaView© conçue pour éliminer les problèmes d’adaptation d'impédance. Les AFG traditionnels supposent qu'ils pilotent une charge de 50Ω, alors que peu d’équipements sous test (DUT pour Devices Under Test) présentent réellement une telle impédance. Ce qui entraîne des incohérences entre la forme d'onde paramétrée sur l’AFG et le signal délivré au DUT. InstaView s’affranchit de ce problème en surveillant la forme d'onde du DUT sur l'AFG, évitant ainsi le recours à des câbles ou des instruments supplémentaires. Le signal affiché évolue en temps réel selon les variations de fréquence, d'amplitude, de forme d'onde et d'impédance de l'équipement sous test.

Outre les modes de fonctionnement traditionnels des AFG, les générateurs de la série AFG31000 proposent un mode "Avancé" qui permet un séquençage programmable des formes d'onde. En mode Avancé, leur mémoire, pouvant atteindre jusqu'à 128 Mpts, peut être répartie en un maximum de 256 segments. Les utilisateurs peuvent glisser-déposer de longues ou de multiples formes d'onde dans le séquenceur afin de définir leur processus de génération de signal. Pour les ingénieurs dont les applications nécessitent de longues formes d'onde non répétitives ou des formes d'onde multiples avec une synchronisation complexe, les générateurs de la série AFG31000 constituent une alternative beaucoup plus abordable que les coûteux générateurs de formes d'onde arbitraires (AWG).

 

L'outil ArbBuilder fait partie des autres nouveautés proposées par la série AFG31000. Il permet aux utilisateurs de créer et d'éditer des formes d'onde arbitraires en utilisant des modèles et un éditeur d'équations directement sur l’instrument, plutôt que de les créer sur un PC puis de les transférer sur l’instrument. Les formes d'onde acquises avec un oscilloscope peuvent être sauvegardées sous forme de fichiers au format .csv et chargées directement dans l'AFG via ArbBuilder.

 

Les générateurs de la série AFG31000 de Tektronix sont dès à présent commercialisés par RS dans les régions EMEA et Asie-Pacifique.

A propos de RS Components

RS Components et Allied Electronics & Automation sont les marques commerciales d’Electrocomponents plc, distributeur mondial de produits pour tous les ingénieurs et responsables de maintenance. Avec une présence dans 32 pays, nous proposons environ 600 000 produits à plus d’un million de clients, avec l’expédition de plus de 50.000 colis par jour. Notre offre complète provient de 2.500 principaux fournisseurs et comprend différentes gammes : semiconducteurs, interconnexion, composants passifs et électro-mécaniques, automatisme et controle, électrique, test et mesure, outillage et consommables.

Electrocomponents est cotée à la bourse de Londres, the London Stock Exchange, et a réalisé un chiffre d’affaire de £1,705 milliard pour son exercice achevé le 31 mars 2018.

Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site web fr.rs-online.com

A propos de RS en France

Implanté à Beauvais depuis 1986, RS s’est positionné comme le leader de la VPC en BtoB en France sous les marques Verospeed puis Radiospares, en lançant sur le marché une nouvelle formule de distribution industrielle. A partir d’une offre complète de plus de 600 000 produits constituée autour de 2500 fabricants, livrée sous 24/48H, RS permet à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de réduire leurs coûts d’acquisitions et de rationaliser le nombre de leurs fournisseurs, et de gagner ainsi du temps et de l’argent au quotidien pour renforcer leur compétitivité sur leur marché.

RS propose également des outils de conception gratuits (logiciels de création de PCB, de modélisation 3D ou de CAO électrique,...) et des solutions d’achat en ligne (vente en ligne, système de délégation des achats et d’e-procurement) pour accompagner ses 60 000 clients actifs en France.

Enfin RS a mis en place un accompagnement humain à l’écoute de ses clients pour comprendre leurs besoins au quotidien et proposer les solutions adaptées : RS France regroupe aujourd’hui plus de 450 collaborateurs (dont une équipe commerciale de 150 personnes et une équipe logistique de 130 personnes) et propose une multitude de services complémentaires : pas de minimum de commande, réception et traitement des commandes jusqu’à 19h00, services spécifiques comme par exemple les services métrologie, cotations, encodage ou SAV.


Pour en savoir plus : fr.rs-online.com.

 

Contact RS France

 

PR & Media Relations Manager – Southern Europe
Olivier KWACZALA

T : 03 44 10 15 85
olivier.kwaczala@rs-components.com


Communication Executive - Southern Europe
Julie DUQUESNE

T : 03 44 10 57 64
julie.duquesne@rs-components.com

MEPAX
Marie RESPINGUE                                                

T : 06 65 59 84 20
m.respingue@mepax.com

Des informations complémentaires sont disponibles en suivant ces liens :

Twitter : @rsonline_Fr

Facebook : RS Components France

LinkedIn : RS Components

Youtube: RS Components


Liens associés :

Electrocomponents plc –
www.electrocomponents.com

RS Components
fr.rs-online.com

DesignSpark
http://www.designspark.fr