Communiqué de presse
RS Components propose la nouvelle génération de masques de protection de 3M permettant une respiration plus aisée
La troisième génération de masques respiratoires de la gamme AuraTM, offrant un meilleur confort, répond aux besoins d'une grande variété de secteurs industriels.
Beauvais, France, 8 Février 2019:

RS Components (RS), la marque commerciale d'Electrocomponents plc (LSE : ECM), distributeur multicanal mondial, a présenté la dernière génération de masques respiratoires de 3M, leader en équipements de protection individuelle et de sécurité. Adaptée à un large éventail d’environnements et d’applications tels que la métallurgie, la menuiserie, la construction, ainsi que les industries pharmaceutique et automobile, la troisième génération de masques respiratoires AuraTM de 3M bénéficie de nombreuses améliorations. Elle combine de nouvelles technologies aux dernières avancées en matière de conception ergonomique.
Les masques respiratoires de la série Aura Particulate Respirator 9300+Gen3 de 3M conservent l’ensemble des caractéristiques de la série précédente, auxquelles s’ajoute l’intégration de la nouvelle soupape Cool Flow™ Confort du fabricant. Il s'agit d'une valve dont la conception évoluée facilite son ouverture, laissant le passage à un flux d’air plus important. Elle permet l'évacuation d'une plus grande quantité d'air chaud expiré et améliore ainsi le confort de l’utilisateur. Cette nouvelle soupape expulse 36 % d'air supplémentaire. La chaleur de l’air expiré est donc rejetée plus rapidement qu’avec la valve 3M Cool Flow de génération précédente.
La conception ergonomique du masque 9300+Gen3 facilite également sa mise en place, son ajustement et son retrait grâce notamment aux nouvelles languettes des panneaux supérieurs et inférieurs, combinées à la fonction de préhension de la soupape. Ces masques sont également pourvus d’une toile de recouvrement et d’une barrette nasale plus épaisses. Ce qui renforce leur étanchéité et leur efficacité évitant à de l’air contaminé de s’infiltrer entre le visage de l'utilisateur et les rebords du masque.
Cette gamme de masques est par ailleurs équipée d’élastiques tressés plus robustes et offrant un plus grand confort d'utilisation. Leur code couleur facilite l’identification de leur niveau de protection : jaune pour FFP1, bleu pour FFP2 et rouge pour FFP3. Ce qui permet aux utilisateurs de sélectionner le masque répondant aux exigences de protection requises.
Cette troisième génération de masques exploite la technologie Advanced Electret Media (AEM) de 3M, qui filtre l'air par le biais de charges électrostatiques. La charge électrostatique très élevée de chaque fibre de la structure attire efficacement les particules d'une zone de capture plus étendue et les retient. Une moindre quantité de fibres est donc nécessaire pour piéger les particules. Ce qui permet de concevoir un filtre efficace avec une structure beaucoup plus ouverte que les filtres à Electret classiques, libérant ainsi le passage de l'air.
Le masque est également fourni avec le nouveau processus d'authentification de produit Safe GuardTM de 3M, qui permet aux utilisateurs de s’assurer en ligne que le produit est véritablement fabriqué par 3M. Cette série est disponible en plusieurs variantes : avec ou sans valve, par exemple.
Les masques de la gamme Aura série 9300+Gen3 de 3M sont dès à présent commercialisés par RS dans les régions EMEA et Asie Pacifique.
A propos de RS Components
RS Components et Allied Electronics & Automation sont les marques commerciales d’Electrocomponents plc, distributeur mondial de produits pour tous les ingénieurs et responsables de maintenance. Avec une présence dans 32 pays, nous proposons environ 600 000 produits à plus d’un million de clients, avec l’expédition de plus de 50.000 colis par jour. Notre offre complète provient de 2.500 principaux fournisseurs et comprend différentes gammes : semiconducteurs, interconnexion, composants passifs et électro-mécaniques, automatisme et controle, électrique, test et mesure, outillage et consommables.
Electrocomponents est cotée à la bourse de Londres, the London Stock Exchange, et a réalisé un chiffre d’affaire de £1,705 milliard pour son exercice achevé le 31 mars 2018.
Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site web fr.rs-online.com
A propos de RS en France
Implanté à Beauvais depuis 1986, RS s’est positionné comme le leader de la VPC en BtoB en France sous les marques Verospeed puis Radiospares, en lançant sur le marché une nouvelle formule de distribution industrielle. A partir d’une offre complète de plus de 600 000 produits constituée autour de 2500 fabricants, livrée sous 24/48H, RS permet à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de réduire leurs coûts d’acquisitions et de rationaliser le nombre de leurs fournisseurs, et de gagner ainsi du temps et de l’argent au quotidien pour renforcer leur compétitivité sur leur marché.
RS propose également des outils de conception gratuits (logiciels de création de PCB, de modélisation 3D ou de CAO électrique,...) et des solutions d’achat en ligne (vente en ligne, système de délégation des achats et d’e-procurement) pour accompagner ses 60 000 clients actifs en France.
Enfin RS a mis en place un accompagnement humain à l’écoute de ses clients pour comprendre leurs besoins au quotidien et proposer les solutions adaptées : RS France regroupe aujourd’hui plus de 450 collaborateurs (dont une équipe commerciale de 150 personnes et une équipe logistique de 130 personnes) et propose une multitude de services complémentaires : pas de minimum de commande, réception et traitement des commandes jusqu’à 19h00, services spécifiques comme par exemple les services métrologie, cotations, encodage ou SAV.
Pour en savoir plus : fr.rs-online.com.
Contact RS France |
|
PR & Media Relations Manager – Southern Europe |
MEPAX |
Des informations complémentaires sont disponibles en suivant ces liens :
Twitter : @rsonline_Fr
Facebook : RS Components France
LinkedIn : RS Components
Youtube: RS Components
Liens associés :
Electrocomponents plc –
www.electrocomponents.com
RS Components
fr.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.fr