Communiqué de presse
RS Components présente la nouvelle version de la gamme de connecteurs robustes de HARTING destinés aux panneaux de contrôle et autres applications industrielles exigeantes.
La nouvelle série de capots et d’embases Han-Eco® B facilite et accélère le montage des connecteurs, notamment grâce à leur option d’assemblage par l’arrière, et réduit significativement les temps d'arrêt des systèmes.
Beauvais, France, 27 Mars 2019:
RS Components (RS), la marque commerciale d'Electrocomponents plc (LSE : ECM), distributeur mondial multicanal de produits et de solutions industriels et électroniques, a annoncé la commercialisation des nouvelles solutions d'interconnexion de HARTING. Celles-ci sont adaptées à une variété d’applications dans de nombreux domaines industriels tels que le ferroviaire et le transport, l'automatisation et la robotisation des process de production.
La nouvelle gamme de connecteurs Han-Eco® B, comprenant des capots et des embases, constitue un complément majeur de la gamme Han-Eco® du fabricant. RS propose plus de 100 connecteurs Han-Eco® B qui se distinguent par leur robustesse et leur excellente résistance aux environnements industriels exigeants. Ces connecteurs sont dotés de la fonction d'encliquetage Han-Eco de HARTING facilitant et accélérant leur montage.
Cette série se décline en différents formats (6B à 24B) et divers conceptions de montage : en cloison, en surface et câble à câble. Des versions adaptées à une utilisation en extérieur sont proposées. Ces connecteurs, conçus en matière plastique haute performance, sont conformes aux normes EN 45545-2 et IEC 61948, et présentent un indice étanchéité IP65. Ils offrent un gain de poids significatif par rapport aux boîtiers métalliques traditionnels.
Leur option d’assemblage par l'arrière est l’un des atouts significatifs de cette gamme de connecteurs. Ce qui procure un gain de temps considérable lors de leur installation, en particulier dans les applications de panneau de contrôle. Les utilisateurs peuvent donc modifier rapidement et efficacement la configuration des connexions, et ainsi réduire considérablement les temps d'arrêt des installations. Avec ces connecteurs, les techniciens n'ont pas besoin d'installer les câbles à travers le boîtier monté sur la cloison avant d'assembler les inserts de contact. Cette gamme de connecteurs permet d'encliqueter directement les inserts de montage arrière pré-assemblés dans le boîtier. Ce qui simplifie significativement l’installation des armoires de commande. Cette approche permet également de pré-assembler séparément les armoires et les faisceaux de câbles.
La série Han-Eco B comprend déjà 44 versions distinctes du boîtier de montage de cloison, ce qui permet l'assemblage des deux types d'inserts, monobloc et modulaire . Elle présente également une compatibilité d'accouplement avec les capots et les embases métalliques, tels que ceux de la série Han B de HARTING.
La série de connecteurs Han-Eco B de HARTING est désormais commercialisée dans les régions EMEA et Asie-Pacifique.
A propos de RS Components
RS Components et Allied Electronics & Automation sont les marques commerciales d’Electrocomponents plc, distributeur mondial de produits pour tous les ingénieurs et responsables de maintenance. Avec une présence dans 32 pays, nous proposons environ 600 000 produits à plus d’un million de clients, avec l’expédition de plus de 50.000 colis par jour. Notre offre complète provient de 2.500 principaux fournisseurs et comprend différentes gammes : semiconducteurs, interconnexion, composants passifs et électro-mécaniques, automatisme et controle, électrique, test et mesure, outillage et consommables.
Electrocomponents est cotée à la bourse de Londres, the London Stock Exchange, et a réalisé un chiffre d’affaire de £1,705 milliard pour son exercice achevé le 31 mars 2018.
Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site web fr.rs-online.com
A propos de RS en France
Implanté à Beauvais depuis 1986, RS s’est positionné comme le leader de la VPC en BtoB en France sous les marques Verospeed puis Radiospares, en lançant sur le marché une nouvelle formule de distribution industrielle. A partir d’une offre complète de plus de 600 000 produits constituée autour de 2500 fabricants, livrée sous 24/48H, RS permet à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de réduire leurs coûts d’acquisitions et de rationaliser le nombre de leurs fournisseurs, et de gagner ainsi du temps et de l’argent au quotidien pour renforcer leur compétitivité sur leur marché.
RS propose également des outils de conception gratuits (logiciels de création de PCB, de modélisation 3D ou de CAO électrique,...) et des solutions d’achat en ligne (vente en ligne, système de délégation des achats et d’e-procurement) pour accompagner ses 60 000 clients actifs en France.
Enfin RS a mis en place un accompagnement humain à l’écoute de ses clients pour comprendre leurs besoins au quotidien et proposer les solutions adaptées : RS France regroupe aujourd’hui plus de 450 collaborateurs (dont une équipe commerciale de 150 personnes et une équipe logistique de 130 personnes) et propose une multitude de services complémentaires : pas de minimum de commande, réception et traitement des commandes jusqu’à 19h00, services spécifiques comme par exemple les services métrologie, cotations, encodage ou SAV.
Pour en savoir plus : fr.rs-online.com.
Contact RS France |
|
PR & Media Relations Manager – Southern Europe |
MEPAX |
Further information is available via these links:
Twitter: @RSComponents; @designsparkRS
Linkedin: www.linkedin.com/company/rs-components
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
www.rs-online.com/designspark
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com