Communiqué de presse


RS Components propose des Leds à flux intense intégrés en boîtier au format 3535

Leur grande efficacité lumineuse conjuguée à leur conception thermique simplifiée conduisent à une réduction des coûts du système d’éclairage et des délais de mise sur le marché.

Beauvais, France, 10 Avril 2019:

RS Components (RS), la marque commerciale d'Electrocomponents plc (LSE : ECM), distributeur multicanal mondial, a lancé les diodes électroluminescentes (LED) de la gamme LUXEON V2 de Lumileds. La conception de ces Leds de puissance élevée est optimale pour les systèmes d’éclairage directionnels utilisés dans les rayonnages des points de vente ainsi que dans le secteur de l'horticulture. Ces Leds sont également adaptées à des applications d’éclairage architectural, de stades et salles de sports, de rues ainsi que d’autres espaces urbains.

Grâce à la technologie CSP (chip scale package), les leds LUXEON V2 intègrent une source optique compacte offrant un contrôle précis du faisceau et une efficacité lumineuse élevée, même lorsque le courant de commande est important. L'émetteur est constitué d'une puce LED en InGaN (nitrure d'indium et de gallium) montée sur un substrat céramique présentant une faible résistance thermique, qui relie la puce à un dissipateur de chaleur simplifiant ainsi la conception thermique. Le substrat céramique est surmoulé d'un dôme en silicone. Chaque émetteur est pourvu d’un suppresseur de tension transitoire le protégeant des décharges électrostatiques.

Commandée par un courant de 700 mA, une led LUXEON V2 délivre typiquement un flux lumineux de 310 à 315 lm. Elle peut être pilotée par un courant maximal de 2,4 mA. Un courant de 2 A fournit notamment un flux d’environ 760 lm, soit une rendement lumineux de 123 lm/W.

Pour simplifier la conception des systèmes d’éclairage et réduire leur temps de mise sur le marché, le diagramme de rayonnement des leds V2 est équivalent à celui des leds LUXEON TX de Lumileds. Cependant, supportant des courants de commande plus élevés, les leds de la famille V2 offrent un flux et un rendement lumineux plus importants, conduisant ainsi à la réduction des coûts du système d’éclairage.

Chaque LED de la gamme LUXEON V2 de Lumileds est intégré dans un boîtier 3535 standard (3,5 × 3,5 mm) présentant une empreinte à trois bandes. Ces leds sont dès à présent commercialisées par RS dans les régions EMEA et Asie-Pacifique en lots de 10 ou en bobines de 2500 unités.

A propos de RS Components

RS Components et Allied Electronics & Automation sont les marques commerciales d’Electrocomponents plc, distributeur mondial de produits pour tous les ingénieurs et responsables de maintenance. Avec une présence dans 32 pays, nous proposons environ 600 000 produits à plus d’un million de clients, avec l’expédition de plus de 50.000 colis par jour. Notre offre complète provient de 2.500 principaux fournisseurs et comprend différentes gammes : semiconducteurs, interconnexion, composants passifs et électro-mécaniques, automatisme et controle, électrique, test et mesure, outillage et consommables.

Electrocomponents est cotée à la bourse de Londres, the London Stock Exchange, et a réalisé un chiffre d’affaires de £1,705 milliard pour son exercice achevé le 31 mars 2018.

Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site web fr.rs-online.com

A propos de RS Components en France

Implanté à Beauvais depuis 1986, RS s’est positionné comme le leader de la VPC en BtoB en France sous les marques Verospeed puis Radiospares, en lançant sur le marché une nouvelle formule de distribution industrielle. A partir d’une offre complète de plus de 600 000 produits constituée autour de 2500 fabricants, livrée sous 24/48H, RS permet à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de réduire leurs coûts d’acquisitions et de rationaliser le nombre de leurs fournisseurs, et de gagner ainsi du temps et de l’argent au quotidien pour renforcer leur compétitivité sur leur marché.

RS propose également des outils de conception gratuits (logiciels de création de PCB, de modélisation 3D ou de CAO électrique,...) et des solutions d’achat en ligne (vente en ligne, système de délégation des achats et d’e-procurement) pour accompagner ses 60 000 clients actifs en France.

Enfin RS a mis en place un accompagnement humain à l’écoute de ses clients pour comprendre leurs besoins au quotidien et proposer les solutions adaptées : RS France regroupe aujourd’hui plus de 450 collaborateurs (dont une équipe commerciale de 150 personnes et une équipe logistique de 130 personnes) et propose une multitude de services complémentaires : pas de minimum de commande, réception et traitement des commandes jusqu’à 19h00, services spécifiques comme par exemple les services métrologie, cotations, encodage ou SAV.


Pour en savoir plus : fr.rs-online.com.

 

Contact RS France

 Contact Agence RP

Customer Marketing Manager – Southern Europe
Joelle CURET

T : 03 44 10 15 69
joelle.curet@rs-components.com



Communication Executive - Southern Europe
Julie DUQUESNE

T : 03 44 10 57 64
julie.duquesne@rs-components.com

Agence OXYGEN
Sidonie LEGRAND            

T : 03 74 02 03 83
sidoniel@oxygen-rp.com

Des informations complémentaires sont disponibles en suivant ces liens :

Twitter :  Rscomponents_fr

Facebook :  RS Components France

LinkedIn :  RS Components

Youtube:  RS Components


Liens associés :

Electrocomponents plc –
www.electrocomponents.com

RS Components
fr.rs-online.com

DesignSpark
http://www.designspark.fr