Communiqué de presse


RS Components propose des vérins pneumatiques auto-ajustables à double effet

Le système d'amortissement pneumatique en fin de course auto-ajusté PPS réduit les temps et coûts d'installation, augmente la fiabilité et la durée de vie des vérins

Beauvais, France, 10 Décembre 2019:

RS Components (RS), la marque commerciale d'Electrocomponents plc (LSE : ECM), fournisseur mondial multicanal de produits et de solutions industriels et électroniques, a élargi son offre de produits du fabricant d'automatismes industriels Festo qui comprend désormais de nouveaux vérins pneumatiques à double effet de la gamme DSBC. Destinés aux constructeurs de machines et aux services de maintenance, les vérins pneumatiques DSBC sont des actionneurs linéaires qui se distinguent par leur praticité, leur fiabilité et leur coût abordable ainsi que leur système d'amortissement auto-ajusté breveté.

Les vérins à double effet sont pourvus de deux interfaces d'air comprimé garantissant le développement d’une force de sortie linéaire pendant les phases d’extension et de rétraction ainsi qu'une force de freinage en fin de course. Cependant, leur réglage manuel n'est pas nécessairement optimisé pour certaines applications. Ce qui conduit à erreurs de configuration lors de leur mise en place dans 80% des situations.

Avec le système PPS d'amortissement pneumatique de fin de course auto-ajusté de Festo, la section transversale des orifices d'air est réglée automatiquement pour adapter le niveau de freinage en fonction des variations de charge et de vitesse. Le système PPS prend également en compte les variations de frottement et de pression de travail en optimisant l'amortissement sans exiger de réglage manuel. Ce qui permet de gagner un temps précieux lors de l'installation et de la maintenance des vérins DSBC, tout en minimisant leur usure, le bruit et les vibrations. Ce qui rend possible leur fonctionnement en continu sur une longue période.

Une tige de piston magnétique en acier fortement allié permet la détection de position sans contact via des capteurs de proximité intégré au corps du cylindre, tout en allongeant sa durée de vie.

La gamme DSBC comprend plus de 300 variantes. La longueur de course et la taille de l'alésage du vérin sont rapidement sélectionnées selon les exigences d’un large éventail d'applications via un outil de configuration en ligne. Plusieurs tailles d'alésage des cylindres sont disponibles : 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm et 125mm. De nombreuses longueurs de course, allant de 1mm à 2800 mm, sont proposées. La gamme de force de sortie du vérin s’étend de 483N à 7363N.

Les actionneurs cylindriques de la gamme DSBC sont conformes aux spécifications de la norme ISO 15552, rendant ainsi possible leur interchangeabilité avec les vérins hydrauliques et pneumatiques couramment utilisés tels que ceux des séries DNC et DNCB de la génération précédente de Festo. Les accessoires de montage optionnels permettent de fixer le vérin à l'aide d'un support pivotant pour une plus grande liberté de mouvement, de pattes de fixation afin de supporter des charges élevées ou de le combiner avec d'autres actionneurs afin de disposer d’une plus grande amplitude de mouvement.

La gamme de vérins DSBC vient étoffer la gamme de solutions de Festo déjà disponible chez RS, comptant plus de 10 000 nouveaux produits du constructeur. Elle est dès à présent commercialisée par RS dans la région EMEA.

A propos de RS Components

RS Components et Allied Electronics & Automation sont les marques commerciales d’Electrocomponents plc, distributeur mondial de produits pour tous les ingénieurs et responsables de maintenance. Avec une présence dans 32 pays, nous proposons environ 600 000 produits à plus d’un million de clients, avec l’expédition de plus de 50.000 colis par jour. Notre offre complète provient de 2.500 principaux fournisseurs et comprend différentes gammes : semiconducteurs, interconnexion, composants passifs et électro-mécaniques, automatisme et controle, électrique, test et mesure, outillage et consommables.

Electrocomponents est cotée à la bourse de Londres, the London Stock Exchange, et a réalisé un chiffre d’affaires de £1,705 milliard pour son exercice achevé le 31 mars 2018.

Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site web fr.rs-online.com

A propos de RS Components en France

Implanté à Beauvais depuis 1986, RS Components s’est positionné comme le leader de la VPC en BtoB en France sous les marques Verospeed puis Radiospares, en lançant sur le marché une nouvelle formule de distribution industrielle. A partir d’une offre complète de 600 000 références et 2 500 marques, livrée sous 24/48h, RS Components permet aux entreprises de réduire leurs coûts d’acquisitions et de rationaliser le nombre de leurs fournisseurs pour renforcer leur compétitivité.

RS Components propose également des outils de conception et d’accompagnement gratuits (logiciels de création PCB, de modélisation 3D ou de CAO électrique, obsolescence manager,...) et des solutions d’achat (vente en ligne, système de délégation des achats et d’e-procurement) pour accompagner ses 60 000 clients actifs en France.

Enfin RS Components a mis en place un accompagnement humain à l’écoute de ses clients pour comprendre leurs besoins au quotidien : RS Components France regroupe aujourd’hui plus de 500 collaborateurs (dont une équipe commerciale de 250 personnes et une équipe logistique de 130 personnes) et propose une multitude de services complémentaires comme par exemple les services métrologie, cotations, encodage ou SAV, un accompagnement terrain grâce à une relation de partenariat avec 130 fabricants stratégiques.

Plus qu'un distributeur, RS Components est le partenaire digital de vos projets industriels.


Pour en savoir plus : fr.rs-online.com

 

Contact RS Components France

 Contact Agence RP

Customer Marketing Manager – Southern Europe
Joelle CURET

T : 03 44 10 15 69
joelle.curet@rs-components.com



Communication Executive - Southern Europe
Julie DUQUESNE

T : 03 44 10 57 64
julie.duquesne@rs-components.com

Agence OXYGEN
Sidonie LEGRAND            

T : 03 74 02 03 83
sidoniel@oxygen-rp.com

Des informations complémentaires sont disponibles en suivant ces liens :

Twitter :  Rscomponents_fr

Facebook :  RS Components France

LinkedIn :  RS Components France

Youtube:  RS Components France


Liens associés :

Electrocomponents plc –
www.electrocomponents.com

RS Components
fr.rs-online.com

DesignSpark
http://www.designspark.fr