Communiqué de presse
RS Components annonce un capteur de température IR économique et performant adapté aux espaces restreints
Intégré dans un boîtier compact avec un afficheur pour visualiser les mesures et ajuster les paramètres
Beauvais, France, 17 Décembre 2019:
RS Components (RS), la marque commerciale d'Electrocomponents plc (LSE : ECM), fournisseur multicanal mondial de produits et de solutions industriels et électroniques, présente le capteur de température infrarouge RS PRO. Ce capteur de température sans contact et de faible coût est conçu pour les applications de maintenance industrielle, de réparation et de maintien en conditions opérationnelles sur des sites industriels mettant en œuvre des outils de fabrication intelligente.Les techniciens de maintenance sont souvent en quête auprès de RS d’un capteur de température compact et peu coûteux pouvant être installé dans des espaces restreints et indiquant la température mesurée in situ, afin de ne pas devoir se rendre en salle de contrôle pour la vérifier. Le nouveau capteur de température infrarouge RS PRO est conçu pour répondre à ces exigences. Extrêmement compact, mesurant seulement 30 mm de profondeur pour 31 mm de diamètre et pourvu d’une entrée de câblage latérale, il est facile à installer dans des espaces restreints. Il affiche la température mesurée sur un écran OLED intégré rétroéclairé. La mesure s’effectue sans contact avec la surface cible. Ce capteur est adapté aux situations pour lesquelles les sondes de mesure par contact ne peuvent pas être employées, par exemple lorsque la cible est en mouvement ou inaccessible. Il peut notamment se loger entre la jante et le moyeu disque de frein.
Le capteur de température infrarouge RS PRO mesure des températures en surface allant de 0°C à 1000°C avec une précision de ±1,5% de la lecture ou ±1,5°C, et une répétabilité de ±0,5% de la lecture ou ±0,5°C. Il présente un temps de réponse de seulement 250 ms, ce qui permet une surveillance continue du process industriel via sa sortie en tension continue.
Le capteur dispose à la fois de sorties tension et d’alarme. La sortie tension peut être configurée en 0-5VDC, 1-5VDC ou 0-10VDC, avec mise à l’échelle ajustable de la plage de température à l'aide des fonctions de contrôle intégrées. La sortie d'alarme à collecteur ouvert peut être ajustée selon un seuil et une hystérésis de température.
Ce capteur est configuré à la livraison pour mesurer des températures sur des surfaces non réfléchissantes telles que le papier, le plastique, le caoutchouc, le bois, le goudron, les aliments, les produits pharmaceutiques, les matériaux organiques et le métal peint. Pour mesurer la température de surfaces de solides ou de liquides réfléchissantes, l'utilisateur peut régler l'émissivité sur une plage allant de 0,20 et 1,00.
Le capteur de température infrarouge RS PRO est équipé en standard d'un câble d’un mètre de longueur, qui peut être rallongé à l'aide de borniers ou de connecteurs. Un collier de purge d'air est disponible en option afin de maintenir l'objectif propre en présence de fumée, de vapeurs, de poussière, ou d'autres contaminants potentiels.
Disponible dès à présent dans les régions EMEA et Asie-Pacifique, ce capteur certifié IP65 est commercialisé à un prix très compétitif. Il répond aux exigences qualité du label RS PRO, garantissant qu'il a été rigoureusement testé pour s’assurer de son adéquation aux exigences des normes industrielles.
A propos de RS Components
RS Components et Allied Electronics & Automation sont les marques commerciales d’Electrocomponents plc, distributeur mondial de produits pour tous les ingénieurs et responsables de maintenance. Avec une présence dans 32 pays, nous proposons environ 600 000 produits à plus d’un million de clients, avec l’expédition de plus de 50.000 colis par jour. Notre offre complète provient de 2.500 principaux fournisseurs et comprend différentes gammes : semiconducteurs, interconnexion, composants passifs et électro-mécaniques, automatisme et controle, électrique, test et mesure, outillage et consommables.
Electrocomponents est cotée à la bourse de Londres, the London Stock Exchange, et a réalisé un chiffre d’affaires de £1,705 milliard pour son exercice achevé le 31 mars 2018.
Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site web fr.rs-online.com
A propos de RS Components en France
Implanté à Beauvais depuis 1986, RS Components s’est positionné comme le leader de la VPC en BtoB en France sous les marques Verospeed puis Radiospares, en lançant sur le marché une nouvelle formule de distribution industrielle. A partir d’une offre complète de 600 000 références et 2 500 marques, livrée sous 24/48h, RS Components permet aux entreprises de réduire leurs coûts d’acquisitions et de rationaliser le nombre de leurs fournisseurs pour renforcer leur compétitivité.
RS Components propose également des outils de conception et d’accompagnement gratuits (logiciels de création PCB, de modélisation 3D ou de CAO électrique, obsolescence manager,...) et des solutions d’achat (vente en ligne, système de délégation des achats et d’e-procurement) pour accompagner ses 60 000 clients actifs en France.
Enfin RS Components a mis en place un accompagnement humain à l’écoute de ses clients pour comprendre leurs besoins au quotidien : RS Components France regroupe aujourd’hui plus de 500 collaborateurs (dont une équipe commerciale de 250 personnes et une équipe logistique de 130 personnes) et propose une multitude de services complémentaires comme par exemple les services métrologie, cotations, encodage ou SAV, un accompagnement terrain grâce à une relation de partenariat avec 130 fabricants stratégiques.
Plus qu'un distributeur, RS Components est le partenaire digital de vos projets industriels.
Pour en savoir plus : fr.rs-online.com
Contact RS Components France |
Contact Agence RP |
Customer Marketing Manager – Southern Europe |
Agence OXYGEN |
Des informations complémentaires sont disponibles en suivant ces liens :
Twitter : Rscomponents_fr
Facebook : RS Components France
LinkedIn : RS Components France
Youtube: RS Components France
Liens associés :
Electrocomponents plc –
www.electrocomponents.com
RS Components
fr.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.fr