Communiqué de presse


RS Components présente le premier masque respiratoire à quadruple flux pour la protection contre les particules et le gaz

Les demi-masques réutilisables se distinguent par leur simplicité, leur confort et leur fiabilité

Beauvais, France, 22 Janvier 2020:

RS Components (RS), la marque commerciale d'Electrocomponents plc (LSE : ECM), fournisseur mondial multicanal de produits et de solutions industriels et électroniques, propose la première gamme de masques de protection respiratoire de la série Secure Click de 3M à utiliser un système de filtre/cartouche à quadruple flux afin d’améliorer la respirabilité.

Les demi-masques respiratoires réutilisables de la gamme Secure Click de 3M sont dotés d'un mécanisme simple mais sûr pour l’installation des filtres à particules et de cartouches gaz-vapeur. Ce mécanisme fonctionne un peu à la manière d’une ceinture de sécurité. L'utilisateur doit simplement ajuster les fixations et insérer le filtre ou la cartouche. Un clic sonore indique alors que le filtre ou la cartouche ont été correctement installés.

La vérification de l'étanchéité s’effectue en pressant sur un simple bouton poussoir. L’utilisateur s’assure ainsi que le masque est correctement ajusté afin de lui permettre de respirer confortablement. Ce qui est essentiel lorsqu'il doit l’utiliser pendant une longue période. Un joint facial en silicone avec un pont nasal à joint souple breveté procure une sensation de douceur et de confort sur le visage. Les boucles du harnais sont faciles à ajuster. Il suffit de tirer sur les sangles pour serrer, et d’appuyer sur les boucles pour desserrer. La conception surmoulée facilite le montage et le démontage.

Le confort respiratoire est amélioré grâce à l’intégration du premier système de filtrage de gaz et de vapeur à quadruple flux de l'industrie. Deux cartouches à double flux de chaque côté du masque créent quatre flux d'air distincts afin de faciliter la respiration. La soupape d'expiration redirige l'air expiré et l'humidité vers le bas.

Les masques respiratoires Secure Click HF-800 de 3M peuvent être dotés d’une membrane phonique conçue pour assurer la clarté de la communication sur le lieu de travail.

Les respirateurs de la gamme HF-800, qui sont disponibles en trois tailles (petit, moyen et grand), pèsent entre 177 g et 188 g. Ils sont conçus pour être utilisés avec les cartouches et les filtres Secure Click approuvés par 3M, homologués EN pour la protection contre les particules, une grande variété de gaz et de vapeurs, y compris les vapeurs organiques présentant un point d'ébullition supérieur à 65°C, les gaz acides, l'ammoniac et ses dérivés, et l'ozone, ou diverses combinaisons de ceux-ci.

Le masque respiratoire Secure Click de 3M est un équipement de protection individuelle (EPI) principalement destiné aux ingénieurs de maintenance dans l'industrie manufacturière, mais il peut également être utilisé dans le domaine de l'agriculture, de la construction, des mines, du forage, de la pharmacie et des transports. Il est conçu pour protéger la santé et assurer la sécurité des utilisateurs effectuant des tâches de manipulation et le nettoyage de produits chimiques, de moulage, d'écaillage, de ciselage, de meulage, d’usinage, de maçonnerie, de peinture, de ponçage, de sciage, le soudage, de galvanoplastie, de gestion de fours, de laboratoire, de chargement de lots, de transfert et de traitement de déchets dangereux.

Le faible profil du demi-masque offre un large champ de vision et rend son usage compatible avec divers écrans de soudage et de meulage.

Les respirateurs de la gamme Secure Click HF-800 de 3M sont disponibles chez RS dans les régions EMEA et Asie-Pacifique.

A propos de RS Components

RS Components et Allied Electronics & Automation sont les marques commerciales d’Electrocomponents plc, distributeur mondial de produits pour tous les ingénieurs et responsables de maintenance. Avec une présence dans 32 pays, nous proposons environ 600 000 produits à plus d’un million de clients, avec l’expédition de plus de 50.000 colis par jour. Notre offre complète provient de 2.500 principaux fournisseurs et comprend différentes gammes : semiconducteurs, interconnexion, composants passifs et électro-mécaniques, automatisme et controle, électrique, test et mesure, outillage et consommables.

Electrocomponents est cotée à la bourse de Londres, the London Stock Exchange, et a réalisé un chiffre d’affaires de £1,705 milliard pour son exercice achevé le 31 mars 2018.

Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site web fr.rs-online.com

A propos de RS Components en France

Implanté à Beauvais depuis 1986, RS Components s’est positionné comme le leader de la VPC en BtoB en France sous les marques Verospeed puis Radiospares, en lançant sur le marché une nouvelle formule de distribution industrielle. A partir d’une offre complète de 600 000 références et 2 500 marques, livrée sous 24/48h, RS Components permet aux entreprises de réduire leurs coûts d’acquisitions et de rationaliser le nombre de leurs fournisseurs pour renforcer leur compétitivité.

RS Components propose également des outils de conception et d’accompagnement gratuits (logiciels de création PCB, de modélisation 3D ou de CAO électrique, obsolescence manager,...) et des solutions d’achat (vente en ligne, système de délégation des achats et d’e-procurement) pour accompagner ses 60 000 clients actifs en France.

Enfin RS Components a mis en place un accompagnement humain à l’écoute de ses clients pour comprendre leurs besoins au quotidien : RS Components France regroupe aujourd’hui plus de 500 collaborateurs (dont une équipe commerciale de 250 personnes et une équipe logistique de 130 personnes) et propose une multitude de services complémentaires comme par exemple les services métrologie, cotations, encodage ou SAV, un accompagnement terrain grâce à une relation de partenariat avec 130 fabricants stratégiques.

Plus qu'un distributeur, RS Components est le partenaire digital de vos projets industriels.


Pour en savoir plus : fr.rs-online.com

 

Contact RS Components France

 Contact Agence RP

Customer Marketing Manager – Southern Europe
Joelle CURET

T : 03 44 10 15 69
joelle.curet@rs-components.com



Communication Executive - Southern Europe
Julie DUQUESNE

T : 03 44 10 57 64
julie.duquesne@rs-components.com

Agence OXYGEN
Sidonie LEGRAND            

T : 03 74 02 03 83
sidoniel@oxygen-rp.com

Des informations complémentaires sont disponibles en suivant ces liens :

Twitter :  Rscomponents_fr

Facebook :  RS Components France

LinkedIn :  RS Components France

Youtube:  RS Components France


Liens associés :

Electrocomponents plc –
www.electrocomponents.com

RS Components
fr.rs-online.com

DesignSpark
http://www.designspark.fr