Communiqué de presse
RS Components propose un oscilloscope présentant de hautes spécifications à un faible coût pour les secteurs de l'industrie et de l'éducation
La série d’oscilloscopes TBS2000 de Tektronix évolue pour offrir une bande passante atteignant 200 MHz et une vitesse d’échantillonnage jusqu'à 2 Géch/s
Beauvais, France, 26 Août 2020:
RS Components (RS), une marque commerciale d'Electrocomponents plc (LSE : ECM), partenaire mondial multi-canal de solutions pour les clients et les fournisseurs industriels, a lancé l'oscilloscope à mémoire numérique TBS2000B de Tektronix, destiné aux ingénieurs de conception, aux équipes de maintenance industrielle et au secteur de l’éducation. La famille TBS2000B est une évolution de la populaire série TBS2000 qu’elle vient remplacer en offrant des spécifications améliorées à faible coût. Dotés d’un frontal analogique à faible bruit, les oscilloscopes de cette gamme présentent une bande passante allant jusqu'à 200 MHz avec une fréquence d'échantillonnage atteignant 2 Géch/s.Les oscilloscopes de la série TBS2000B couvrent, selon les modèles, des bandes passantes de 200MHz, 100MHz et 70MHz. Leur bande passante est évolutive, elle peut être étendue sur le terrain d'une de bande de fréquences de largeur inférieure à une largeur bande supérieure. Cette famille est composée de modèles équipés de deux ou quatre canaux analogiques numérisant les signaux à des cadences d’échantillonnage de 2 Géch/s sur deux canaux ou 1 Géch/s sur quatre canaux. Leur mémoire atteint une profondeur record de 5 millions de points.
Outre le mode d'échantillonnage standard, le mode de "détection de pics" permet d’identifier les pics tandis qu'un mode "moyennage" assure la réduction du bruit lors de l’acquisition de signaux répétitifs. Toutes les informations (formes d’onde, valeurs mesurées et paramètres du menu) sont clairement affichées sur un large écran couleur WVGA de 9 pouces présentant 15 divisions horizontales. Les conceptions électroniques peuvent être ainsi être déboguées et validées rapidement, facilement et en toute confiance.
Les 32 mesures réalisées automatiquement par l’oscilloscope TBS2000B sont accessibles et sélectionnables depuis un seul écran sans devoir naviguer à travers d’innombrables menus. Les valeurs mesurées sont affichées selon un codage couleur propre à leur source. Elles s’affichent sur un fond transparent afin de ne pas masquer les formes d'onde.
L’affichage des valeurs mesurées via un curseur positionné sur la forme d'onde fait partie des nouvelles fonctionnalités. La fonction de zoom permet quant à elle à l'utilisateur de balayer rapidement l’ensemble de l’enregistrement numérique d’un signal et de zoomer plus spécifiquement sur certains détails. Une fonction de "recherche et marquage" permet d'identifier et de marquer les événements tout au long de la séquence d'acquisition de la forme d'onde numérisée. Un bouton dédié au calcul de FFT est disposé en face avant afin d’accélérer l'analyse de la forme d'onde.
L'interface de connexion TekVPI de Tektronix prend en charge les sondes actives de tension et de courant - avec mise à l'échelle et prise en compte des unités de façon automatique - ainsi que les sondes BNC passives. Les données telles que les conditions d'erreur sont transmises directement à l'oscilloscope qui les traite afin d’éviter de gérer manuellement les problèmes d’offset et de démagnétisation. Les ports USB 2.0, disposés à l’avant et arrière de l’appareil, ainsi qu'un port Ethernet facilitent l’enregistrement rapide des données ainsi que la connexion de l’oscilloscope à un PC et au réseau local. Le TBS2000B est d’ailleurs le premier oscilloscope de sa catégorie à pouvoir communiquer sans fil par une liaison Wi-Fi.
L’oscilloscope TSB2000B est parfaitement adapté à un usage dans le secteur de l’éducation. Entièrement compatible avec le logiciel de gestion des instruments TekSmartLab, il intègre un didacticiel qui affiche les exercices et les instructions d’utilisation sur son écran. 100 exemples de travaux pratiques de laboratoire à télécharger sont proposés par Tektronix. Les enseignants peuvent par ailleurs désactiver les fonctions de réglage automatique, d’affichage des curseurs et de mesures automatiques pour faciliter l'enseignement des concepts de base concernant l’utilisation d’un oscilloscope.
Le système HelpEverywhere fait partie des autres nouveautés proposées par le TBS2000B. Il fournit une assistance instantanée à l’utilisateur lors de la navigation dans les menus clés.
L'oscilloscope à mémoire numérique TBS2000B de Tektronix est dès à présent commercialisé par RS dans les régions EMEA et Asie-Pacifique.
A propos de RS Components
RS Components est une marque commerciale d'Electrocomponents plc, distributeur mondial pour les clients et fournisseurs industriels impliqués dans la conception, la construction ou la maintenance d'équipements et d'installations industrielles.
Avec une présence dans 32 pays, nous proposons plus de 500 000 produits à plus d’un million de clients, avec l’expédition de plus de 50.000 colis par jour. Notre offre complète provient de 2.500 principaux fournisseurs et comprend différentes gammes : semiconducteurs, interconnexion, composants passifs et électro-mécaniques, automatisme et controle, électrique, test et mesure, outillage et consommables.
Electrocomponents est cotée à la bourse de Londres, the London Stock Exchange, et a réalisé un chiffre d’affaires de £1,953 milliard pour son exercice achevé le 31 mars 2020. Electrocomponents plc possède six marques opérationnelles; RS Components, Allied Electronics & Automation, RS PRO, OKdo, DesignSpark et IESA.
Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site web fr.rs-online.com
A propos de RS Components en France
Implanté à Beauvais depuis 1986, RS Components s’est positionné comme le leader de la VPC en BtoB en France sous les marques Verospeed puis Radiospares, en lançant sur le marché une nouvelle formule de distribution industrielle. A partir d’une offre complète de 600 000 références et 2 500 marques, livrée sous 24/48h, RS Components permet aux entreprises de réduire leurs coûts d’acquisitions et de rationaliser le nombre de leurs fournisseurs pour renforcer leur compétitivité.
RS Components propose également des outils de conception et d’accompagnement gratuits (logiciels de création PCB, de modélisation 3D ou de CAO électrique, obsolescence manager,...) et des solutions d’achat (vente en ligne, système de délégation des achats et d’e-procurement) pour accompagner ses 60 000 clients actifs en France.
Enfin RS Components a mis en place un accompagnement humain à l’écoute de ses clients pour comprendre leurs besoins au quotidien : RS Components France regroupe aujourd’hui plus de 500 collaborateurs (dont une équipe commerciale de 250 personnes et une équipe logistique de 130 personnes) et propose une multitude de services complémentaires comme par exemple les services métrologie, cotations, encodage ou SAV, un accompagnement terrain grâce à une relation de partenariat avec 130 fabricants stratégiques.
Plus qu'un distributeur, RS Components est le partenaire digital de vos projets industriels.
Pour en savoir plus : fr.rs-online.com
Contact RS Components France |
Contact Agence RP |
Customer Marketing Manager – Southern Europe |
Agence OXYGEN |
Des informations complémentaires sont disponibles en suivant ces liens :
Twitter : Rscomponents_fr
Facebook : RS Components France
LinkedIn : RS Components France
Youtube: RS Components France
Liens associés :
Electrocomponents plc –
www.electrocomponents.com
RS Components
fr.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.fr