Communiqué de presse


Electrocomponents s'associe à The Washing Machine Project pour améliorer la vie de 100 000 personnes dans le monde

Un engagement de collecte de fonds sur trois ans garantira le développement et le déploiement d'une machine à laver innovante hors réseau à usage humanitaire

Beauvais, France, 21 Avril 2021:

Electrocomponents plc (LSE: ECM), un partenaire mondial de solutions omnicanales pour les clients industriels et les fournisseurs, a choisi The Washing Machine Project Foundation comme premier partenaire caritatif mondial, s'engageant à soutenir le projet pendant trois ans. L’appui s’étendra à l’encouragement des collaborateurs, clients et fournisseurs du Groupe à contribuer par le biais d’activités de financement et de volontariat.

The Washing Machine Project a été mis en place en 2018 par l'ingénieur britannique Nav Sawhney à la suite d'un congé sabbatique dans le sud de l'Inde, où il a vu des femmes et des enfants passer de nombreuses heures éreintantes à laver leurs vêtements à la main. Il a découvert que 70% de la population mondiale n’avait pas accès à une machine à laver électrique et qu’ils étaient nombreux à laver leurs vêtements dans les rivières, les lacs et les seaux qui sont la seule solution. Le lavage des vêtements à la main est reconnu comme un obstacle majeur à l'éducation des personnes à faible revenu à travers le monde. Cette tâche répétitive et exigeante, qui peut prendre jusqu'à 20 heures par semaine, entraîne souvent également des douleurs chroniques au dos et aux articulations.

Cette constatation effroyable a conduit Nav à développer un prototype de machine à laver à manivelle manuelle hors réseau abordable qu’il nomme la Divya. C'est la seule machine de ce type à être développée à des fins humanitaires et ne nécessite aucune électricité pour fonctionner. Il utilise un mécanisme à volant avec la technologie tambour-dans-tambour et combine la fonctionnalité de lavage et d'essorage. Conçu pour être fabriqué à partir de composants prêts à l'emploi réutilisables et facile à entretenir, il peut être utilisé et fixé n'importe où, par n'importe qui. L'utilisation du Divya réduit de 75% le temps passé à laver les vêtements et nécessite 50% d'eau en moins. Il peut supporter des charges allant jusqu'à 5 kg, même s'il ne pèse que 12 kg.

Nav et son équipe Washing Machine Project s'efforcent d'améliorer encore la conception et d'élargir son impact humanitaire, durable et éducatif. Avec de multiples modes d'activation, tels que la poussée, la traction et le pied, le Divya Two sera plus facile à utiliser par les personnes handicapées. Il a également été modifié pour être utilisé en position assise, pour réduire la tension musculaire et articulaire et favoriser une meilleure posture.
Depuis l’année dernière, 50 Divyas sont maintenant utilisées dans le camp de réfugiés de Jeddah 5 à Mossoul, en Irak fédéral. D'ici 2023, il est prévu de mettre au moins 7500 machines à la disposition des familles et des communautés défavorisées de 10 pays, afin de venir en aide à environ 100 000 personnes.

Pour continuer sa mission, le projet nécessite un financement essentiel. Le partenariat de trois ans avec Electrocomponents permettra à l'organisme de bienfaisance d'alléger le fardeau du lavage des vêtements pour des milliers de familles et de communautés durement touchées. Avec une solution d'ingénierie innovante en son cœur, la mission du projet The Washing Machine a résonné avec celle d'Electrocomponents, car les deux organisations partagent l'ambition de créer un monde plus durable.

« Le soutien d’Electrocomponents fournira un financement et des composants essentiels pour développer notre future machine et renforcer la capacité de notre organisation afin que nous puissions atteindre beaucoup plus de personnes dans le besoin », a commenté Nav Sawhney, fondateur de The Washing Machine Project.

« Chez Electrocomponents, nous nous engageons à inspirer un monde plus durable grâce à l'éducation et à des solutions innovantes qui améliorent la qualité de vie », a déclaré Lindsley Ruth, PDG d'Electrocomponents. « C’est pourquoi nous avons choisi la Washing Machine Project Foundation comme premier partenaire caritatif mondial et nous mobiliserons notre personnel, nos clients et nos fournisseurs pour soutenir cette cause fantastique. »

Retrouvez l'engagement Electrocomponents avec The Washing Machine Fondation dans cette vidéo.

A propos de RS Components


RS Components est une marque commerciale d'Electrocomponents plc, distributeur mondial pour les clients et fournisseurs industriels impliqués dans la conception, la construction ou la maintenance d'équipements et d'installations industrielles. 

Avec une présence dans 32 pays, nous proposons plus de 500 000 produits à plus d’un million de clients, avec l’expédition de plus de 50.000 colis par jour. Notre offre complète provient de 2.500 principaux fournisseurs et comprend différentes gammes : semiconducteurs, interconnexion, composants passifs et électro-mécaniques, automatisme et controle, électrique, test et mesure, outillage et consommables.

Electrocomponents est cotée à la bourse de Londres, the London Stock Exchange, et a réalisé un chiffre d’affaires de £1,953 milliard pour son exercice achevé le 31 mars 2020. Electrocomponents plc possède neuf marques opérationnelles; RS Components, Allied Electronics & Automation, RS PRO, OKdo, DesignSpark, IESA, Needlers, Synovos et Liscombe.

Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site web fr.rs-online.com

A propos de RS Components en France

Implanté à Beauvais depuis 1986, RS Components s’est positionné comme le leader de la VPC en BtoB en France sous les marques Verospeed puis Radiospares, en lançant sur le marché une nouvelle formule de distribution industrielle. A partir d’une offre complète de 600 000 références et 2 500 marques, livrée sous 24/48h, RS Components permet aux entreprises de réduire leurs coûts d’acquisitions et de rationaliser le nombre de leurs fournisseurs pour renforcer leur compétitivité.

RS Components propose également des outils de conception et d’accompagnement gratuits (logiciels de création PCB, de modélisation 3D ou de CAO électrique, obsolescence manager,...) et des solutions d’achat (vente en ligne, système de délégation des achats et d’e-procurement) pour accompagner ses 70 000 clients actifs en France.

Enfin RS Components a mis en place un accompagnement humain à l’écoute de ses clients pour comprendre leurs besoins au quotidien : RS Components France regroupe aujourd’hui plus de 500 collaborateurs (dont une équipe commerciale de 250 personnes et une équipe logistique de 130 personnes) et propose une multitude de services complémentaires comme par exemple les services métrologie, cotations, encodage ou SAV, un accompagnement terrain grâce à une relation de partenariat avec 150 fabricants stratégiques.

Plus qu'un distributeur, RS Components est le partenaire digital de vos projets industriels.


Pour en savoir plus : fr.rs-online.com

 

Contact RS Components France

 Contact Agence RP

Responsable Communication – France
Odile LEFRANC

odile.lefranc@rs-components.com



Chargée de Communication externe - France
Julie DUQUESNE

julie.duquesne@rs-components.com

Agence OXYGEN
Sidonie LEGRAND            

T : 03 74 02 03 83
sidoniel@oxygen-rp.com

Des informations complémentaires sont disponibles en suivant ces liens :

Twitter :  Rscomponents_fr

Facebook :  RS Components France

LinkedIn :  RS Components France

Youtube:  RS Components France


Liens associés :

Electrocomponents plc –
www.electrocomponents.com

RS Components
fr.rs-online.com

DesignSpark
http://www.designspark.fr