Communiqué de presse


RS lance une station de soudage intelligente tout-en-un

Les nouvelles pannes de soudage équipées de puces électroniques permettent de contrôler complètement le processus de soudage assurant ainsi la traçabilité de toutes les applications ainsi que de tous les appareils.

France, 31 Janvier 2023:



BEAUVAIS, France
- RS, une marque commerciale du RS Group plc (LSE : RS1), fournisseur mondial multi-canal de produits et de services, complète aujourd'hui son offre avec la nouvelle plateforme de soudage manuel de 300W de la gamme WXsmart de Weller. Cette plateforme prend en charge toutes les applications de soudage dans une seule et même station. Associée à une nouvelle gamme de fers à souder dotés de pannes intelligentes, la station WXsmart permet de contrôler entièrement l'ensemble des opérations durant le processus de soudage.

La gamme WXsmart de Weller

La station de soudage WXsmart s'adresse en particulier aux ingénieurs concepteurs électroniques d'une variété de secteurs industriels tels que le médical, l'automobile, l'aérospatiale et l'énergie solaire pour lesquels est requis un très haut niveau de connectivité, de sécurité et de traçabilité. WXsmart est la première station de soudage à utiliser le cryptage TLS et l'authentification à deux facteurs. Ce qui permet de se prémunir contre les cyberattaques et le piratage des données dans les industries où la sécurité est critique.

 

WXsmart est une unité centralisée qui prend en charge plusieurs utilisateurs - des opérateurs et superviseurs aux départements de R&D et de réparation - et toutes les applications de soudage, y compris le pico-soudage de haute précision, le micro-soudage traditionnel, l'ultra-soudage intensif, les opérations de reprise, le dessoudage et le soudage à l'air chaud. Elle peut contrôler simultanément plusieurs dispositifs et processus, notamment l'extraction des fumées, la plaque de préchauffage et le bain de soudure. Elle prend également en charge le nouveau module de reprise deux en un de la gamme WXair de Weller qui dispose d'un conduit d'air et d'un conduit d'aspiration.

L'ensemble du processus est contrôlé de bout en bout, depuis le fer à souder jusqu'à la station de soudage. Les nouvelles pannes intelligentes avec puce intégrée accélèrent significativement le processus de chauffage qui s'effectue en général en environ 3 secondes. Elles permettent également l'identification automatique de la panne, le stockage de données et des numéros de série individuels afin de garantir la traçabilité complète des opérations de soudage. Elles disposent aussi de fonctions de mise en veille et de verrouillage de la température. La nouvelle gamme de fer à souder comprend les modèles WXMPS MS et WXUPS MS (T0052923599) conformes aux spécifications de la norme militaire MIL-SPEC.

Une large gamme d'options de connexion rapide est proposée via les interfaces WiFi, LAN, USB et une paire de ports RS232. La prise en charge des normes IoT et de l'industrie 4.0 facilite le contrôle à distance depuis un appareil mobile, garantit une traçabilité totale et assure l'intégration aux systèmes ERP existants. L'application Smart Control de Weller affiche en temps réel un tableau de bord sur l'écran d'un PC, un smartphone et une tablette.

L'autocalibrage rigoureux de la station WXsmart s'effectue en moins de 10 secondes via le dispositif de mesure de température de haute précision de Weller. Cette solution présente l'avantage d'intégrer des capacités d'extraction de données numériques pour assurer la gestion de la qualité et réaliser des audits, garantir la complète traçabilité du processus d'étalonnage et le décalage automatique des pointes.

WXsmart est compatible avec les outils et les pannes de soudage, de dessoudage et de soudage à air chaud utilisés précédemment. Son écran résistant à la chaleur, son système breveté de protection contre les décharges électrostatiques et des indicateurs lumineux annulaires à Led sécurisent l'utilisation de cette station de soudage.

La station de soudage WXsmart de Weller est commercialisée dès à présent par RS dans la région EMEA.

Pour plus d’informations sur la gamme WXsmart de Weller :

A propos de RS France

A propos de RS France:

RS France est une marque commerciale du Groupe RS plc (anciennement Electrocomponents plc), distributeur mondial pour les clients et fournisseurs industriels impliqués dans la conception, la construction ou la maintenance d’équipements et d’installations industrielles.

Avec une présence dans 32 pays, nous proposons plus de 860 000 produits à plus d’un million de clients, avec l’expédition de plus de 60 000 colis par jour. Notre offre complète provient de 2.500 principaux fournisseurs et comprend différentes gammes : semiconducteurs, interconnexion, composants passifs et électro-mécaniques, automatisme et contrôle, électrique, test et mesure, outillage et consommables.

Nous accompagnons nos clients tout au long du cycle de vie des produits, que ce soit par l'innovation et l'assistance technique lors de la phase de conception, l'amélioration du délai de commercialisation et de la productivité dès la phase de construction, ou en réduisant les coûts d'achat et en optimisant les stocks dans la phase de maintenance. Nous proposons à nos clients des produits et des services sur mesure qui sont essentiels au bon fonctionnement de leur entreprise et qui les aident à gagner du temps et de l'argent.

RS Group plc est cotée à la Bourse de Londres, the London Stock Exchange, et a réalisé un chiffre d'affaires de 2 554 millions de livres sterling pour son exercice achevé le 31 mars 2022. RS Group plc possède neuf marques opérationnelles : RS, Allied Electronics & Automation, RS PRO, OKdo, DesignSpark, RS Integrated Supply et RS Safety Solutions.

Pour plus d'informations sur RS France, rendez-vous sur le site web fr.rs-online.com

Contacts

 

Contact RS France

 Contact Agence RP

Responsable Communication – France
Odile LEFRANC

Chargées de Communication - France
Mandy LENORMAND
Sarah NOTTEBOOM
Camille PIERRE

relations-presse@rs-components.com

Agence OXYGEN

Lara VAN CAMPENHOUT  


 

Twitter : RS FRANCE                      

 LinkedIn : RS FRANCE

 Facebook : RS FRANCE

 Youtube : RS FRANCE

Liens associés :

RS Group plc : https://www.rsgroup.com/

RS France - fr.rs-online.com

DesignSpark - http://www.designspark.fr