Communiqué de presse


RS Components lance une gamme d’instruments d’imagerie thermique et de test et de mesure FLIR destinés aux applications de maintenance

Les nouveaux produits portables de FLIR intègrent des fonctions avancées d'imagerie thermique, permettant aux électriciens et aux techniciens de détecter rapidement des points chauds ainsi que divers problèmes thermiques dans les bâtiments.

Beauvais, France, 27 Avril 2018:

RS Components (RS), la marque d’Electrocomponents plc (LSE:ECM), leader mondial de la distribution de composants électroniques et produits de maintenance, annonce la disponibilité d'une nouvelle gamme de produits d'imagerie thermique et de test et de mesure FLIR. Cette gamme de produits s'adresse principalement aux ingénieurs et techniciens électriciens, ainsi qu'aux opérateurs de maintenance. Elle comprend une caméra thermique (E53) évoluée ainsi qu’un large choix d’instruments multifonctions portables.

 

 

Intégrant la technologie MSX (Multi Spectral Dynamic Imaging pour imagerie dynamique multispectrale) de FLIR, la caméra FLIR E53 fait partie de la gamme professionnelle des caméras portables de FLIR, qui met l'imagerie thermique à la portée des d'ingénieurs et des techniciens de maintenance, pour qui il est nécessaire d'identifier des points chauds ou d'autres problématiques thermiques dans les bâtiments avant que cela n’entraîne des défaillances pouvant conduire à des réparations coûteuses. Cette caméra réunit l’ensemble des fonctionnalités d'imagerie thermique les plus avancées afin d’effectuer un diagnostic d’équipements électriques et mécaniques, ainsi que des bâtiments. Le modèle E53, qui se distingue par sa facilité d’utilisation, est, par exemple, idéal pour détecter l’échauffement excessif de dispositifs électriques et/ou mécaniques, tout en offrant la résolution nécessaire à la détection des variations de température, signes de défaut d’isolation ou d’intrusion d'humidité dans un bâtiment.

 

Conçu pour fonctionner dans des environnements difficiles, le boîtier robuste de la caméra garantit son étanchéité à l’eau et une résistance aux chutes jusqu'à une hauteur de 2 mètres. Le modèle E53 offre notamment une connexion Wi-Fi, un appareil photo de 5 mégapixels, un écran tactile dynamique de 4 pouces avec un angle de vision de 160 degrés, et un détecteur de résolution 240x180 qui délivre plus de 43 000 points de mesure de température sur une plage allant jusqu'à +650°C. De plus, l'interface utilisateur ergonomique garantit un pilotage intuitif et l’accès via une seule touche à des fonctions indispensables telles que le niveau et la portée, permettant ainsi aux utilisateurs, par un simple toucher de l'écran, d'améliorer le contraste sur leur cible.

 

Les trois autres nouveaux instruments portables de FLIR sont dotés de la technologie IGM (Infrared Guided Measurement pour mesure guidée par infrarouge) du constructeur. Le modèle DM285 est un instrument tout en un qui réunit dans le même appareil un multimètre numérique True-RMS industriel et une imagerie thermique qui permet aux utilisateurs de déceler des points chauds ou des anomalies de température. L’instrument, qui intègre une résolution thermique de 160 x 120, est idéal pour une utilisation sur un banc de mesure ou sur le terrain pour l'inspection d'une large gamme d'équipements électriques, mécaniques et HVAC.

 

La pince ampèremétrique CM275 combine quant à elle des capacités d'imagerie thermique et de mesure électrique. Elle constitue un moyen d'identifier rapidement et avec fiabilité les points chauds et les circuits en surcharge en respectant la distance de sécurité requise. Le troisième appareil, le modèle DM166, est un multimètre proposé à un prix très attractif qui intègre une résolution thermique de 80 x 60, idéalement conçu pour localiser les anomalies de température, ainsi qu'un multimètre doté de nombreuses fonctions indispensables au dépannage et au diagnostic de problèmes dans les installations haute et basse tension.

 

Deux nouveaux multimètres FLIR, présentant un rapport prix/performance exceptionnel, viennent compléter ce lancement de produits : les multimètres numériques True-RMS DM62 et DM66 s'adressent aux ingénieurs et techniciens électriciens intervenant sur le terrain. Ils se distinguent par un ensemble complet de fonctionnalités, leurs mesures précises et leur qualité de fabrication. Ces multimètres réalisent des mesures de tension, de courant, de fréquence, de capacité et de température, ainsi que d'impédance (pour le DM66).

 

Tous ces nouveaux produits de test et de mesure FLIR sont désormais commercialisés par RS dans les régions EMEA et Asie-Pacifique.

A propos de RS Components

RS Components et Allied Electronics sont les marques commerciales d’Electrocomponents plc, distributeur mondial de produits pour tous les ingénieurs et responsables de maintenance. Avec une présence dans 32 pays, nous proposons environ 600 000 produits à plus d’un million de clients, avec l’expédition de plus de 50.000 colis par jour. Notre offre complète provient de 2.500 principaux fournisseurs et comprend différentes gammes : semiconducteurs, interconnexion, composants passifs et électro-mécaniques, automatisme et controle, électrique, test et mesure, outillage et consommables.

Electrocomponents est cotée à la bourse de Londres, the London Stock Exchange, et a réalisé un chiffre d’affaire de £1,51 milliard pour son exercice achevé le 31 mars 2017.

Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site web fr.rs-online.com

A propos de RS en France

Implanté à Beauvais depuis 1986, RS s’est positionné comme le leader de la VPC en BtoB en France sous les marques Verospeed puis Radiospares, en lançant sur le marché une nouvelle formule de distribution industrielle. A partir d’une offre complète de plus de 600 000 produits constituée autour de 2500 fabricants, livrée sous 24/48H, RS permet à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de réduire leurs coûts d’acquisitions et de rationaliser le nombre de leurs fournisseurs, et de gagner ainsi du temps et de l’argent au quotidien pour renforcer leur compétitivité sur leur marché.

RS propose également des outils de conception gratuits (logiciels de création de PCB, de modélisation 3D ou de CAO électrique,...) et des solutions d’achat en ligne (vente en ligne, système de délégation des achats et d’e-procurement) pour accompagner ses 60 000 clients actifs en France.

Enfin RS a mis en place un accompagnement humain à l’écoute de ses clients pour comprendre leurs besoins au quotidien et proposer les solutions adaptées : RS France regroupe aujourd’hui plus de 500 collaborateurs (dont une équipe commerciale de 250 personnes et une équipe logistique de 130 personnes) et propose une multitude de services complémentaires : pas de minimum de commande, réception et traitement des commandes jusqu’à 19h00, services spécifiques comme par exemple les services métrologie, cotations, encodage ou SAV.


Pour en savoir plus : fr.rs-online.com.

 

Contact RS France

 

PR & Media Relations Manager – Southern Europe
Olivier KWACZALA

T : 03 44 10 15 85
olivier.kwaczala@rs-components.com

MEPAX
Marie RESPINGUE                                                

T : 06 65 59 84 20
m.respingue@mepax.com

Des informations complémentaires sont disponibles en suivant ces liens :

Twitter : @rsonline_Fr

Facebook : RS Components France

LinkedIn : RS Components

Youtube: RS Components


Liens associés :

Electrocomponents plc –
www.electrocomponents.com

RS Components
fr.rs-online.com

DesignSpark
http://www.designspark.fr