Communiqué de presse


RS Components élargit son offre d'éclairage à LED avec les modèles haute puissance d’Osram

Les LED haute puissance de la série OSCONIQ® P sont destinées à conception architecturale ainsi qu’à une large variété d’applications d’éclairage.

France, 25 Octobre 2018:

RS Components (RS), la marque commerciale d'Electrocomponents plc (LSE:ECM), distributeur multicanal mondial, a étendu son offre de solutions d'éclairage en lançant une gamme de LED haute performance d'Osram conditionnées dans des boîtiers innovants, offrant ainsi un plus vaste choix aux ingénieurs et aux concepteurs de systèmes d’éclairage.

 

La gamme de LED de haute et ultra-haute puissance de la série OSCONIQ® P d'Osram est intégrée dans des boîtiers en époxy plutôt que dans les coûteux boîtiers à base de céramique traditionnellement utilisés pour les applications d'éclairage professionnel en extérieur. Elle offre une exceptionnelle fiabilité, des performances à long terme et un excellent rendement lumineux. Pour atteindre un tel niveau de performances, Osram a mis à profit son expérience des marchés automobiles tout en combinant sa technologie très compétitive Lead-frame à ses puces de haute puissance. Ce qui lui permet d’adresser une grande variété d'applications d'éclairage dans des domaines tels que l’architecture, l’industrie ou l’agriculture.

 

La série OSCONIQ® P est composée des familles P2226, P3737 et P7070. La série P2226 comprend des LED blanches et une gamme complète de LED de couleurs de moyenne puissance. Présentant une grande résistance à la corrosion, cette famille se distingue par sa compacité avec une empreinte de seulement 2,6 x 2,2 mm, ses performances élevées, et ses larges plages de courant et de température de fonctionnement. Ce qui confère une grande flexibilité aux concepteurs de dispositifs d'éclairage professionnel dans une variété de secteurs tels que l’agriculture et horticulture.

 

La famille P3737, qui offre une longue durée de vie et un rendement lumineux élevé, affiche un faible encombrement. Ce qui permet la conception de luminaires très compacts. Cette famille, qui se décline en version 2W et 3W, convient aux applications d’éclairage extérieur professionnel telles que l'éclairage des rues ou des tunnels.

 

Ciblant plus particulièrement les systèmes d'éclairage extérieur et les luminaires industriels, les LED de couleur blanche de la famille P7070 se distinguent par leur ultra haut niveau de puissance électrique atteignant 8W. Leur excellent comportement thermique et leur exceptionnelle fiabilité contribuent à réduire significativement les coûts des systèmes d'éclairage. Cette famille s’accompagne également d’un large choix de lentilles pour les applications optiques secondaires.

 

Les LED de la série OSCONIQ® P de Osram sont dès à présents disponibles chez RS dans les régions EMEA et Asie-Pacifique.

A propos de RS Components

RS Components et Allied Electronics & Automation sont les marques commerciales d’Electrocomponents plc, distributeur mondial de produits pour tous les ingénieurs et responsables de maintenance. Avec une présence dans 32 pays, nous proposons environ 600 000 produits à plus d’un million de clients, avec l’expédition de plus de 50.000 colis par jour. Notre offre complète provient de 2.500 principaux fournisseurs et comprend différentes gammes : semiconducteurs, interconnexion, composants passifs et électro-mécaniques, automatisme et controle, électrique, test et mesure, outillage et consommables.

Electrocomponents est cotée à la bourse de Londres, the London Stock Exchange, et a réalisé un chiffre d’affaire de £1,705 milliard pour son exercice achevé le 31 mars 2018.

Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site web fr.rs-online.com

A propos de RS en France

Implanté à Beauvais depuis 1986, RS s’est positionné comme le leader de la VPC en BtoB en France sous les marques Verospeed puis Radiospares, en lançant sur le marché une nouvelle formule de distribution industrielle. A partir d’une offre complète de plus de 600 000 produits constituée autour de 2500 fabricants, livrée sous 24/48H, RS permet à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de réduire leurs coûts d’acquisitions et de rationaliser le nombre de leurs fournisseurs, et de gagner ainsi du temps et de l’argent au quotidien pour renforcer leur compétitivité sur leur marché.

RS propose également des outils de conception gratuits (logiciels de création de PCB, de modélisation 3D ou de CAO électrique,...) et des solutions d’achat en ligne (vente en ligne, système de délégation des achats et d’e-procurement) pour accompagner ses 60 000 clients actifs en France.

Enfin RS a mis en place un accompagnement humain à l’écoute de ses clients pour comprendre leurs besoins au quotidien et proposer les solutions adaptées : RS France regroupe aujourd’hui plus de 500 collaborateurs (dont une équipe commerciale de 250 personnes et une équipe logistique de 130 personnes) et propose une multitude de services complémentaires : pas de minimum de commande, réception et traitement des commandes jusqu’à 19h00, services spécifiques comme par exemple les services métrologie, cotations, encodage ou SAV.


Pour en savoir plus : fr.rs-online.com.

 

Contact RS France

 

PR & Media Relations Manager – Southern Europe
Olivier KWACZALA

T : 03 44 10 15 85
olivier.kwaczala@rs-components.com

MEPAX
Marie RESPINGUE                                                

T : 06 65 59 84 20
m.respingue@mepax.com

Des informations complémentaires sont disponibles en suivant ces liens :

Twitter : @rsonline_Fr

Facebook : RS Components France

LinkedIn : RS Components

Youtube: RS Components


Liens associés :

Electrocomponents plc –
www.electrocomponents.com

RS Components
fr.rs-online.com

DesignSpark
http://www.designspark.fr