Communiqué de presse
Grâce au capteur environnemental quatre-en-un, disponible chez RS Components, les appareils portables, ainsi que les objets connectés gagnent en compacité et en efficacité énergétique.
Le module BME680 de Bosch Sensortec intègre des capteurs de température, d'humidité, de pression et de gaz, pour les applications de surveillance, de mesure, de traçabilité et de détection de contexte.
Beauvais, France, 10 Janvier 2019:
RS Components (RS), la marque commerciale d'Electrocomponents, plc (LSE:ECM), distributeur multicanal mondial, commercialise le capteur quatre-en-un BME680 de Bosch Sensortec, destiné aux mesures de paramètres environnementaux, ainsi que la carte d’évaluation associée qui simplifie le développement de produits. Ce capteur, qui réunit des capacités de mesure de température, d'humidité, de pression et de gaz, s’adresse aux applications de faible consommation et présentant de fortes contraintes en termes de coûts et d'espace.
Le capteur BME680, intégré dans un boîtier d’à peine 3 mm x 3 mm x 0,93 mm, minimise la consommation d'énergie moyenne en combinant un mode actif économe en énergie, dit mode forcé, et un mode veille basse consommation ne consommant qu’un courant de 0,15 µA. En mode forcé, le capteur effectue séquentiellement un cycle de mesures de température, de pression, d'humidité et de gaz avant de se replacer automatiquement en mode veille.
La rapidité des temps de réponse du capteur minimise le temps de cycle en mode forcé. Les mesures peuvent être activées ou désactivées individuellement afin de réduire la consommation d'énergie. Pour optimiser cette consommation, jusqu'à dix réglages de température et de durée peuvent être enregistrés concernant le chauffage interne du capteur de gaz.
L’excellent niveau de précision et de linéarité du BME680 l’adapte parfaitement aux applications de mesure de la qualité de l'air ou à son utilisation au sein de stations de surveillance météorologique. Ce capteur est également idéal pour la détection de contexte pour des objets prêt à porter ou des appareils domotiques, les systèmes de navigation personnels, les trackers sportifs et les afficheurs industriels avancés. Son boîtier métallique LGA à 8 broches, procurant une grande stabilité et une immunité aux interférences, permet son utilisation dans des environnements extérieurs ou industriels difficiles.
RS propose en outre la carte d’évaluation BME680 qui contient un capteur BME680 prêt à l'emploi avec l’ensemble des broches accessibles pour faciliter le développement et le test des applications. Cette carte, qui reprend la même empreinte standard des cartes d’évaluation de Bosch, peut être directement utilisée au sein des projets du client ou avec la carte d'application et le logiciel de configuration de Bosch Sensortec pour ajuster les paramètres du capteur et les valeurs à surveiller.
Les utilisateurs du BME680 peuvent également tirer parti de riches ressources de développement, telles que le cluster environnemental logiciel de Bosch, afin de gérer les données des capteurs et d’effectuer des calculs permettant d’évaluer la qualité de l'air en combinant les valeurs mesurées par le capteur.
Le capteur BME680 et la carte d’évaluation de Bosch Sensortec sont dès à présent disponibles chez RS dans les régions EMEA et Asie-Pacifique.
A propos de RS Components
RS Components et Allied Electronics & Automation sont les marques commerciales d’Electrocomponents plc, distributeur mondial de produits pour tous les ingénieurs et responsables de maintenance. Avec une présence dans 32 pays, nous proposons environ 600 000 produits à plus d’un million de clients, avec l’expédition de plus de 50.000 colis par jour. Notre offre complète provient de 2.500 principaux fournisseurs et comprend différentes gammes : semiconducteurs, interconnexion, composants passifs et électro-mécaniques, automatisme et controle, électrique, test et mesure, outillage et consommables.
Electrocomponents est cotée à la bourse de Londres, the London Stock Exchange, et a réalisé un chiffre d’affaire de £1,705 milliard pour son exercice achevé le 31 mars 2018.
Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site web fr.rs-online.com
A propos de RS en France
Implanté à Beauvais depuis 1986, RS s’est positionné comme le leader de la VPC en BtoB en France sous les marques Verospeed puis Radiospares, en lançant sur le marché une nouvelle formule de distribution industrielle. A partir d’une offre complète de plus de 600 000 produits constituée autour de 2500 fabricants, livrée sous 24/48H, RS permet à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de réduire leurs coûts d’acquisitions et de rationaliser le nombre de leurs fournisseurs, et de gagner ainsi du temps et de l’argent au quotidien pour renforcer leur compétitivité sur leur marché.
RS propose également des outils de conception gratuits (logiciels de création de PCB, de modélisation 3D ou de CAO électrique,...) et des solutions d’achat en ligne (vente en ligne, système de délégation des achats et d’e-procurement) pour accompagner ses 60 000 clients actifs en France.
Enfin RS a mis en place un accompagnement humain à l’écoute de ses clients pour comprendre leurs besoins au quotidien et proposer les solutions adaptées : RS France regroupe aujourd’hui plus de 450 collaborateurs (dont une équipe commerciale de 150 personnes et une équipe logistique de 130 personnes) et propose une multitude de services complémentaires : pas de minimum de commande, réception et traitement des commandes jusqu’à 19h00, services spécifiques comme par exemple les services métrologie, cotations, encodage ou SAV.
Pour en savoir plus : fr.rs-online.com.
Contact RS France |
|
PR & Media Relations Manager – Southern Europe |
MEPAX |
Des informations complémentaires sont disponibles en suivant ces liens :
Twitter : @rsonline_Fr
Facebook : RS Components France
LinkedIn : RS Components
Youtube: RS Components
Liens associés :
Electrocomponents plc –
www.electrocomponents.com
RS Components
fr.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.fr