Communiqué de presse


RS Components commercialise un laser infrarouge compact pour les applications mobiles de reconnaissance faciale

La technologie VCSEL délivre un éclairage uniforme assurant une identification précise.

Beauvais, France, 30 Avril 2019:

RS Components (RS), la marque commerciale d'Electrocomponents plc (LSE : ECM), fournisseur mondial multicanal de produits et solutions industriels et électroniques, a présenté son premier produit de la gamme Bidos fabriqué par Osram Opto Semiconductors. Le Bidos PLPVQ940A fournit aux ingénieurs de conception une source d’éclairage uniforme, compacte, économique et homogène, destinée aux applications de reconnaissance faciale depuis des appareils mobiles.

L'identification biométrique constitue une alternative sûre et pratique à la gestion de plus en plus complexe des nombreux mots de passe. Elle permet via une caméra de capturer les caractéristiques uniques d'un individu - les traits du visage, le motif de l'iris ou le réseau de veines de la paume de la main – et de les comparer avec les images préalablement enregistrées dans le système. Leur correspondance déverrouillera l'usage de l’appareil.

Le système Bidos PLPVQ940A d’Osram est destiné à fournir la source de lumière nécessaire au processus de reconnaissance faciale, en éclairant le visage uniformément et permettant ainsi au système d’acquérir des images de haute qualité garantissant la fiabilité de l’identification. Grâce à l’emploi d’une source de lumière infrarouge (IR), l'image capturée n'est pas sujette à des distorsions dues à l'éclairage ambiant.

Une source lumineuse VCSEL (vertical cavity surface emitting laser pour laser à cavité verticale et à émission par la surface) est dotée d'un résonateur laser monolithique qui rayonne la lumière verticalement vers la surface du circuit semi-conducteur, délivrant ainsi une lumière cohérente à émission dirigée. Les lasers VCSEL se distinguent par leur haute densité de puissance, leur éclairage homogène et la simplicité de conditionnement d’une diode IRED (infrared emitting diode pour diode émettrice infrarouge) conventionnelle. Ils associent l’étroite largeur spectrale d’un laser à sa vitesse. Ils présentent par ailleurs une très grande efficacité de couplage à des fibres optiques. La divergence du faisceau est plus étroite, l’intégration dans des appareils cibles est plus facile et plus économique, et la sensibilité de la longueur d'onde aux changements de température est bien moindre que pour une diode EEL (edge emitting laser pour laser à émission aux limites).

Cette source laser présente un angle d’éclairage de 65° x 78°, une longueur d'onde de 940 nm, un rendement atteignant 27% et une puissance de sortie de 300 mW (puissance de pointe typique de 600mW). Elle est intégrée dans un composant CMS de 1,9 x 2,20 x 0,85 mm.

La source laser Bidos PLPVQ940A d’Osram est dès à présent disponible chez RS dans les régions EMEA et Asie Pacifique.

A propos de RS Components

RS Components et Allied Electronics & Automation sont les marques commerciales d’Electrocomponents plc, distributeur mondial de produits pour tous les ingénieurs et responsables de maintenance. Avec une présence dans 32 pays, nous proposons environ 600 000 produits à plus d’un million de clients, avec l’expédition de plus de 50.000 colis par jour. Notre offre complète provient de 2.500 principaux fournisseurs et comprend différentes gammes : semiconducteurs, interconnexion, composants passifs et électro-mécaniques, automatisme et controle, électrique, test et mesure, outillage et consommables.

Electrocomponents est cotée à la bourse de Londres, the London Stock Exchange, et a réalisé un chiffre d’affaires de £1,705 milliard pour son exercice achevé le 31 mars 2018.

Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site web fr.rs-online.com

A propos de RS Components en France

Implanté à Beauvais depuis 1986, RS s’est positionné comme le leader de la VPC en BtoB en France sous les marques Verospeed puis Radiospares, en lançant sur le marché une nouvelle formule de distribution industrielle. A partir d’une offre complète de plus de 600 000 produits constituée autour de 2500 fabricants, livrée sous 24/48H, RS permet à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de réduire leurs coûts d’acquisitions et de rationaliser le nombre de leurs fournisseurs, et de gagner ainsi du temps et de l’argent au quotidien pour renforcer leur compétitivité sur leur marché.

RS propose également des outils de conception gratuits (logiciels de création de PCB, de modélisation 3D ou de CAO électrique,...) et des solutions d’achat en ligne (vente en ligne, système de délégation des achats et d’e-procurement) pour accompagner ses 60 000 clients actifs en France.

Enfin RS a mis en place un accompagnement humain à l’écoute de ses clients pour comprendre leurs besoins au quotidien et proposer les solutions adaptées : RS France regroupe aujourd’hui plus de 450 collaborateurs (dont une équipe commerciale de 150 personnes et une équipe logistique de 130 personnes) et propose une multitude de services complémentaires : pas de minimum de commande, réception et traitement des commandes jusqu’à 19h00, services spécifiques comme par exemple les services métrologie, cotations, encodage ou SAV.


Pour en savoir plus : fr.rs-online.com.

 

Contact RS France

 Contact Agence RP

Customer Marketing Manager – Southern Europe
Joelle CURET

T : 03 44 10 15 69
joelle.curet@rs-components.com



Communication Executive - Southern Europe
Julie DUQUESNE

T : 03 44 10 57 64
julie.duquesne@rs-components.com

Agence OXYGEN
Sidonie LEGRAND            

T : 03 74 02 03 83
sidoniel@oxygen-rp.com

Des informations complémentaires sont disponibles en suivant ces liens :

Twitter :  Rscomponents_fr

Facebook :  RS Components France

LinkedIn :  RS Components

Youtube:  RS Components


Liens associés :

Electrocomponents plc –
www.electrocomponents.com

RS Components
fr.rs-online.com

DesignSpark
http://www.designspark.fr