Communiqué de presse


RS Components propose l’imageur thermique compact professionnel de Fluke

La nouvelle caméra thermique PTi120 offre aux services de maintenance, des capacités d'inspection rapide pour accroître la disponibilité des équipements industriels

Beauvais, France, 9 Octobre 2019:

RS Components (RS), la marque commerciale d'Electrocomponents plc (LSE : ECM), fournisseur mondial multicanal de produits et de solutions industriels et électroniques, a annoncé la disponibilité de la dernière caméra thermique de Fluke, leader mondial des outils et des logiciels professionnels de test électronique. La nouvelle PTi120 est la première et très innovante caméra de poche du fabricant. Elle vise les applications de dépannage et de maintenance prédictive dans une large variété de secteurs et d’activités industriels.

Particulièrement destinée aux techniciens de maintenance, cette caméra thermique de poche, facilement transportable, permet aux équipes de maintenance d'effectuer des inspections infrarouges approfondies et d’analyser rapidement la température des équipements électriques, des machines, des pompes et des moteurs spécifiques, contribuant ainsi à minimiser les temps d'arrêt des équipements.

Cet instrument entièrement radiométrique se distingue notamment par son écran tactile LCD de 3,5 pouces, ainsi que son outil de fusion infrarouge, qui permet la capture automatique et simultanée d'une image numérique en lumière visible avec une image infrarouge. Par simple glissement de leur doigt sur l'écran, les utilisateurs peuvent obtenir une image mixant l’image infrarouge à celle captée en lumière visible. Ce qui permet de localiser rapidement les zones problématiques. L'appareil, qui dispose d’une résolution infrarouge de 120 x 90 pixels soit un total de 10 800 pixels, fournit des données de mesure jusqu'au niveau du pixel.

La caméra thermique PTi120 est en outre un appareil très robuste intégré dans un boîtier IP54 assurant une protection à la saleté et à l'infiltration d'eau. Il est également conçu pour résister aux chutes d'une hauteur pouvant atteindre un mètre. Cet instrument présente notamment un champ de vision de 50°(H) x 38°(V), une plage de mesure de température de -20 à +150°C avec une précision de +/-2°C, et une autonomie de la batterie de plus de deux heures.

En utilisant conjointement le logiciel Connect Desktop de Fluke et sa fonction "Asset Tagging", les utilisateurs peuvent également scanner le code à barres ou le QR code d'un actif, et ainsi sauvegarder dans des dossiers prédéfinis une image infrarouge capturée ainsi que les informations d’horodatage. Ces données peuvent être transmises par Wi-Fi ou liaison USB.

Désormais commercialisé par RS dans les régions EMEA et Asie-Pacifique, la caméra Fluke PTi120 bénéficie d’une garantie de deux ans et est livré en standard avec un câble USB pour le chargement et le transfert de données, un sac de transport souple et une longe réglable. Le logiciel Fluke Connect Desktop et le manuel d'utilisation sont téléchargeables gratuitement.

A propos de RS Components

RS Components et Allied Electronics & Automation sont les marques commerciales d’Electrocomponents plc, distributeur mondial de produits pour tous les ingénieurs et responsables de maintenance. Avec une présence dans 32 pays, nous proposons environ 600 000 produits à plus d’un million de clients, avec l’expédition de plus de 50.000 colis par jour. Notre offre complète provient de 2.500 principaux fournisseurs et comprend différentes gammes : semiconducteurs, interconnexion, composants passifs et électro-mécaniques, automatisme et controle, électrique, test et mesure, outillage et consommables.

Electrocomponents est cotée à la bourse de Londres, the London Stock Exchange, et a réalisé un chiffre d’affaires de £1,705 milliard pour son exercice achevé le 31 mars 2018.

Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site web fr.rs-online.com

A propos de RS Components en France

Implanté à Beauvais depuis 1986, RS s’est positionné comme le leader de la VPC en BtoB en France sous les marques Verospeed puis Radiospares, en lançant sur le marché une nouvelle formule de distribution industrielle. A partir d’une offre complète de plus de 600 000 produits constituée autour de 2500 fabricants, livrée sous 24/48H, RS permet à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de réduire leurs coûts d’acquisitions et de rationaliser le nombre de leurs fournisseurs, et de gagner ainsi du temps et de l’argent au quotidien pour renforcer leur compétitivité sur leur marché.

RS propose également des outils de conception gratuits (logiciels de création de PCB, de modélisation 3D ou de CAO électrique,...) et des solutions d’achat en ligne (vente en ligne, système de délégation des achats et d’e-procurement) pour accompagner ses 60 000 clients actifs en France.

Enfin RS a mis en place un accompagnement humain à l’écoute de ses clients pour comprendre leurs besoins au quotidien et proposer les solutions adaptées : RS France regroupe aujourd’hui plus de 450 collaborateurs (dont une équipe commerciale de 150 personnes et une équipe logistique de 130 personnes) et propose une multitude de services complémentaires : pas de minimum de commande, réception et traitement des commandes jusqu’à 19h00, services spécifiques comme par exemple les services métrologie, cotations, encodage ou SAV.


Pour en savoir plus : fr.rs-online.com.

 

Contact RS France

 Contact Agence RP

Customer Marketing Manager – Southern Europe
Joelle CURET

T : 03 44 10 15 69
joelle.curet@rs-components.com



Communication Executive - Southern Europe
Julie DUQUESNE

T : 03 44 10 57 64
julie.duquesne@rs-components.com

Agence OXYGEN
Sidonie LEGRAND            

T : 03 74 02 03 83
sidoniel@oxygen-rp.com

Des informations complémentaires sont disponibles en suivant ces liens :

Twitter :  Rscomponents_fr

Facebook :  RS Components France

LinkedIn :  RS Components

Youtube:  RS Components


Liens associés :

Electrocomponents plc –
www.electrocomponents.com

RS Components
fr.rs-online.com

DesignSpark
http://www.designspark.fr