Communiqué de presse
Une version prête à l’emploi du compteur de personnes de BARTH Elektronik est désormais disponible chez RS Components
Le compteur de personnes PC-10 est un système prêt à l'emploi pour le contrôle de la distanciation sociale, destiné à être utilisé dans les magasins et autres centres commerciaux
Beauvais, France, 7 Juillet 2020:
RS Components (RS), la marque commerciale d'Electrocomponents plc (LSE : ECM), partenaire mondial de solutions multi-canal pour les clients et fournisseurs industriels, a annoncé la disponibilité du compteur de personnes PC-10 du fabricant d'automates miniatures BARTH® Elektronik GmbH. Conçu à l'origine comme un projet de fabrication d’un système de comptage de personne pour favoriser la distanciation sociale durant la pandémie liée au COVID-19, une version prête à l'emploi a désormais été développée pour permettre aux clients de déployer rapidement ce dispositif. Il suffit de le connecter pour lancer le processus de comptage.Le système PC-10 surveille le nombre de personnes qui entrent et sortent d'une pièce. Il combine un simple dispositif d’affichage de feux de circulation à un buzzer pour assurer le contrôle des flux. Il est parfaitement adapté à un usage dans une variété d’environnements tels que les commerces de détail, les restaurants, les pharmacies ou les prestataires de services, là où le nombre de personnes dans des espaces confinés peut rendre difficile le maintien de la distance de sécurité recommandée.
Le système complet, d’un poids de 12 kg, est intégré dans un boîtier en aluminium robuste de Bosch Rexroth® (350 mm de longueur x 360 mm de largeur x 1180 mm de hauteur) reposant sur une base en acier inoxydable. Il met en œuvre deux capteurs SICK® exploitant la technologie des barrières photoélectriques en lumière visible qui détectent le sens des mouvements, ainsi qu'un mini-automate lococube® BARTH mini-PLC STG-800 communiquant via le bus CAN et disposant de cinq Entrées/Sorties. Le PC-10, qui fonctionne hors ligne sans aucune connexion Internet, calcule en permanence et en temps réel le nombre de personnes qui entrent et sortent de la pièce. Un écran tactile couleur BARTH DMA-15 2.4in CAN de 2,4 pouces est intégré à l’arrière du dispositif de comptage. Protégée par mot de passe, cette interface utilisateur permet aux gérants des magasins de prérégler le nombre maximal de personnes pouvant être présentes simultanément dans leur surface commerciale. L'automate pilote également cinq modules LED de 12V/3W, qui, à l’instar des « feux de circulation », éclairent en vert l’indicateur « Go » lorsque l'accès est autorisé et en rouge l’indicateur « Stop » lorsqu’il est refusé. Le buzzer, également positionné à l'arrière, délivre une alerte sonore.
Le système PC-10 s’installe aussi rapidement que facilement : seulement cinq minutes suffisent. Il est alimenté via le connecteur DC de l'adaptateur d'alimentation 12V AC/DC qui se connecte à n’importe quelle prise de courant de 90-230VAC.
Le compteur de personnes PC-10 de BARTH est désormais exclusivement commercialisé par RS dans les régions EMEA et Asie-Pacifique.
A propos de RS Components
RS Components est une marque commerciale d'Electrocomponents plc, distributeur mondial pour les clients et fournisseurs industriels impliqués dans la conception, la construction ou la maintenance d'équipements et d'installations industrielles.
Avec une présence dans 32 pays, nous proposons plus de 500 000 produits à plus d’un million de clients, avec l’expédition de plus de 50.000 colis par jour. Notre offre complète provient de 2.500 principaux fournisseurs et comprend différentes gammes : semiconducteurs, interconnexion, composants passifs et électro-mécaniques, automatisme et controle, électrique, test et mesure, outillage et consommables.
Electrocomponents est cotée à la bourse de Londres, the London Stock Exchange, et a réalisé un chiffre d’affaires de £1,953 milliard pour son exercice achevé le 31 mars 2020. Electrocomponents plc possède six marques opérationnelles; RS Components, Allied Electronics & Automation, RS PRO, OKdo, DesignSpark et IESA.
Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site web fr.rs-online.com
A propos de RS Components en France
Implanté à Beauvais depuis 1986, RS Components s’est positionné comme le leader de la VPC en BtoB en France sous les marques Verospeed puis Radiospares, en lançant sur le marché une nouvelle formule de distribution industrielle. A partir d’une offre complète de 600 000 références et 2 500 marques, livrée sous 24/48h, RS Components permet aux entreprises de réduire leurs coûts d’acquisitions et de rationaliser le nombre de leurs fournisseurs pour renforcer leur compétitivité.
RS Components propose également des outils de conception et d’accompagnement gratuits (logiciels de création PCB, de modélisation 3D ou de CAO électrique, obsolescence manager,...) et des solutions d’achat (vente en ligne, système de délégation des achats et d’e-procurement) pour accompagner ses 60 000 clients actifs en France.
Enfin RS Components a mis en place un accompagnement humain à l’écoute de ses clients pour comprendre leurs besoins au quotidien : RS Components France regroupe aujourd’hui plus de 500 collaborateurs (dont une équipe commerciale de 250 personnes et une équipe logistique de 130 personnes) et propose une multitude de services complémentaires comme par exemple les services métrologie, cotations, encodage ou SAV, un accompagnement terrain grâce à une relation de partenariat avec 130 fabricants stratégiques.
Plus qu'un distributeur, RS Components est le partenaire digital de vos projets industriels.
Pour en savoir plus : fr.rs-online.com
Contact RS Components France |
Contact Agence RP |
Customer Marketing Manager – Southern Europe |
Agence OXYGEN |
Des informations complémentaires sont disponibles en suivant ces liens :
Twitter : Rscomponents_fr
Facebook : RS Components France
LinkedIn : RS Components France
Youtube: RS Components France
Liens associés :
Electrocomponents plc –
www.electrocomponents.com
RS Components
fr.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.fr