Communiqué de presse


RS Components propose les capteurs de proximité pour les applications de soudage de la série E2EW d'OMRON

Ces nouveaux capteurs améliorent la productivité des opérations de soudage en proposant notamment une distance de détection équivalente aussi bien pour le fer que l'aluminium et une interface de communication I/O Link

Beauvais, France, 2 Décembre 2020:

RS Components (RS), une marque commerciale d'Electrocomponents plc (LSE : ECM), partenaire multi-canal mondial de solutions pour les clients et les fournisseurs industriels, complète son offre avec les capteurs de proximité pour les applications de soudage de la série E2EW d'OMRON. Grâce à l’amélioration de leur capacité de détection et leur robustesse, les capteurs de la série E2EW améliorent la productivité des applications de soudage dans le domaine automobile en réduisant les risques d'arrêts impromptus liés à une mauvaise identification des matériaux ou à une défaillance du capteur.

Les capteurs de la série E2EW se distinguent par leur capacité d’identification précise du fer et de l'aluminium à la même distance. Cette caractéristique est particulièrement utile pour l’industrie automobile, où la tendance est aujourd’hui à l'allègement des véhicules afin de réduire la consommation de carburant. La demande croissante de véhicules électriques entraîne également un changement des spécifications des matériaux des composants, qui évoluent d'un fer plus lourd à un aluminium plus léger. En conséquence, les chaînes de production emploient de plus en plus un mélange de ces deux métaux.

Les détecteurs de proximité de métaux pleins d’ancienne génération ont des difficultés à distinguer efficacement ces matériaux, car la distance de détection de l'aluminium est plus courte que celle du fer. Cela complique la conception, la mise en service et la maintenance des lignes de production. Cela peut également nuire à la productivité et entraîner des défauts de fabrication. Ces problématiques sont considérablement réduites avec les capteurs de la série E2EW, qui présentent par rapport aux modèles précédents des distances de détection environ deux fois plus importantes pour le fer et environ six fois plus importantes pour l'aluminium. Les capteurs E2EW détectent donc les deux métaux à la même distance. Ce qui simplifie et accélère grandement la configuration des machines et leur modification. Cela réduit également le taux de détection erronée, même pour les objets sujets à des instabilités de détection. Les arrêts imprévus sont nettement moins nombreux et la productivité s’en trouve améliorée.

Les capteurs de la série E2EW sont intégrés dans un boîtier entièrement métallique autorisant leur utilisation dans les environnements les plus sévères. Ceci réduit considérablement la probabilité de temps d'arrêt pour le remplacement et l’entretien des capteurs. En outre, ces derniers sont protégés par un revêtement technique unique prévenant leur abrasion : ils résistent aux projections jusqu'à 60 fois plus longtemps que les modèles précédents. Cela permet d’une part de réduire la détérioration des performances du revêtement après le nettoyage des projections, et d’autre part de remplacer les capteurs moins fréquemment. Ce qui conduit à des économies et à l’amélioration des résultats financiers.

Les capteurs de la série E2EW d'OMRON sont également équipés d’une interface de communication numérique I/O Link, autorisant leur connexion en réseaux à des lignes de production plus étendues. Les données pertinentes concernant les performances du capteur peuvent être ainsi surveillées à distance et partagées. Les interventions de maintenance essentielles peuvent donc être prévues et planifiées plus facilement.

Les capteurs de proximité pour les applications de soudage de la série E2EW d'OMRON sont désormais disponibles dans la région EMEA.

A propos de RS Components


RS Components est une marque commerciale d'Electrocomponents plc, distributeur mondial pour les clients et fournisseurs industriels impliqués dans la conception, la construction ou la maintenance d'équipements et d'installations industrielles. 

Avec une présence dans 32 pays, nous proposons plus de 500 000 produits à plus d’un million de clients, avec l’expédition de plus de 50.000 colis par jour. Notre offre complète provient de 2.500 principaux fournisseurs et comprend différentes gammes : semiconducteurs, interconnexion, composants passifs et électro-mécaniques, automatisme et controle, électrique, test et mesure, outillage et consommables.

Electrocomponents est cotée à la bourse de Londres, the London Stock Exchange, et a réalisé un chiffre d’affaires de £1,953 milliard pour son exercice achevé le 31 mars 2020. Electrocomponents plc possède six marques opérationnelles; RS Components, Allied Electronics & Automation, RS PRO, OKdo, DesignSpark et IESA.

Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site web fr.rs-online.com

A propos de RS Components en France

Implanté à Beauvais depuis 1986, RS Components s’est positionné comme le leader de la VPC en BtoB en France sous les marques Verospeed puis Radiospares, en lançant sur le marché une nouvelle formule de distribution industrielle. A partir d’une offre complète de 600 000 références et 2 500 marques, livrée sous 24/48h, RS Components permet aux entreprises de réduire leurs coûts d’acquisitions et de rationaliser le nombre de leurs fournisseurs pour renforcer leur compétitivité.

RS Components propose également des outils de conception et d’accompagnement gratuits (logiciels de création PCB, de modélisation 3D ou de CAO électrique, obsolescence manager,...) et des solutions d’achat (vente en ligne, système de délégation des achats et d’e-procurement) pour accompagner ses 60 000 clients actifs en France.

Enfin RS Components a mis en place un accompagnement humain à l’écoute de ses clients pour comprendre leurs besoins au quotidien : RS Components France regroupe aujourd’hui plus de 500 collaborateurs (dont une équipe commerciale de 250 personnes et une équipe logistique de 130 personnes) et propose une multitude de services complémentaires comme par exemple les services métrologie, cotations, encodage ou SAV, un accompagnement terrain grâce à une relation de partenariat avec 130 fabricants stratégiques.

Plus qu'un distributeur, RS Components est le partenaire digital de vos projets industriels.


Pour en savoir plus : fr.rs-online.com

 

Contact RS Components France

 Contact Agence RP

Customer Marketing Manager – Southern Europe
Joelle CURET

T : 03 44 10 15 69
joelle.curet@rs-components.com



Communication Executive - Southern Europe
Julie DUQUESNE

T : 03 44 10 57 64
julie.duquesne@rs-components.com

Agence OXYGEN
Sidonie LEGRAND            

T : 03 74 02 03 83
sidoniel@oxygen-rp.com

Des informations complémentaires sont disponibles en suivant ces liens :

Twitter :  Rscomponents_fr

Facebook :  RS Components France

LinkedIn :  RS Components France

Youtube:  RS Components France


Liens associés :

Electrocomponents plc –
www.electrocomponents.com

RS Components
fr.rs-online.com

DesignSpark
http://www.designspark.fr