|
Qu’est-ce qu’un câble Cat6?
Un câble Catégorie 6, appelé communément câble réseau, câble LAN ou câble Ethernet, est un câble cuivré gainé à 4 paires torsadées pouvant supporter des taux de transferts allant jusqu’à 1 Gigabits (1 000 Mégabits). Son débit plus élevé permet un transfert rapide des fichiers volumineux dans un réseau de bureau.
Il est compatible avec les câbles Fast Ethernet : 10BASE-T, 100BASE-TX et Gigabit. Il est également rétrocompatible avec les précédentes versions, comme les Cat5/5E et les Cat 3.
Chaque extrémité possède généralement une prise RJ45, à huit positions et huit connecteurs (8P8C), qui est utilisée pour connecter deux périphériques avec le câble Cat6. Il est recommandé d’utiliser des connecteurs conformes à la Catégorie 6 afin d’obtenir le rendement maximal.
Comme pour tout câble Ethernet, il peut être identifié par l’étiquetage sur la gaine extérieure.
À quoi servent les câbles Cat6?
Majoritairement, un câble Cat6 est utilisé pour connecter un ordinateur à un autre périphérique comme un hub (concentrateur), un routeur ou un switch (commutateur), afin de permettre le partage de fichiers sur un réseau ou pour accéder à Internet.
Il peut également être utilisé pour connecter des ordinateurs à d’autres périphériques tels que des imprimantes ou des scanners, ou pour des connexions LAN entrantes et sortantes sur des panneaux de brassage.
Les différents Cat6, les fréquences et distance d’utilisation
Il existe 2 types de câble Catégorie 6 :
- Le câble Cat6 standard permet un signal de fréquence supérieure à 250MHz et une distance d’utilisation maximale de 55m non blindé pour 10GBASE-T.
- Le câble Ethernet Cat6 A, aussi connu comme le Cat6 Augmenté, a une fréquence de 500MHz et peut-être sur une distance maximale de 100m sur 10GBASE-T.
Il n’y a pas de norme légitime appelée câble Cat6 E, et l’on croit que les fabricants ont créé cette mise à niveau après la ratification initiale.
Quelles différences entre un câble Cat6 et un câble Cat5/5E ?
Cela se résume essentiellement à la qualité, la vitesse et le prix.
Un réseau fonctionnera toujours à la vitesse du composant ou du périphérique le plus lent, donc mélanger les deux provoquera, sur tout le réseau, une exécution à la vitesse de celui qui la spécification la plus basse.
Le Cat5 est obsolète et a été remplacé par le Cat5E. De bonne qualité (le « E » pour « Enhanced », c’est-à-dire « Amélioré »), le câble Cat5E peut fonctionner à des vitesses proches ou jusqu’au Gigabit, tandis que le Cat6 est spécifiquement certifié pour un fonctionnement de 1 Gigabit, offrant donc une vitesse accrue par rapport au Cat5.
Le Cat6 peut fonctionner jusqu’à 250MHZ de fréquence, tandis que le Cat5E ne peut aller au-delà des 100MHz. Le Cat5E est plus économique, possède des vitesses presque comparables et est disponible en plusieurs couleurs pour correspondre aux environnements dans lesquels ils sont placés.
Si vous souhaitez acheter un câble Cat6, celui-ci est mieux en comparaison, toutefois vous paierez plus cher, et les améliorations qu’il offre peuvent être marginales en fonction de la capacité des périphériques connectés. Il s’agit donc de faire le bon choix en fonction de votre environnement.
Quelles sont les différences entre un câble Cat6 à paire torsadée blindée (STP) et un câble Cat6 à paire torsadée non blindée (UTP)?
Cela dépend de l’endroit où vous souhaitez installer votre câble Cat6. Par exemple, dans une usine plutôt que dans un immeuble à bureaux, vous risquez d’avoir une grande quantité d’interférences électromagnétiques (IEM). Les IEM peuvent être causées par certains types d’éclairage, de climatisation, d’imprimantes, de moteurs et de générateurs.
Le câble Cat6 à paire torsadée non blindée (UTP) permet de minimiser la diaphonie pour réduire le bruit créé par les interférences électriques. Pour certains environnements cela pourrait s’avérer être insuffisant, et le câble Cat6 blindé à paire torsadée (STP) sera fortement recommandé dans ces conditions.
Ce blindage se présente généralement sous la forme d’un blindage en feuille enroulé autour des paires torsadées, qui est à son tour enveloppé par une gaine en PVC ou sans halogène à faible dégagement de fumée (LSZH).
Le câble Cat6 à paire non torsadée non blindée (UTP) est le câble Cat6 standard. Il réduit effectivement certaines IEM mais ne les bloque pas aussi efficacement que le Cat6 STP.
En général, le STP est plus cher et plus rigide, ce qui le rend plus difficile à installer. Les connecteurs et les coupleurs utilisés doivent également être blindés, ce qui augmentera encore le coût.
Peut-on utiliser un câble Cat6 à l’extérieur ? (Étanche)
Le câble Cat6 peut être utilisé en extérieur à condition de l’acheter avec la propriété waterproof (étanche).Cela se fait à l’aide d’une gaine extérieure additionnelle afin de le rendre waterproof. Par conséquence, le câble devient un peu plus rigide et un peu plus large, mais également plus épais. Cette information est à prendre en compte, puisque cela signifie que le rayon de courbure minimal est réduit à cause de l’épaisseur plus importante.
Quelles différences entre un cordon de raccordement Cat6 et un câble croisé ?
Un câble ou un cordon de raccordement Cat6, également connu comme câble droit, est utilisé pour connecter des périphériques de natures différentes, comme un ordinateur à un commutateur ou un concentrateur.
Tandis que le câble croisé Ethernet est utilisé pour connecteur deux périphériques du même type, comme par exemple connecter deux ordinateurs ensemble.
D'autre part, le câble croisé Ethernet est utilisé pour connecter deux types du même dispositif ensemble, par ex. deux ordinateurs.
Quand dois-je utiliser un câble Cat6 plénum ?
Le câble plénum est généralement utilisé dans les espaces réservés aux zones CVC (Chauffage Ventilation Climatisation), communément sous des planches surélevées ou dans un faux plafond. Il possède une isolation spéciale faisant qu’il ne produit pas beaucoup de flammes et de fumés lorsqu’il est brûlé.
Les matériaux utilisés dans sa composition doivent répondre à des critères plus stricts. Par conséquence, celui-ci coûte plus cher que le câble PVC standard.
Qu’est-ce qu’un testeur de câble Cat6 ?
Le testeur de câble Cat6 est un outil essentiel pour tester et dépanner rapidement l’intégrité des câbles Ethernet. Celui-ci peut tester plusieurs types de câbles, en vérifiant si les câbles sont correctement connectés. En fonction du prix, il varie au niveau de la performance et de l’utilisation spécifique.Produits liés
Cliquez sur un des liens ci-dessous pour découvrir nos offres.