L'impact de la technologie IoT sur l'industrie CVCA

La connexion des installations CVCA à Internet peut offrir de nombreux avantages, dont les économies d'énergie, la réduction des frais de maintenance et la prévention des défauts ne sont pas les moindres. Nous examinons ici ce qui se passe dans l'industrie, y compris des initiatives d'Intel et Honeywell démontrant la forme que pourraient prendre les développements au cours des prochaines années.

Ce que nous lisons à propos de l'Internet des objets (IoT) nous bombarde de chiffres sur le nombre d'appareils qui seront connectés au cours des prochaines années et combien d'entre eux seront à batterie, mobiles ou portables. Mais l'IoT est bien plus diversifié que cela et son impact se fera sentir dans de très nombreuses industries.

Pour les systèmes de chauffage et de ventilation (CVCA), la technologie IoT permet aux fabricants de systèmes et aux sociétés de service de recueillir des données en temps réel dans n'importe quel endroit du monde. Daikin Applied, la plus grande société mondiale de CVCA, a collaboré avec Intel, Wind River et McAfee pour rendre ses systèmes plus économiques en énergie et plus efficaces et pour offrir, en dernière analyse, une meilleure expérience aux clients. Cette vidéo explique comment les données des unités CVCA Rebel de cette société montés en toiture s'associent aux informations environnementales dont les données météo rassemblées sur le cloud et analysées afin de pouvoir optimiser le fonctionnement des unités à distance.

 

English

Translation

CONNECTED UNITS

UNITÉS CONNECTÉES

Remote troubleshooting and maintenance

Dépannage et maintenance à distance

DYNAMIC DASHBOARDS

TABLEAUX DE BORD DYNAMIQUES

System status for owners and technicians

État du système pour informer les propriétaires et techniciens

CONTROL SOLUTIONS

SOLUTIONS DE CONTRÔLE

Monitor and control without BAS price tag

Surveillance et contrôle sans le coût d'un BAS

AUTOMATED ANALYSIS

ANALYSE AUTOMATISÉE

System performance and energy savings

Performance du système et économies d'énergie

 

Figure 1 : Intelligent Equipment™ de Daikin Applied exploite la technologie IoT pour fournir des flux de données en temps réel afin de comparer la performance et de surveiller le fonctionnement du système.

 

La technologie IoT permet aussi aux consommateurs de prendre le contrôle de leur système depuis un smartphone ou un ordinateur. British Gas a lancé le système Hive Acting Heating en septembre 2013. Il se compose d'un thermostat, d'un hub qui se connecte à votre routeur Internet, d'un récepteur installé près de votre chaudière et d'une appli sur smartphone.

En 2014 Google, a acheté Nest pour la somme incroyable de 3,2 milliards de GBP. Nest avait développé un thermostat télécommandé qui élimine les programmateurs de chauffage classiques. L'appareil Nest apprend les préférences des utilisateurs et les mémorise, pour créer des programmes personnalisés de la mise en route et de l'arrêt du chauffage, ainsi que pour la température préférée à différents moments de la journée. Une petite vidéo présente ce système ici.

 

 

Figure 2 : un thermostat Nest qui vaut 3,2 milliards de GBP

 

Le thermostat programmable Lyric WiFi, qui se connecte à Internet via votre réseau WiFi domestique, est la réponse de Honeywell à Nest.

Figure 3 : Le contrôleur intelligent Lyric de Honeywell – à première vue il copie Nest, mais Honeywell a créé le thermostat The Round® il y a plus de 50 ans

 

Sa forme ronde est très similaire au modèle Nest, mais comme Honeywell le fait remarquer, c'est lui qui a inventé le thermostat The Round® il y a plus de 50 ans. De plus, Honeywell affirme être le principal fournisseur mondial de thermostats domestiques, avec plus de 70 millions d'installations dans le monde. Il a donc une bonne longueur d'avance sur le petit nouveau.

Beaucoup de ces appareils destinés aux consommateurs ont pour but de réduire les factures d'énergie.

Vous trouverez bientôt chez RS Components des produits CVCA intelligents qui utilisent la technologie IoT.