Qu'est-ce qu'un relais sans accrochage ?

Un relais est un interrupteur contrôlé par des impulsions électriques. Les deux types principaux, relais sans accrochage et relais à accrochage, fonctionnent sur le même principe, mais leurs caractéristiques varient selon les applications.

Si un relais sans accrochage est dans la position Normalement fermée (NF) lorsqu'il est mis hors tension, il reste dans cet état NF. Habituellement un système magnétique ou mécanique maintient les pièces en place. Lorsque le circuit est énergisé, le relais passe en position Normalement ouvert (NO). Pour cela, une bobine génère un champ magnétique qui garde les pièces dans la position NO. Lorsque le relais n'est plus sous tension, il revient à la position Normalement fermé (NF). Un relais à accrochage fonctionne de la manière inverse.

L'installation de ces relais sur des circuits doit tenir compte de la tension requise pour assurer la commutation, la puissance et le courant appropriés et d'autres paramètres de sécurité. Si la tension appliquée sur le relais est excessive, le courant peut, par exemple, créer un arc entre les contacts, obtenant le même résultat que leur fermeture, au moins momentanément, avec le risque de détériorer le circuit.

Les relais sans accrochage sont du type mécanique. Leur construction les rend exceptionnellement durables. Ils peuvent durer aussi longtemps que le cycle de vie des machines dans lesquels ils sont installés.

 

Quels sont les composants internes des relais sans accrochage ?

Les relais sont des interrupteurs. Ils sont opérés par un courant électrique, mais fondamentalement ce sont des relais et la terminologie des interrupteurs peut servir à décrire leurs pièces et leur fonctionnement dans le dispositif.

Le relais contient une pièce mobile appelée induit. Cet induit repose sur les contacts et laisse passer le courant à travers l'interrupteur. Le mouvement est déclenché par une bobine qui produit une force magnétique. Cette force maintient le relais dans une position donnée. Un ressort maintient les contacts dans la position normale lorsque le dispositif n'est pas sous tension.

Tout relais électromécanique comprend la bobine, le ressort, l'induit et les contacts, comme composants de base. Une culasse connecte l'interrupteur au circuit.

 

Comment fonctionne un relais sans accrochage ?

Lorsque le courant traverse le dispositif, la bobine génère une force magnétique qui déplace l'induit. Sous l'impulsion de l'induit, les contacts se déplacent, ouvrant ou fermant le circuit. L'induit reste dans cette position tant que le courant est présent dans le composant. Lorsque le composant n'est plus sous tension, un ressort repousse l'induit et les contacts se retrouvent dans la configuration inverse. Dans un relais sans accrochage, le relais revient dans son état initial.

Ces dispositifs électromécaniques simples sont utilisés depuis les premiers systèmes télégraphiques. Ils sont généralement protégés par un boîtier plastique. Selon les modèles, le boîtier peut être transparent, permettant d'observer le fonctionnement du relais mis sous ou hors tension.

 

Quelle est la différence entre un relais sans accrochage et avec accrochage ?

Un relais avec accrochage reste dans la position qu'il avait la dernière fois qu'il était sous tension. S'il était dans la position Normalement ouvert quand il était sous tension, il reste dans cette position lorsque le courant disparaît. S'il était dans la position Normalement fermé, il y reste lorsque le courant est coupé. Ce type de relais peut avoir une ou deux bobines.

Par contre, un relais sans accrochage revient à la même position normale lorsque le circuit n'est plus alimenté. Cette petite différence a des conséquences importantes pour les applications qui peuvent utiliser ce type de composant. En particulier, ces relais sans accrochage reprennent automatiquement un état connu lorsque le circuit n'est plus sous tension. Ce comportement est très utile lorsqu'un équipement est mis hors tension et qu'il est nécessaire de connaître l'état de certains de ses relais avant de pouvoir le remettre sous tension.

L'apparence physique de ces deux types de relais est souvent très similaire. Ils sont habituellement conçus avec des fixations enfichables ou pour circuit imprimé. Quelle que soit l'application, de nombreuses variables déterminent leur choix.

 

Qui fabrique des relais sans accrochage ?

Les relais sans accrochage sont des composants très fréquemment utilisés. Leurs fabricants sont donc nombreux. Certaines de ces entreprises se sont spécialisées dans des secteurs d'activité, tels que l'aérospatiale. D'autres produisent une gamme énorme de produits, ou fournissent d'autres industries en plus des composants électroniques.

 

Altech

Altech est un fabricant de composants pour systèmes de commande et d'automatisation, tels que les relais sans accrochage.

 

American Zettler

Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication des relais pour différentes industries et applications.

 

Crouzet

Cette entreprise existe depuis 1921 et s'est spécialisée dans les capteurs. Les relais sans accrochage font partie de leurs offres.

 

Dold

Ce fabricant de produits électroniques offre une gamme étendue de produits de surveillance et de contrôle, incluant des relais sans accrochage.

 

ETA

ETA fabrique des systèmes de protection de circuit et des produits pour l'aérospatiale. Leurs offres incluent des relais sans accrochage.

 

Finder

Finder offre une gamme étendue de relais et de composants de commande pour le marché industriel.

 

Fujitsu

Fujitsu est une marque globale qui fabrique une grande variété de produits, incluant contrôleurs, microcontrôleurs, relais et de nombreux types de composants.

 

Honeywell

Honeywell est une entreprise associée avec l'industrie aérospatiale, mais aussi avec des équipements grand public. Elle fabrique différents types de relais.

 

Idec

Cette entreprise fabrique des disjoncteurs, des dispositifs pilotes, et une gamme étendue de relais.

 

Macromatic

Ce grand fabricant offre un large éventail de composants de commande à usage industriel.

 

Magnecraft

Cette entreprise fabrique un grand nombre de type de relais, incluant donc les relais sans accrochage.

 

NTE Electronics

Ce fabricant de semi-conducteurs offre aussi des commutateurs à usages industriels.

 

Omron

Omron est une entreprise japonaise créée dans les années 30. Elle offre une grande variété de composants électroniques.

 

Opto 22

Spécialiste de l'électronique industrielle, cette entreprise est spécialisée dans les composants de surveillance et de commande, incluant les relais sans accrochage.

 

Panasonic

D'une taille exceptionnelle, ce fabricant basé au Japon fabrique des composants électroniques, mais aussi une gamme extrêmement étendue de produits de grande consommation, de technologies au service d'une multitude de secteurs.

 

Phoenix Contact

Ce spécialiste des technologies d'automatisation propose une offre étendue qui inclut un grand nombre de types de relais.

 

Releco

Cette entreprise est un spécialiste des relais et offre une quantité importante d'options pour tous ses produits.

 

RS

RS est un grand distributeur de composants électroniques pour différents secteurs industriels, scientifiques et de la fabrication. Il offre aussi des composants conçus pour les consommateurs. Basée au Royaume-Uni, RS dessert toutes les régions du monde et existe depuis la fin des années 1930.

 

Schneider Electric

L'énergie est un des principaux domaines d'activité de cette entreprise, qui offre une gamme d'équipements et de composants d'automation.

 

SE Relays Magnecraft

Cette division de Schneider Electronic est un spécialiste des relais.

 

Siemens

Siemens est une très grande entreprise au service d'une multitude de secteurs industriels. Basée en Allemagne, elle opère depuis le milieu des années 1800.

 

Song Chuan

Song Chuan produit des relais pour l'industrie automobile et d'autres industries, incluant un grand nombre de fabrications spécialisées.

 

TE Connectivity

Ce fabricant de composants fournit l'industrie aérospatiale, les télécommunications et bien d'autres secteurs. Il fabrique une grande variété de composants électroniques.

 

Teledyne

Cette entreprise internationale est basée aux États-Unis. Elle fabrique de nombreux composants pour l'aérospatiale et la défense.

 

Telemecanique

Ce fabricant est un spécialiste des composants pour l'automatisation et les applications industrielles. Il produit des relais sans accrochage et différents types de composants.

 

Tempatron

Comme son nom l'indique, cette entreprise est spécialisée dans les systèmes de mesure du temps, mais elle produit aussi des produits de contrôle.

 

Wieland

Wieland est une entreprise internationale qui progresse sur le marché des composants électriques et dessert plusieurs industries.

 

Quelle est la configuration des contacts d'un relais sans accrochage ?

La configuration des contacts d'un relais sans accrochage décrit son fonctionnement fondamental. Les termes les plus employés sont tripolaires à deux directions (3PDT), Normalement ouvert ou Normalement fermé, etc. État du relais hors tension.

 

Qu'est-ce que la tension de la bobine d'un relais sans accrochage ?

La tension de la bobine est la tension nécessaire et suffisante pour actionner le mécanisme d'interruption magnétique du relais. L'aimant énergisé par le courant produit une force supérieure à celle du ressort, ou dans certains cas d'un autre aimant, qui maintient le relais dans sa position ouverte.

La tension de la bobine est une des spécifications essentielles des relais. Sa valeur doit correspondre à celle du circuit connecté. Une tension trop haute endommagera le circuit et/ou le relais. Au contraire, une tension trop faible ne pourra pas ouvrir le relais.

 

Qu'est-ce que la résistance de la bobine d'un relais sans accrochage ?

Cette valeur décrit la force de résistance en ohms que la bobine apporte au circuit.

 

Quelles sont les valeurs maximales ?

Un relais a plusieurs spécifications qui déterminent ses capacités de fonctionnement maximales. Leur signification est simple à comprendre, mais leur valeur doit impérativement correspondre au circuit envisagé ou réparé, pour garantir un fonctionnement fiable sans risque de détérioration des composants.

 

Courant CA

C'est la quantité maximale du courant alternatif (exprimée en ampères) qui peut traverser le relais sans altérer son fonctionnement conformément à ses spécifications. Le relais peut être ouvert ou fermé tant qu'il reçoit un courant inférieur ou égal à cette limite.

 

Courant CC

C'est la quantité maximale de courant continu qui peut traverser le relais sans altérer son fonctionnement conformément à ses spécifications. Toute valeur supérieure peut endommager le relais.

 

Tension CA

Cette valeur représente la plus haute tension de courant alternatif avec laquelle le relais continuera de fonctionner normalement. Le dépassement de cette limite peut provoquer des arcs électriques entre les contacts, fermant donc le circuit lorsqu'il devrait être ouvert.

 

Tension CC

Identique à la tension CA mais uniquement applicable aux circuits CC. Les mêmes problèmes de formation d'arcs électriques peuvent apparaître.

 

Puissance CA

Cette valeur représente la plus haute puissance de courant alternatif avec laquelle le relais continuera de fonctionner normalement. Tout dépassement de cette limite détériorera le relais.

 

Puissance CC

Cette valeur est le nombre de watts que le composant peut accepter sur un circuit alimenté en courant continu. Elle est mesurée en Watts.

 

Qu'est-ce que la puissance de la bobine d'un relais sans accrochage ?

C'est la puissance électrique pour laquelle le relais a été conçu, mesurée en watts. Elle doit correspondre à celle du circuit pour garantir un fonctionnement normal.

 

Quelles applications exigent des relais sans accrochage ?

Les relais sans accrochage sont utilisés pour diverses applications automobiles. Ils sont aussi utilisés pour des applications de télécommunication.

Certains de ces relais sont spécialisés pour des applications nécessitant des puissances ou des tensions élevées. Ils sont nécessaires lorsque l'interrupteur doit prendre une position prévisible après la mise hors tension du circuit. Ils répondent donc bien aux exigences des applications de sécurité et de signalisation, et bien d'autres.

Les relais sans accrochage sont inséparables des systèmes électroniques modernes et sont présents dans les applications les plus avancées. Ils sont utilisés dans l'industrie aérospatiale pour construire des systèmes sophistiqués, et dans bien d'autres secteurs. Ils forment une seule catégorie de relais extrêmement polyvalents.

 

Quels sont les matériaux utilisés pour fabriquer les contacts des relais sans accrochage ?

Les contacts des relais sans accrochage sont fabriqués dans des matériaux très divers. L'or est très utilisé, mais aussi d'autres métaux précieux, tel que le palladium. Ils peuvent aussi être en argent, nickel, oxyde, étain, ruthénium, et bien d'autres. Lorsque des propriétés spécifiques sont nécessaires, des alliages spécialisés sont utilisés.

Dans certains cas, le tungstène est utilisé. L'alliage d'argent et d'oxyde d'étain est très demandé, ainsi que les contacts argent-nickel.

 

Qu'est-ce que l'isolation contact/bobine ?

Un relais dépend de deux circuits. Les contacts terminent le circuit auquel le relais est connecté. Le deuxième circuit contrôle la bobine. Ces deux circuits peuvent avoir des tensions, courants et types de puissance différents. Par conséquent, la bobine doit être isolée du contact. Cette figure illustre les niveaux de sécurité autorisant cette isolation.

Ressource : /web/c/relais/relais-a-usage-general/