- Home
- >
- InfoZone
- >
- Caractéristiques & Points forts
- >
- Présentation d'un Registered Jack
Présentation d'un Registered Jack
Qu'est-ce qu'un Registered Jack ?
Un registered jack est une connexion standardisée, très couramment utilisée dans les télécommunications. Un exemple qui sera probablement familier pour la plupart des gens sera la prise qui se connecte à la carte réseau à l'arrière d'un ordinateur. Ces câbles Ethernet sont parfois appelés des lignes LAN ou des connexions LAN et utilisent un connecteur RJ45 pour relier les contacts électriques du câble aux contacts électriques de la carte réseau.
La standardisation de la prise la rend plus efficace. La prise elle-même est généralement solide et offre une connexion susceptible de résister à une traction et à d'autres dangers. Ce niveau de protection peut être amélioré par l'utilisation d'accessoires qui rendent les connexions plus résistantes. Des capuchons peuvent par exemple être ajoutés aux points de terminaison du réseau, à l'endroit où le registered jack reçoit la fiche. Le capuchon placé sur la fiche, permet de protéger la connexion en la tenant à l'abri de dangers environnementaux tels que la poussière et l'humidité.
Les registered jacks sont le fruit de défis à la fois technologiques et juridiques. Ils tirent leurs origines de l'effondrement progressif du monopole de Bell System aux États-Unis et, en fait, les désignations standard des prises modulaires proviennent de cette époque, lorsque Bell commença à les utiliser sur son système. Ces registered jacks ont permis à des tierces parties de créer des dispositifs conçus pour fonctionner avec des lignes du Bell System, et a permis à la concurrence de développer le monopole. Avec la déréglementation des années 80, les prises modulaires sont devenues omniprésentes alors que les fabricants d'accessoires commençaient à produire des dispositifs pour des lignes téléphoniques.
Tandis que les ordinateurs à usage domestique devenaient un article de consommation courante, un autre type de registered jack, le RJ45, est devenu familier du grand public du monde entier. Plus larges et capables de gérer plus de connexions que les connecteurs RJ11 utilisés dans les téléphones, ils sont rapidement devenus les piliers de la maison et du bureau, devenant familiers pour les gens ordinaires, étant donné que les routeurs tout comme les modems, les lecteurs réseau de stockage ou les ordinateurs, demandaient aux consommateurs de comprendre leur mode de fonctionnement.
À quoi servent les Registered Jacks ?
Les Registered Jacks sont utilisés dans des applications de télécommunications. Ils sont utilisés sur les téléphones, les connexions de données et, dans ces applications, de nombreux types différents de registered jacks sont utilisés.
Dans les très grandes infrastructures disposant d'un grand nombre de données et de matériel de télécommunications, il est courant que les registered jacks soient structurés dans des panneaux de brassage. Lorsque des connexions de données sont présentes dans des bâtiments, il n'existe très souvent qu'une seule connexion qui permet la connexion à un réseau de données et cette dernière se trouve le plus souvent dans une prise murale.
Les lignes téléphoniques, surtout les modèles les plus anciens, peuvent utiliser un panneau de brassage qui dispose de connecteurs ouverts dans lesquels des paires de fils sont poinçonnés mais les registered jacks sont la façon standard de connecter un appareil de télécommunication à la ligne porteuse. Les téléphones filaires et autres équipements de télécommunications, ne sont pratiquement plus utilisés en raison de la commodité des registered jacks.
Comment fonctionne un Registered Jack ?
Les registered jacks doivent fournir une connexion entre un appareil de télécommunications et des entreprises de télécommunications, ou des données utilisant des dispositifs et des réseaux de données auxquels ils sont rattachés.
À cet effet, la prise contient plusieurs points de contact potentiels différents qui sont décrits par le nom donné à la prise. Ces points de contact peuvent avoir ou non des fils qui leur sont raccordés dans une application donnée, et ils peuvent avoir un assemblage différent de fils à des fins différentes. Cela leur permet d'être utilisés de manière flexible et dans de nombreuses applications différentes, même lorsque le même type de prise est utilisé.
La conception standardisée de la prise comporte une languette qui la retient dans le connecteur une fois branchée. Cela rend la connexion stable et l'empêche d'être accidentellement débranchée lors d'une utilisation normale.
Les connecteurs des registered jacks sont faciles à installer.
Qui a inventé le Registered Jack ?
Le Système Bell a introduit les registered jacks dans les années 70. Ce fut le résultat d'une action en justice intentée à leur encontre. Avant l'existence des registered jacks, beaucoup de gens avaient des téléphones fixes dans leurs maisons. Certains téléphones utilisaient des connecteurs mais ils n'avaient pas été conçus de manière aussi efficace que les registered jacks. Les registered jacks ont donné la possibilité à des tierces parties, de fabriquer un équipement qui pouvait être relié à des téléphones Bell System.
Le système actuel des registered jacks a été rendu plus efficace par le Conseil d'administration de raccordement de matériel terminal qui a été créé après la fin du Bell System dans les années 80. Les désignations actuelles des registered jacks comportent des noms qui décrivent à la fois leur forme et leurs configurations de câblage et ces dernières sont utilisées partout dans le monde.
Quelle est la Convention d'appellation utilisée par les registered jacks ?
La convention d'appellation des registered jacks s'appelle le Code USOC (Universal Service Ordering). Il s'agit d'une norme qui est née dans les années 70. Le Bell System a été chargé de sa création. Elle est encore utilisée pour décrire les prises.
Quelles sortes de Registered Jack existent ? Quelle sorte de prise est utilisée pour quelle application ?
Les registered jacks sont différenciés par un système de numérotation, comportant des lettres permettant de désigner certaines caractéristiques. Certaines désignations numériques suivent, mais il en existe beaucoup plus. Celles qui suivent sont couramment utilisées dans les ménages et l'industrie.
Les lettres qui sont parfois ajoutées à ces désignations sont notamment le C et W, qui indiquent respectivement un montage en face avant ou une prise encastrée dans un mur. La lettre S accompagnée du nom indique que la prise est destinée à une seule ligne. La lettre M indique que plusieurs lignes peuvent être utilisées par la prise. La lettre X est utilisée pour des types de jacks plus complexes dans des systèmes multi-lignes.
D'autres désignations comprennent la mention A/A1. Sur un système téléphonique à touches, cela indique que la prise est reliée à la partie fixe du système.
La désignation de « bridgé » signifie que la prise dispose d'une connexion parallèle. Les prises T/R sont celles que la prise raccorde à ce qu'on appelle le fil de pointe et le fil de nuque. Les prises qui sont utilisées avec des connexions de données sont parfois appelées suck. La transmission de données nécessite un meilleur contrôle sur la puissance du signal, et ces prises de lignes sont suffisamment sophistiquées pour assurer une telle protection.
Les désignations numériques comprennent certaines qui ne sont pas officielles, comme le RJ50, mais qui sont tellement communément utilisées qu'elles peuvent être ajoutées. Dans de nombreux cas, il existe des adaptateurs qui permettent aux types de prises suivants d'être utilisés avec un équipement qui comporte un type de connecteur différent.
- Connecteurs RJ11
Il existe deux principales variations de connecteurs RJ11. Ils servent le plus souvent à connecter des téléphones fixes à l'opérateur de télécommunications par le biais de la prise murale.
Le connecteur RJ11 qui est fixé au mur, est généralement désigné sous le nom de RJ11W. Pour les connecteurs qui sont utilisés avec des téléphones de bureau ou des téléphones qui sont complètement portatifs, on utilise la désignation RJ11C. Ce sont des connecteurs 6 positions.
- Connecteurs RJ12
Ils sont utilisés dans les systèmes téléphoniques à touches. Le connecteur RJ12 transportera une ligne de ces systèmes téléphoniques et est différencié par les appellations C et W, comme les connecteurs RJ11.
- Connecteurs RJ14
Il existe des modèles de connecteurs C et W. Ils sont capables de transporter deux lignes téléphoniques par connexion.
- Connecteurs RJ22
Ces connecteurs peuvent transporter jusqu'à 12 lignes téléphoniques. Ils sont utilisés avec les systèmes PBX et sont généralement utilisés sur des systèmes fournis par la compagnie téléphonique.
- Connecteurs RJ25
Ils sont utilisés sur les systèmes multi-lignes. Ils peuvent transporter jusqu'à trois lignes téléphoniques différentes par connexion.
- Connecteurs RJ45
Ce sont des connecteurs très couramment utilisés sur les réseaux locaux. Ils sont légèrement plus larges que les connecteurs enregistrés RJ11 habituels et portent une ligne de données par connexion.
- Connecteurs RJ50
Il ne s'agit pas réellement d'une prise normalisée selon l'USOC, mais les connecteurs 10P10C sont communément appelés par ce nom. Ils sont utilisés dans la transmission de données et possèdent 10 contacts à l'intérieur, ainsi que 10 positions de contact. Ils sont utilisés dans une multitude d'applications, notamment des produits et contrôleurs radio.
Qu'entend-on par les détails du câblage des registered jacks ?
Dans chaque registered jack, il existe des positions permettant de pouvoir établir des contacts et des positions où la zone de contacts est effectivement installée, et qui sont souvent différents.
Certaines solutions n'utilisent pas toutes les positions de contact possibles dans les prises, et les prises RJ11 en sont un exemple. Ils ont deux conducteurs qui ne sont en fait pas utilisés.
Certains registered jacks sont physiquement identiques, mais ont des contacts différents à l'intérieur. Dans de tels cas, ces jacks se distinguent habituellement par le nombre de lignes qu'ils peuvent transporter, mais ils peuvent en fait recevoir le même connecteur.
Qu'est-ce que des prolongateurs, coupleurs et adaptateurs RJ ?
Les coupleurs sont utilisés pour relier deux lignes ensemble. Ce sont des dispositifs simples, généralement constitués d'entrées sur les deux côtés du dispositif, sur lesquelles sont branchés deux connecteurs contigus.
Des extensions peuvent prolonger la portée d'une transmission sur les lignes. Elles disposent généralement d'un émetteur et d'un élément récepteur à l'intérieur et sont disponibles dans de nombreuses options de connexion différentes.
Les adaptateurs permettent de joindre un type de connexion à un autre. Ils permettent par exemple à une prise M12 d'être utilisée avec des connexions RJ45.
Quels accessoires RJ existent ?
Les connecteurs RJ disposent de toute une gamme d'accessoires qui peuvent être utilisés avec. Il s'agit notamment de bouchons anti-poussière qui sont particulièrement vitaux dans les applications industrielles, lorsque les connecteurs sont utilisés dans des endroits sales, de différents types de plaques et accessoires de montage qui permettent une organisation adéquate des câbles et beaucoup d'autres accessoires.
Qu'est-ce que des manchons et capuchons pour RJ ?
Les manchons et capuchons offrent un certain degré de protection aux connecteurs RJ. Ils sont généralement conçus de manière à couvrir l'ensemble du dispositif, mais sont facilement déplaçables lorsque le connecteur est branché sur une prise. Les onglets sont accessibles en raison de la souplesse des matériaux avec lesquels les manchons et les capuchons son faits. Ils peuvent grandement renforcer une prise et garantissent qu'elle ne se brise pas lors d'une utilisation normale. Ils sont très fréquents sur les câbles préfabriqués et sont couramment ajoutés aux câbles construits sur mesure à des fins de protection.
Qu'est-ce que les Kits RJ ?
Pour travailler avec des connecteurs RJ, il faut des outils permettant de pouvoir facilement découper, dénuder et connecter les câbles à connecter. Ces kits comprennent généralement une pince coupante et une pince à dénuder en un seul accessoire. Un autre outil est utilisé pour sertir les contacts sur le connecteur, assurant une connexion fiable et suffisamment précise pour transmettre des données.
Certains kits sont livrés avec des outils plus avancés, tels que des testeurs, des perforateurs, des matrices et bien plus encore. Ces derniers sont généralement utilisés par des techniciens professionnels, mais de simples kits sont disponibles pour des tâches spécifiques, comme des câbles de terminaison. Ils comportent moins d'accessoires mais sont disponibles à un coût réduit.
Qu'est-ce que les modules et accessoires pour panneau de brassage RJ ?
Ce sont des pièces utilisées dans des applications à haute capacité. Des Modules de panneaux de brassage peuvent être ajoutés pour permettre le raccordement d'un réseau très complexe. Ces panneaux sont extensibles par l'intermédiaire de modules qui peuvent être ajoutés à un panneau existant, en fonction des besoins. L'organisation rendue possible par ces panneaux, est l'une de leurs caractéristiques les plus requises.
Les accessoires comprennent diverses prises et cassettes qui vont brancher les assemblages et faciliter l'extension des panneaux.
Qu'est-ce que des panneaux de brassage RJ ?
Les panneaux RJ sont utilisés aux mêmes fins que tout autre type de panneau de brassage. Ils constituent un moyen pratique d'organiser de nombreuses connexions réseau dans un petit espace. Les panneaux ont généralement des ports numérotés ou marqués de toute autre manière, qui permettent de pouvoir facilement les différencier les uns des autres, ainsi que divers correctifs de réseau qui se connectent ou se déconnectent facilement du réseau dans l'ensemble.
Ces panneaux se trouvent dans n'importe quelle salle de réseau, y compris les petites. Même les petits réseaux n'ayant qu'un ou deux serveurs, ont généralement un panneau de brassage pour leur permettre de mieux organiser les connexions et leur fournir une protection. Dans les très grandes installations de télécommunications ou de données, les panneaux de brassage peuvent s'avérer extrêmement vastes et complexes.
Qu'est-ce que des modules et obturateurs de prise RJ ?
Les modules de prise sont facilement installés pour servir de prises aux différents types de connecteurs. Ils sont livrés dans des conceptions leur permettant d'être utilisés avec un câblage de Cat 5, Cat 6 et Cat 7. Ils peuvent être achetés de manière très spécifique, notamment avec le type de protection requis, l'orientation, la direction, la couleur et plus encore.
Les faces avant et autres accessoires de connexion relèvent également de cette catégorie. Il existe aussi des boîtes de sol, des types de transmission de données et de nombreux autres types de connecteurs disponibles.
Ressources : /web/c/connecteurs/connecteurs-de-communication-et-reseau/